Quelles sont les mesures qui vous aident à réaliser des économies d’énergie au quotidien et à réduire votre impact sur la planète ? Dans ce guide, nous vous donnons quelques pour les mettre en oevre facilement. La transition énergétique fait actuellement l’objet de nombreuses discussions politiques et sociales. Il s’agit de la contribution que chacun peut y apporter, car apprès tout, même de petits changements de comportement peuvent se traduire par de grands résultats à long terme.
Réduire la consommation d’énergie pour le chauffage
Le chauffage est le plus gros poste de consommation d’énergie des ménages – entre 50 et 75 % selon la base de calcul utilisée. Souvent, un changement peut être apporté par de petites mesures. Il est donc utile de commencer à ce stade.
Sans avoir à investir, les éco-gestes, tels que l’aération des pièces de façon irrégulière et de courte durée peuvent aider au lieu de les laisser ouvertes pendant longtemps. De plus, la température dans les pièces d’habitation doit être maintenue, si possible de façon constante. C’est plus économe en énergie que de réchauffer constamment une pièce refroidie.
Grâce à de petits investissements dans l’isolation des maisons ou des appartements, vous pouvez facilement réduire les frais de chauffage. Par exemple, des joints de portes et de fenêtres pour les sceller ou bien des volets roulants spéciaux limitant les pertes de chaleur par les fenêtres.
Des solutions intelligentes pour un chauffage économe en énergie
Il est possible d’économiser de l’énergie supplémentaire en installant des thermostats plus intelligents, qui sont simplement vissés sur les radiateurs à la place des thermostats classiques. En créant des profils de chauffage pour les différentes pièces, il est possible de chauffer en fonction de la demande. Par exemple, la température dans la salle de bain peut être quelques degrés plus froide la nuit que le jour. Même un système de chauffage que vous avez oublié de désactiver peut être désactivé à distance via l’application.
Les coûts d’achat sont souvent amortis en un an grâce aux économies d’énergie réalisées, en fonction de la taille de l’espace habitable et du nombre de thermostats utilisés. Vous pouvez trouver d’autres moyens de réduire la consommation d’énergie pour le chauffage ici
Fournir l’éclairage selon les besoins
Même pour l’éclairage des espaces de vie, il est déjà très utile de prendre conscience des endroits où l’énergie peut être gaspillée. Par exemple, il faut prendre l’habitude d’éteindre la lumière dans les pièces. Lorsque celles-ci ne sont pas utilisées. Pour les zones sombres qui ne sont pas utilisées en permanence, telles que les sous-sols ou les couloirs, il peut être utile d’installer un détecteur de mouvement.
Économiser l’énergie en utilisant simplement des LED pour l’éclairage
Depuis 2009, la production d’ampoules électriques est interdite par la loi. Les derniers exemples encore en usage dans les ménages devraient être remplacés par des lampes LED ou des lampes à économie d’énergie. En effet, une grande partie de l’électricité consommée par les ampoules électriques est perdue sous forme d’énergie thermique. En outre, les versions à économie d’énergie offrent une durée de vie nettement plus longue.
Si des LED intelligentes sont installées, les consommateurs peuvent contrôler la lumière par le biais d’applications et ainsi garantir des coûts d’électricité moins élevés. Par exemple, certains appareils peuvent être réglés ou éteints à distance s’ils sont laissés allumés par inadvertance.
Utiliser efficacement les appareils électriques
Outre le chauffage et l’éclairage, une part importante de la facture d’électricité est imputable à la consommation d’énergie des appareils ménagers. Si ces derniers sont utilisés de manière judicieuse et achetés dans un souci d’efficacité énergétique, il est possible d’économiser de l’énergie supplémentaire dans ce domaine. Par exemple, il faut veiller à ce que les appareils fonctionnant sur batterie, tels que les téléphones portables, ne soient branchés dans la prise que lorsqu’ils ont vraiment besoin d’être chargés. Cela s’applique également aux appareils gourmands en énergie tels que les grands téléviseurs ou les ordinateurs laissés en mode veille pendant de longues périodes.
En outre, lors de l’utilisation d’appareils électroménagers, il convient de recourir, si possible, à des alternatives plus efficaces sur le plan énergétique. Par exemple, une bouilloire consomme beaucoup moins d’énergie que de faire bouillir de l’eau dans une casserole sur le feu. De même, les aliments peuvent être chauffés dans le four à micro-ondes plutôt que dans la cuisinière.
Un dégivrage régulier du compartiment congélateur peut également s’avérer payant, car même une couche de glace de 5 mm peut augmenter la consommation d’énergie de 30 %. Lorsque vous utilisez la machine à laver, assurez-vous que le tambour est complètement rempli, baissez la température de lavage et, si possible, faites sécher le linge à l’air libre au lieu de le faire sécher au sèche-linge.
Acheter des appareils ménagers à faible consommation d’énergie
Les appareils consommant de l’énergie peuvent être facilement identifiés à l’aide d’un appareil de mesure. Bien que l’investissement initial soit élevé, comme dans le cas d’un réfrigérateur ou d’une machine à laver, à long terme, il peut être intéressant de remplacer les appareils à forte consommation d’énergie par des versions moins gourmandes en énergie.
En général, l’efficacité énergétique doit être prise en compte lors de l’achat de nouveaux appareils ménagers. Les produits connectés directement au réseau ont tendance à consommer moins d’énergie que ceux qui fonctionnent sur batterie. En outre, les appareils ne doivent être achetés que dans la taille requise. Un réfrigérateur d’un volume légèrement supérieur ne coûte peut-être pas beaucoup plus cher qu’un plus petit, mais à long terme, il consomme plus d’énergie et fait augmenter les coûts de l’électricité. Il peut également être possible d’éviter l’achat d’un climatiseur en installant des volets qui isolent la pièce de la chaleur.
Les appareils oubliés et branchés peuvent être éteints en cours de route grâce à des prises intelligentes qui peuvent être commandées par une application. De cette façon, les assistants intelligents offrent également une sécurité supplémentaire pour les produits qui peuvent provoquer un incendie en raison de la production de chaleur. En outre, les appareils électriques à forte consommation d’énergie, tels que les imprimantes ou les photocopieuses dans les bureaux à domicile, peuvent être automatiquement allumés et éteints par la prise de courant intelligente.
Repenser la source d’énergie
Comme le décrit le guide, même de nombreuses petites mesures et des changements de comportement contribuent à réduire la consommation d’énergie – sans avoir à investir de l’argent supplémentaire. Environ 60 % de l’électricité des ménages est encore constituée d’énergie nucléaire et fossile. Ainsi, si vous voulez faire quelque chose de plus pour l’environnement, vous pouvez acheter votre électricité grâce à des labels qui encouragent l’expansion des énergies renouvelables. En revanche, les tarifs de l’électricité verte des fournisseurs d’électricité réguliers n’ont souvent aucune valeur ajoutée pour le bilan environnemental. Dans tous les cas, vous devez obtenir suffisamment d’informations avant de changer de fournisseur.
Image : Adobe Stock