Un chauffage efficace en toute simplicité – Ces conseils vous aident à économiser de l’énergie et des coûts
Le chauffage représente environ 70 % de la consommation d’énergie et environ 60 % de la production de CO2 dans les ménages privés. La plupart des consommateurs ne savent même pas combien d’énergie doit être dépensée pour le chauffage – ce n’est que lorsque la facture de chauffage arrive que les questions se posent souvent.
En fait, il n’est pas du tout facile de chauffer raisonnablement. Souvent, il fait trop froid ou trop chaud dans la maison ou l’appartement. Différents facteurs peuvent y contribuer : outre votre propre système de chauffage, la chaleur peut également provenir d’appartements ou de maisons adjacents, et les tuyaux traversant les murs ou les sols peuvent également avoir une influence. Ce déséquilibre a également un effet sur la consommation d’énergie, car le chauffage est souvent mis à fond lorsqu’il fait froid, mais complètement coupé lorsqu’il fait trop chaud. Un chauffage uniforme et durable a du sens ici, car il permet d’économiser de l’énergie et des coûts. Des aides pratiques peuvent y contribuer.
Petites mesures, grands effets
Certaines mesures simples visant à rendre le chauffage efficace et à économiser l’énergie sont rapidement mises en œuvre.
L’isolation des fenêtres joue ici un rôle majeur, car beaucoup de chaleur s’échappe. Concrètement, cela signifie que les fenêtres doivent être maintenues fermées lorsque le chauffage est en marche et ouvertes seulement pendant une courte période pour une ventilation soudaine. De plus, les volets roulants offrent une isolation supplémentaire : si vous fermez les volets la nuit, vous pouvez réduire les pertes de chaleur par les fenêtres jusqu’à 20 %. Les rideaux tirés augmentent encore cet effet.
Il faut également veiller à ne pas dissimuler les systèmes de chauffage avec des meubles ou des textiles, car cela retient l’air chaud et l’empêche d’être distribué uniformément dans la pièce. Trouver la bonne température est un avantage, car cela réduit la nécessité de monter et descendre le chauffage. L’Agence fédérale de l’environnement recommande des températures d’environ 20 à 22 degrés Celsius dans le salon, de 17 à 18 degrés dans la chambre à coucher et d’environ 18 degrés dans la cuisine, tandis que la salle de bain peut être à environ 22 degrés. La nuit, les températures dans la zone d’habitation peuvent être réduites de quatre à cinq degrés Celsius – ce qui permet d’économiser encore plus d’énergie.
Ces étapes simples permettent de chauffer uniformément et efficacement sans grand effort. Il existe également des aides qui peuvent vous aider à rendre le chauffage de vos quatre murs encore plus durable et à réduire les coûts.
Un chauffage intelligent avec des thermostats intelligents
Les thermostats de chauffage intelligents constituent un moyen très pratique de contrôler la température dans la maison ou l’appartement. Les thermostats sont connectés au système de chauffage et sont ensuite commandés à partir du smartphone via une application. Dans cette application, des phases de chauffage peuvent être définies, par exemple pour la nuit et le jour. De cette façon, la température s’adapte automatiquement aux besoins. Ces thermostats peuvent être intégrés dans un système de maison intelligente ou fonctionner individuellement. Ceux qui n’ont pas accès à leur système de chauffage, par exemple parce qu’ils utilisent le chauffage central, peuvent toujours visser un thermostat numérique pour radiateur au lieu de l’ancien modèle et le faire fonctionner via un smartphone.
Lorsque les thermostats intelligents sont connectés à d’autres éléments de la maison intelligente, tels que les capteurs d’air ambiant ou les capteurs de portes et fenêtres, ils peuvent échanger des informations avec eux et réagir aux changements du climat intérieur. Par exemple, si la fenêtre ou la porte est ouverte, la température est ajustée en conséquence. Certains de ces thermostats peuvent également être commandés par la voix. Globalement, la température peut ainsi être régulée de manière idéale et la consommation d’énergie et les coûts associés réduits.
Des pompes de circulation efficaces
La pompe de circulation est un composant élémentaire de tout système de chauffage, car elle assure que l’eau chauffée arrive dans le radiateur ou le plancher chauffant, selon le type de système de chauffage. Si la pompe de circulation n’est pas régulée, elle fonctionne en permanence à pleine puissance, quel que soit le besoin de chauffage, ce qui entraîne une énorme consommation d’énergie. Remplacer l’ancienne pompe à chaleur par une nouvelle pompe à chaleur efficace peut permettre de réaliser des économies d’énergie pouvant atteindre 80 %. En effet, les pompes à haut rendement ne fonctionnent que lorsqu’elles sont nécessaires pour le chauffage. Il peut donc être intéressant d’installer une nouvelle pompe de circulation dans le système de chauffage.
Des rubans et des films isolants scellent les fenêtres et les portes
Un point critique de l’efficacité énergétique en rapport avec le chauffage est le caoutchouc et les joints en mousse sur les fenêtres, les portes, les toits et les murs. Lorsque ceux-ci sont vieux et poreux, beaucoup de chaleur peut s’échapper. Toutefois, ces points faibles sont les plus faciles et les moins chers à corriger. Les joints de fenêtre autocollants sont rapides et faciles à appliquer, très rentables et permettent d’économiser beaucoup d’énergie. Les vieilles fenêtres peuvent également être des consommateurs d’énergie, car le verre peut aussi laisser échapper beaucoup d’énergie à l’extérieur. Il est possible de remédier à cette situation en utilisant un film d’isolation pour les fenêtres. Ces derniers sont également simplement fixés et isolent efficacement les fenêtres.
Il s’avère qu’aucune mesure drastique n’est nécessaire pour chauffer de manière efficace et économe en énergie. Même de petits pas dans ce domaine peuvent conduire à une réduction de la consommation d’énergie et des coûts associés. Il vaut également la peine de faire un achat bizarre, car un coup d’œil à la prochaine facture de services publics montrera clairement qu’il est payant.
La première étape importante est de prendre conscience de la dynamique de la consommation d’énergie pour le chauffage. Cela signifie qu’il faut traiter la chaleur comme le bien précieux qu’elle est et ne pas la gaspiller – d’autant plus que la majeure partie de notre énergie de chauffage est encore obtenue à partir de combustibles fossiles. La disponibilité de ces ressources telles que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole est limitée.
Les autres mesures d’économie d’énergie décrites dans ce guide ne doivent pas nécessairement être scientifiques.