Avec Synology DiskStation vers votre propre Cloud
La montée en puissance des applications gourmandes en données et les mauvaises nouvelles de fuites récurrentes de données dans les nuages vont de pair. Le stockage en réseau (NAS) est la solution idéale pour stocker des données privées en toute sécurité et localement. Pour en savoir plus, cliquez ici. De plus, l’information est alors disponible de façon centralisée, ce qui vous permet d’y accéder même lorsque vous êtes en déplacement.
Si ce NAS est connecté à Internet, il peut être utilisé comme un nuage privé et vous seul décidez qui peut accéder à votre NAS. Les fuites de données sont ainsi réduites au minimum. L’avantage du Synology DiskStation est que le service de cloud privé garantit que vos données ne sont pas stockées sur des serveurs tiers, mais à votre domicile. Cela permet de synchroniser rapidement et facilement les données entre les PC et les appareils mobiles.
Le calendrier Google, par exemple, peut être remplacé par votre propre calendrier sur le NAS, les contacts et les entrées de calendrier sont stockés en toute sécurité. Les utilisateurs sélectionnés obtiennent des droits d’accès.
Vous pouvez également synchroniser vos données avec votre iPhone, iPad, smartphone Android, Mac ou PC Windows via Synology DiskStation.
Le projet
Convient pour : Débutants avec des connaissances de base
Temps nécessaire : env. 30 minutes
Budget : environ 400 Euro
Ce dont vous avez besoin : 1 x Synology DS720+, 1 x 3,5 pouces disque dur (par exemple le Seagate IronWolf)
Vous aurez également besoin d’un PC et d’un smartphone pour l’installation, d’un routeur et d’une connexion Internet.
Premiers pas : Installez DiskStation Manager et la fonction QuickConnect
Après avoir connecté l’appareil Synology, vous pouvez le trouver dans votre navigateur Web à http://find.synology.com DiskStation Manager (DSM) est le système d’exploitation NAS. Cliquez sur “Installer maintenant” pour démarrer l’installation, qui prendra quelques minutes. Ensuite, il va dans la configuration du compte administrateur. Entrez le nom du serveur, le nom d’utilisateur et un mot de passe.

Conseil : Il est avantageux d’avoir des mises à jour installées automatiquement pour que votre système soit toujours à jour. Vous activez cette option sous “Mise à jour et maintenance de DSM”.
L’étape suivante consiste à configurer la fonction QuickConnect. Ce service DynDNS de Synology permet d’accéder au NAS depuis n’importe quel périphérique Internet. Pour ce faire, allez à l’URL http://QuickConnect.to/ et entrez votre ID QuickConnect.

Partager des dossiers avec des utilisateurs autorisés
Pour que votre famille, vos amis ou d’autres utilisateurs autorisés par vous à accéder aux données partagées, les dossiers respectifs doivent être partagés par vous en tant qu’administrateur. Vous pouvez le faire via le Panneau de configuration et le “Mode avancé” dans le coin supérieur droit de l’interface utilisateur. Sous “Dossiers partagés”, vous pouvez créer de nouveaux dossiers ou partager des dossiers existants, tels que musique et photos.

Vous pouvez également créer de nouveaux comptes utilisateurs via le panneau de contrôle : Cliquez sur “Utilisateurs” et “Créer”. Dans la deuxième étape, vous attribuez un nom et un mot de passe et affectez la personne à un groupe. Des droits d’accès spécifiques peuvent alors être définis.
Conseil : Assurez-vous que vous n’accordez pas de droits d’administrateur à tout le monde.


Importer des applications supplémentaires
Les services Synology supplémentaires du centre de package DiskStation Manager facilitent l’extension des fonctionnalités du NAS. Gérez des fichiers musicaux, des albums photos et des vidéos, par exemple, et diffusez des données en continu sur votre réseau domestique.

Conseil: Synology fournit des applications gratuites pour iOS et Android pour diffuser le contenu multimédia stocké sur le NAS vers les smartphones et les tablettes.
Synchroniser le calendrier et les contacts avec plusieurs périphériques
Synology fournit des applications pour un calendrier et un serveur de contacts, de sorte que les rendez-vous et les informations personnelles sont stockés sur votre réseau, et non partagés avec des tiers. C’est comme ça que ça marche :
1. Installer les applications nécessaires
Pour le serveur de contact, l’application “CardDAV Server” doit être installée via le package center.

La fonction calendrier est fournie avec l’application “Calendrier”.

Vous pouvez appeler vos entrées de rendez-vous de n’importe où en vous connectant à votre NAS via l’ID QuickConnect dans votre navigateur Web.
2. Effectuer les réglages nécessaires sur le serveur CardDAV
Afin d’assurer une connexion sécurisée entre vos appareils mobiles et le serveur CardDAV, certaines étapes de configuration doivent être effectuées pour ce dernier. Appelez le serveur CardDAV et cochez les cases correspondantes sous “Paramètres”.

Attribuez maintenant une adresse DynDNS. Pour résoudre le problème des adresses IP dynamiques, QuickConnect est disponible. Toutefois, si le NAS n’est pas accessible via l’ID QuickConnect, utilisez l’adresse DynDNS pour vous assurer que le serveur de contact peut être joint en ligne de n’importe où.
Ceci peut être fait via le Panneau de configuration. L’option “DDNS” apparaît sous “Accès externe”. Utilisez “Ajouter” pour créer un nouveau compte : Pour ce faire, entrez un nom d’hôte de votre choix et sélectionnez une extension pour le domaine – par exemple “synology.me”.

Attention : Pour que l’accès au NAS fonctionne correctement, les ports nécessaires doivent être activés dans votre pare-feu, sinon une connexion sécurisée ne peut être établie. La connexion au serveur CardDAV se fait via le port 8443, si ce port est activé via le routeur, vous êtes automatiquement transféré vers le NAS.
Via le chemin “Panneau de configuration – Accès externe – Configuration du routeur” vous pouvez tester si le transfert fonctionne.

3. Synchroniser vos coordonnées avec votre téléphone intelligent
Si vous avez activé le port 8443, enregistré une adresse DynDNS et libéré le port sur votre pare-feu, continuez l’installation sur votre iPhone.
Via le chemin “Paramètres – Comptes & Mots de passe” sélectionnez l’option “Ajouter un compte”. Le compte CardDav sera alors déjà disponible pour la sélection.

Sous “Serveur”, entrez l’adresse DynDNS que vous avez spécifiée précédemment. Le nom d’utilisateur et le mot de passe se réfèrent à vos identifiants de compte Synology. Le champ “Description” est automatiquement rempli par le système.

Votre iPhone affiche maintenant sous “Contacts” et “Groupes” qu’il est connecté à un NAS.

4. Synchroniser vos rendez-vous avec l’iPhone
Assurez-vous d’abord que le port 5006 de votre pare-feu est ouvert. Ensuite, commencez à vous installer sur votre iPhone. Cela fonctionne comme pour le compte CardDAV en remplissant les champs “Serveur”, “Nom d’utilisateur” et “Mot de passe”.

Si vous avez sélectionné tous les paramètres correctement, ce masque apparaîtra.

Astuce : Les contacts et les données d’agenda peuvent également être synchronisés rapidement, facilement et intuitivement avec un smartphone Android via NAS.
Votre NAS personnel est maintenant prêt à l’emploi.