Votre propre nuage à la maison – convivial et sécurisé
Les services cloud permettent d’utiliser de plus grandes quantités de stockage et d’accéder à nos données de n’importe où et à tout moment. En fait, cette indépendance comporte aussi des dangers : Par exemple, les personnes non autorisées qui ont accès aux données ou qui exploitent des failles de sécurité pourraient profiter de ces données sensibles.
En outre, même les grands fournisseurs de cloud computing sont confrontés à des attaques récurrentes de pirates informatiques. Le but de ces attaques est de capturer les données personnelles des utilisateurs et d’autres informations personnelles afin de les transmettre. Une issue est promise par un nuage local en soi.
Lorsque les utilisateurs stockent leurs propres données telles que des photos, des contacts ou des entrées de calendrier sur les serveurs d’autres entreprises, ils commencent à s’interroger sur les services cloud. Et ce n’est pas sans raison : alors que les lois les plus strictes en matière de protection des données s’appliquent en Allemagne, les entreprises américaines, par exemple, peuvent s’y soustraire. Il est donc difficile pour les utilisateurs de comprendre qui peut accéder à leurs données et où elles sont stockées. La supériorité technique au détriment de la protection des données et de la convivialité ? Impensable pour de nombreux consommateurs.
Construire le cloud privé – pour la protection des données
Si vous optez pour un cloud privé, vous ne bénéficierez pas seulement d’une solution de sauvegarde ou de stockage de masse. Il offre plutôt des fonctions telles que le partage de calendriers et de contacts, ainsi que le partage de photos, de musique et de vidéos.
En principe, un nuage privé est un mélange de matériel et de logiciel qui permet d’utiliser les services du nuage. Une solution conviviale est le stockage en réseau (NAS). Il s’agit d’un périphérique de stockage qui fournit du stockage sur disque dur dans le réseau via des partages. De cette façon, les données peuvent être stockées de manière centralisée dans le propre réseau, afin que chaque personne autorisée (définie) ait accès à tous les fichiers. Les sauvegardes sont effectuées soit via des disques externes, un autre disque dur ou via le cloud.
De nombreux fournisseurs proposent des fonctionnalités de cloud gratuit aux utilisateurs de leur propre NAS en plus des services de stockage. Par exemple, Synology a implémenté Cloud Station dans son DiskStation Manager. Ici, les données sont cryptées entre l’appareil fixe ou mobile et le NAS via SSL en utilisant un service local sur l’appareil.
Les avantages d’un nuage privé sont évidents : comme pour les autres variantes de nuages, les utilisateurs peuvent accéder aux services nuage respectifs à tout moment et avec divers appareils tels que PC, ordinateurs portables, smartphones ou tablettes. De cette façon, les documents peuvent être édités ensemble, les collections musicales personnelles diffusées en continu, les rendez-vous pris, les données d’adresse ou les vidéos partagées. Cela rend les supports de données externes obsolètes. Pourtant, l’opérateur d’un NAS conserve le contrôle de ses données.
Synology DiskStation – le NAS idéal pour une utilisation à domicile
Si vous ne voulez pas confier vos données à un fournisseur tiers et que vous souhaitez opter pour un NAS à la place, vous pouvez utiliser DiskStation Manager (DSM) comme stockage en nuage, par exemple. Prédestiné aux débutants, le NAS DS119j à 1 baie compact et économe en énergie brille par ses fonctions logicielles polyvalentes, son interface utilisateur intuitive et son bon rapport qualité/prix. Le NAS de Synology est conçu pour les environnements domestiques et sert également de serveur multimédia domestique. Le DS119j fonctionne sur le système d’exploitation intuitif pour les périphériques NAS Synology, DiskStation Manager (DSM). Elle est responsable de l’exploitation et de la gestion des services de stockage.L’accès à DiskStation Manager se fait via le navigateur Web et nécessite l’entrée de l’adresse IP du NAS. L’adresse IP attribuée est affectée dynamiquement pour les clients privés et modifiée à chaque connexion. Cependant, grâce à Synology QuickConnect dans le DSM, votre propre NAS peut être accessible en permanence de l’extérieur via un identifiant QuickConnect. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte Synology et d’entrer le numéro de série du NAS.
En plus des services de serveur purs pour fournir des données dans le réseau, le DSM offre également d’autres applications possibles, telles que la sauvegarde et la récupération de données, des services de synchronisation pour diverses plates-formes telles que Android et IoS, et agit comme un serveur multimédia, offrant ainsi des fonctionnalités multimédia. Il sert également d’interface pour les solutions logicielles telles que les systèmes de gestion de contenu, les calendriers et les bases de données. Les photos, vidéos, rendez-vous ou contacts peuvent être facilement transférés et partagés sur des appareils mobiles.
Le Synology DiskStation DS119 a récemment été reconnu par la Stiftung Warentest comme l’un des meilleurs périphériques de stockage réseau.