Alimentation sans coupure – Comment protéger les appareils électroniques en cas de panne de courant ?
L’électricité est une denrée que nous utilisons aussi naturellement que l’eau. Ce n’est qu’en cas de problèmes d’alimentation – par exemple en cas de panne totale ou de fluctuations de tension – que nous réalisons à quel point notre vie quotidienne dépend d’une alimentation électrique fiable. Non seulement dans la sphère privée, mais aussi dans les entreprises, les pannes peuvent causer des dommages importants.
Dans ce guide, vous apprendrez comment assurer une alimentation électrique ininterrompue et éviter les dommages.
Qu’est-ce qu’une alimentation sans coupure (UPS) ?
En cas de panne de courant, une alimentation sans coupure (UPS) assure l’alimentation électrique des systèmes électroniques connectés. Si l’alimentation secteur est interrompue ou si les valeurs de courant sont supérieures ou inférieures à la plage de tolérance admissible, l’onduleur alimente immédiatement les systèmes sensibles raccordés en courant ou les protège contre les surtensions.L’onduleur se distingue d’une alimentation de secours générale (AEV) en ce qu’il peut alimenter immédiatement des charges critiques. Avec un AEV, par contre, il y a toujours une courte interruption. Selon l’appareil et la tâche à effectuer, une interruption, même brève, peut entraîner des conséquences indésirables telles que des défauts ou la perte de données.
Même avec une alimentation sans coupure, certaines solutions peuvent entraîner une brève interruption de l’alimentation électrique. Cependant, il ne s’agit que de quelques millisecondes. Il est particulièrement important d’évaluer la sensibilité d’un appareil à un dysfonctionnement et de vérifier soigneusement les caractéristiques du produit lors de l’achat de l’onduleur.
Pourquoi ai-je besoin d’un onduleur ?
En règle générale, un onduleur protège non seulement contre les coupures de courant, mais aussi contre les fluctuations de tension telles que les sous-tensions ou surtensions. Bien que les pannes de courant soient plutôt rares en Europe occidentale, les fluctuations de tension ou de fréquence sont plus fréquentes que beaucoup ne le pensent. Les sous-tensions se produisent, par exemple, lors de courts-circuits ou de courants d’appel de gros moteurs électriques. En revanche, la tension du réseau augmente lorsque des charges plus importantes sont mises hors tension ou lorsque la foudre frappe.Les fournisseurs d’énergie surveillent en permanence la tension et la fréquence du réseau et, si nécessaire, les réajustent aux points d’alimentation du réseau. Toutefois, ils ne peuvent le faire qu’à tous les niveaux. Cependant, des fluctuations ou même des pannes de courant isolées peuvent survenir à certains endroits et dans certaines régions.
Au fur et à mesure que le redressement énergétique progresse, cette situation pourrait encore s’aggraver, car l’électricité produite par des parcs éoliens offshore ou des cellules solaires, par exemple, est produite de manière irrégulière et peut parfois provoquer des pics de tension considérables.
Un onduleur peut remédier à cette situation en compensant les fluctuations du réseau électrique et en fournissant de l’énergie à partir d’accumulateurs en cas de panne de courant. Les accumulateurs sont d’abord chargés sur le réseau électrique, puis se rechargent automatiquement après utilisation.
Onduleurs pour les ménages privés
De nombreux systèmes électroniques que l’on utilise couramment dans la vie de tous les jours nécessitent de l’énergie : téléphones, ordinateurs, téléviseurs, réfrigérateurs et congélateurs… Mais les appareils de communication, de divertissement et de cuisine ne sont pas les seuls concernés. Les fonctions de sécurité à la maison dépendent aussi souvent de l’électricité, comme les caméras de sécurité et, de plus en plus, l’installation de maisons intelligentes.
Les appareils tels que les ordinateurs portables et les ordinateurs sont complexes. Plus ils sont sophistiqués, plus ils deviennent sensibles aux fluctuations de tension. S’ils sont soudainement éteints sans s’éteindre correctement, des défaillances du système et des dommages aux supports ou aux disques durs peuvent survenir, ce qui affecte considérablement les performances de l’appareil. Dans le pire des cas, des données importantes sont perdues et ne peuvent être récupérées. Les dommages causés par une surtension peuvent également entraîner des défauts.
Même les modèles plus simples d’onduleurs de moins de 100 euros peuvent éviter des défauts coûteux et ennuyeux dans les appareils électroménagers standard. Ils protègent contre les surtensions, les pics de tension, les coups de foudre et autres perturbations de l’alimentation électrique.
Onduleurs pour entreprises
Les temps d’arrêt causés par les coupures de courant sont frustrants pour tout le monde. De plus, les arrêts de production peuvent entraîner des pertes financières et nuire à l’entreprise. Chaque année, des milliards de dollars de pertes mondiales sont subies en raison des interruptions d’approvisionnement et des temps d’arrêt connexes.
Pire encore, les équipements spéciaux coûteux utilisés dans la recherche, par exemple, sont souvent très sensibles et peuvent être endommagés à tel point qu’ils ne peuvent plus être utilisés, même avec les coupures d’électricité les plus courtes. L’alimentation sans coupure est également essentielle dans l’informatique d’entreprise. Qu’il s’agisse de serveurs, d’ordinateurs de bureau, d’imprimantes ou de systèmes téléphoniques, les dommages qui peuvent être évités par les UPS sont souvent considérables.
Les onduleurs à usage professionnel sont beaucoup plus performants et offrent dans le meilleur des cas des solutions intelligentes et flexibles telles que des temps d’autonomie évolutifs. De plus, ils offrent des options étendues pour la surveillance à distance de l’onduleur.
Source d’image: AdobeStock 117290213