Ce que vous devez savoir sur le Wi-Fi et la dernière version Wi-Fi 6

La norme Wi-Fi IEEE-802.11ax devrait être publiée cette année. Les noms des normes changeront également en même temps. Le 802.11ax, relativement complexe, deviendra le Wi-Fi 6. rétrospectivement, les anciennes normes prendront également un nouveau nom, du premier Wi-Fi 1 (802.11) au Wi-Fi 5 actuellement utilisé (802.11ac).

Wi-Fi ou WLAN ? Quelle est la différence ?

Wi-Fi ne doit pas être confondu avec WLAN, bien que les deux termes soient souvent utilisés de manière interchangeable. Strictement parlant, WLAN (Wireless Local Area Network) est le réseau sans fil, tandis que Wi-Fi est simplement la certification par la Wi-Fi Alliance basée sur la norme IEEE 802.11.

En règle générale, les connexions WLAN sont basées sur le standard Wi-Fi. Le terme Wi-Fi désigne donc en fait le consortium d’entreprises (Wi-Fi Alliance) qui certifie les appareils dotés d’interfaces sans fil.
Le terme Wi-Fi a été inventé à des fins de marketing et n’est pas, du moins officiellement, une abréviation, où “Wi” signifie certainement “sans fil”. Une autre théorie est que le nom Wi-Fi est un jeu de mots sur Hi-Fi.

Le nouveau Wi-Fi 6

Depuis le lancement du Wi-Fi 802.11 en 1997, la technologie a continué à évoluer. Wi-Fi 802.11ax avec une fréquence de 2,4 / 5 GHz devrait être publié d’ici la fin de cette année. Cette technologie, qui fait suite au 802.11ad (introduit en 2013), devrait permettre de réduire l’écart entre le taux de transfert de données purement théorique et la vitesse réelle, et donc d’augmenter l’efficacité.

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui se débattent souvent avec des vitesses de transfert lentes. De plus en plus de terminaux ont besoin de données via WLAN : smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou consoles de jeux. De plus en plus d’applications gourmandes en données sont exploitées, telles que le streaming de films, de séries ou de podcasts, ainsi que des jeux graphiques complexes.

Un autre facteur perturbant est souvent ajouté dans les maisons multipartites : de nombreux routeurs envoient des données simultanément – souvent sur la même fréquence. Cela peut entraîner d’autres déficiences. Une nouvelle norme plus puissante peut donc apporter des améliorations, en particulier pour les gros utilisateurs et les résidents des grandes maisons multipartites.

Tous les standards Wi-Fi précédents et leurs fonctionnalités en un coup d’œil

MedientypOrdnerstrukturDateinameBeispiel
FilmeEntweder alle Filme in einen Ordner oder: pro Ordner ein Film + Cover + Beschreibung + Fanart etc.exakter Titel – Untertitel [spezielle Version] (Jahreszahl).endungFilme ->The Grand Budapest Hotel (2014).mp4
SerienSerie -> (ggf. Staffel ->) Filmdateien (vorangestellt: Staffel- und Episodennummer)Je nach Nutzung eine persönliche Ordnung, sinnvoller Ausgangspunkt ist das JahrSerien -> Doctor Who -> S02E03 School Reunion.avi
MusikInterpret -> Album -> Musikdateien (nummeriert)01 Titel.endungMusik -> Oasis -> (What’s the Story) Morning Glory -> 04 Don’t look back in anger.mp3
BilderJe nach Nutzung eine persönliche Ordnung, sinnvoller Ausgangspunkt ist das JahrJahr -> Ereignis -> Nummerierung/ Name.endung2016 -> Island-Urlaub -> 001.jpg

Numérotation des types Wi-Fi

La Wi-Fi Alliance a maintenant développé un système de numérotation pour faciliter et accélérer la distinction entre les différentes normes. Il est ainsi plus facile, en particulier pour les utilisateurs privés, de reconnaître quelle norme un appareil utilise et à quelles vitesses de transmission ils peuvent s’attendre.

La nouvelle version 802.11ax sera donc disponible en Wi-Fi 6. Certains terminaux sont déjà théoriquement compatibles avec cette nouvelle technologie, comme le Snapdragon 855, le SoC haut de gamme de Qualcomm.

Dépendance de la connexion Wi-Fi par rapport à différents facteurs

Comme indiqué dans le tableau, les vitesses maximales et les taux de transfert y sont indiqués. Dans l’utilisation quotidienne, cependant, la vitesse de rotation dépend des terminaux ainsi que de l’environnement ambiant et de la distance entre le terminal et le routeur.

Cas spéciaux Wi-Fi

Wi-Fi 802.11ad – Wi-Fi pour l’industrie

Dans le nouveau tableau de numérotation, le Wi-Fi 802.11ad est omis – pour deux raisons : Contrairement aux autres technologies, le Wi-Fi 802.11ad n’est pas rétrocompatible et utilise la bande des 60 GHz.
Comme il s’agit d’un développement de niche principalement utilisé dans l’industrie et donc inintéressant pour les clients résidentiels, le Wi-Fi 802.11ad ne figure pas dans le tableau numéroté.

802,11 h pour les services de positionnement

Il y a aussi le cas particulier du Wi-Fi 802.11h : la technologie ne joue aucun rôle dans la pratique pour les clients privés. L’extension de la norme 802.11a est principalement utilisée pour les services de positionnement, les services par satellite et les systèmes radar, c’est-à-dire là où de grandes puissances de transmission en extérieur jouent un rôle décisif.