Une maison intelligente avec Homematic IP : premiers pas

Passer à la technologie intelligente est un jeu d’enfants. Nous vous expliquons comment équiper votre maison avec quelques composants de base Homematic IP.

Le poste de commande central de la maison intelligente est le Homematic IP Access Point. Il est relié au routeur et connecte tous les autres composants entre eux ainsi qu’avec le Cloud Homematic IP. Pour contrôler votre maison intelligente, il vous faudra l’application Homematic IP, qui se télécharge gratuitement pour Android et iOS.

Le chauffage intelligent avec Homematic IP

L’une des fonctions de base indispensable de la maison intelligente est de régler l’éclairage et le chauffage. Vos anciens thermostats doivent être remplacés par les thermostats Homematic IP.  Leur installation est simple et peut être réalisée par vos propres soins car elle ne nécessite aucune intervention sur le système de chauffage.

Le nouveau thermostat mesure la température des pièces et régule le chauffage automatiquement. La température souhaitée peut être réglée soit directement sur le thermostat, soit à l’aide de l’application Homematic IP.

Dans des pièces de dimensions plus grandes et équipées de plusieurs radiateurs, il est recommandé d’installer en plus un capteur de température et d’humidité avec écran LC Homematic IP,  afin que la température soit mesurée au centre de la pièce, là où les gens ont tendance à se trouver généralement. La température se règle par le biais de l’application et le capteur adapte la température des radiateurs en conséquence.

De plus, il est possible de paramétrer des cycles de chauffage sur l’application Homematic IP. Ainsi, vous pouvez faire en sorte que votre salon soit chauffé le soir et la cuisine le matin uniquement. Vous pouvez également configurer un cycle différent pour chaque jour de la semaine.

Intégrer votre éclairage existant au système de maison intelligente en toute simplicité

Pour l’éclairage, plusieurs solutions s’offrent à vous. Vos lampes peuvent devenir intelligentes en changeant le commutateur correspondant, soit avec un actionneur de mesure de commutation Homematic IP  ou encore un actionneur de variateur.  Il existe un très grand nombre d’adaptateurs différents, afin que tous les commutateurs de marques standard soient compatibles.

Les plafonniers, lampes sur pied et lampes de chevet peuvent être reliés très simplement grâce au commutateur enfichable Homematic IP ou à la prise à variateur, qui, à leur tour, peuvent être facilement reliés aux prises existantes.

Le détecteur de mouvements

Un détecteur de mouvements est absolument indispensable, comme par exemple le détecteur de mouvements Homematic IP  ou le détecteur de mouvements d’intérieur invisible, qui se place sur un interrupteur existant ou se colle simplement à un mur.  Le détecteur de mouvements se place dans le couloir et doit être configuré par le biais de l’application Homematic IP afin d’allumer automatiquement la lumière s’il détecte un mouvement au niveau de la porte d’entrée. Vous êtes ainsi accueilli(e) avec une lumière agréable lorsque vous rentrez chez vous le soir.

La panoplie complète de la maison intelligente

En résumé, l’installation de base de la maison intelligente Homematic IP est composée des éléments suivants :

Configurer les fonctions intelligentes

L’application Homematic IP offre de nombreuses possibilités pour configurer l’installation en fonction de vos besoins. Vous pouvez ainsi regrouper les appareils, comme un capteur et les thermostats correspondants de la même pièce ou des lampes qui sont souvent allumées ensemble.

Par ailleurs, il est possible de déterminer la durée de fonctionnement d’un groupe. Ainsi, vous pouvez paramétrer la lumière du couloir sur cinq minutes, dans la mesure où l’on reste rarement plus longtemps dans cette pièce. Des « profils de durée » peuvent également être créés pour le chauffage et l’éclairage.

Par exemple, si vous vous levez en semaine à 6 heures du matin, le système pourra allumer le chauffage dès 5 heures dans la cuisine afin que la pièce soit agréable et allumer aussi l’éclairage à 6 heures, mais seulement du lundi au vendredi. Il est également possible de régler l’éclairage uniquement si le soleil se lève après 6 heures.

Les possibilités de réglages sont infinies de façon à ce que votre maison intelligente soit adaptée de façon optimale à votre style de vie.

Illustration : Fotolia, #194093325

 

[topic_archive topic=”6098″ template=”big” category=”6045″ posts=”2″] [topic_archive topic=”6098″ template=”big” category=”6044″ posts=”2″] [topic_archive topic=”6098″ template=”big” category=”6047″ posts=”2″]