Rendez votre maison plus sûre grâce à Homematic IP
Certes, une maison intelligente apporte plus de confort mais elle peut également rendre votre lieu de vie plus sûr. Découvrez comment vous protéger des cambriolages et des incendies en un tour de main.
Même si le nombre d’effractions est enfin en baisse, après avoir été en augmentation constante ces dix dernières années, la valeur des biens volés est toujours très importante. A cela s’ajoutent encore plusieurs milliers d’euros de dégâts pouvant être causés par les cambrioleurs dans la maison. Mais il existe un plus grand danger encore : les incendies, qui non seulement causent d’importants dommages mais peuvent aussi mettre nos vies en danger. Il est désormais possible de vous protéger contre ces deux fléaux, de façon simple et à un prix abordable, grâce aux solutions Smart Home d’Homematic IP.
Sécurité extérieure : se protéger des cambriolages
Le dispositif d’alarme est le cœur d’un système de sécurité. Voilà pourquoi la sirène d’alarme Homematic IP est indispensable. Il est préférable de l’installer dans une partie centrale de la maison, comme le couloir. Toutefois, le volume de l’alarme étant de 90 dB, il sera possible de l’entendre même à l’autre bout de la maison.
Étape 1 : détecter un cambriolage
Il est possible de détecter une effraction à l’aide de différents capteurs. Idéalement, celle-ci devrait être détectée à l’endroit où elle a eu lieu, c’est-à-dire au niveau des fenêtres et des portes. C’est la raison pour laquelle celles-ci doivent être équipées du détecteur de porte et de fenêtre Homematic IP. En fonction du type de fenêtre, le détecteur invisible peut également être utilisé. Les détecteurs sont simplement collés entre la fenêtre et son cadre et reliés à l’Access Point par le biais de l’application Homematic IP.
L’endroit par lequel les cambrioleurs pénètrent dans une maison dépend fortement de sa configuration. Dans les maisons individuelles, les portes-fenêtres au niveau des terrasses et les fenêtres sont particulièrement exposées ; dans les immeubles, la porte de l’appartement est particulièrement vulnérable et dans les appartements au rez-de-chaussée, il s’agira plutôt de la porte du balcon ou du jardin. Veillez par conséquent à placer un détecteur à ces endroits-là. En outre, les détecteurs de mouvements permettent de repérer un cambrioleur, même lorsque celui-ci a réussi à entrer dans la maison incognito.
Étape 2 : intégrer les détecteurs au système d’alarme
Vous pouvez réaliser cette étape au moyen de l’application Homematic IP. Le processus diffère d’un appareil à l’autre, mais est facile à comprendre et les descriptions du manuel sont claires. Dès son activation, chaque composant aura besoin de 3 minutes pour se connecter au système. Il faut sélectionner au préalable l’option « Connecter appareil » dans l’application Homematic IP.
Aucune configuration supplémentaire n’est généralement nécessaire car l’application est préconfigurée à l’aide de différents modes de sécurité. L’armement total fait sonner l’alarme dès qu’un détecteur est activé et se révèle être idéal lorsque personne n’est à la maison. L’armement partiel déclenchera l’alarme uniquement lorsque les détecteurs de portes et de fenêtres détecteront une anomalie mais pas les détecteurs de mouvements. De cette façon, vous êtes protégé(e) même lorsqu’il y a quelqu’un à la maison, lorsque tout le monde dort la nuit par exemple.
Un autre outil pratique est la télécommande porte-clés Homematic IP. Grâce à celle-ci, vous pouvez activer et désactiver votre système d’alarme sans passer par l’application.
Sécurité intérieure : se protéger des incendies
Les cambrioleurs ne représentent pas le seul danger auquel votre maison peut être exposée. Le problème peut venir de l’intérieur.
Une maison intelligente peut vous prémunir de cela, avec le détecteur de fumée Homematic IP avec certification Q-Label. Ce détecteur présente plusieurs avantages par rapport aux appareils classiques. Par exemple, grâce à la fonction de répétition, l’alarme peut être transmise aux autres détecteurs de fumée. Cela peut se révéler particulièrement utile si le feu se déclare dans la cave alors que vous dormez au premier étage. La sirène intégrée peut également être utilisée comme alarme contre les cambriolages, il n’en faudra donc qu’une seule.
Le détecteur de fumée intelligent avertit également les propriétaires via l’application Homematic IP lorsque ceux-ci sont absents. Il suffit de relier le détecteur de fumée à l’application avec l’Access Point et celui-ci sera alors opérationnel.
La sécurité à portée de main
Le principal avantage du système Homematic IP est que tous les composants proviennent du même fabricant. L’application est adaptée à tous les appareils reliés, inutile donc de se creuser la tête pour les configurer. Grâce à Homematic IP, profitez de plus de sécurité dans votre maison intelligente en un tour de main.
Illustration : Fotolia, # 111293829 , Stockwerk-Fotodesign
[topic_archive topic=”6098″ template=”big” category=”6045″ posts=”2″] [topic_archive topic=”6098″ template=”big” category=”6044″ posts=”2″]