Se chauffer malin : comment rendre son chauffage intelligent ?

Les thermostats manuels appartiennent au passé. Les systèmes de chauffage modernes s’adaptent automatiquement à votre mode de vie. L’installation est facile et l’apport en confort énorme.

Régler le chauffage peut se révéler fastidieux. En hiver, les températures varient très fortement d’un jour à l’autre, il faut donc régler le chauffage quotidiennement. La plupart des ménages sont déjà équipés d’un détecteur de température mural qui règle la chaleur d’une pièce de façon constante et fixe.

Ce type de solutions existe depuis plusieurs décennies, mais elles ont un inconvénient : ces thermostats muraux ne réagissent pas à ce qui passe dans la pièce ou dans la maison. S’ils ne sont pas réglé de façon manuelle, il fait chaud dans la pièce toute la journée et la nuit, même quand il n’y a personne à la maison.

Les avantages du chauffage intelligent

Le matin à 7 heures, vous souhaitez que la cuisine soit déjà chauffée ? En revanche, le salon peut attendre jusqu’à midi ? Aucun souci ! Grâce à l’application pour chauffage intelligent, vous pouvez créer un horaire pour la journée ou la semaine sans difficulté. Le système de chauffage intelligent veille à chauffer la bonne pièce à la bonne température et au bon moment.

Grâce à des capteurs additionnels de contacts sur les fenêtres, le chauffage intelligent détecte aussi quand une pièce est aérée. Un système de chauffage classique ferait augmenter la température de la pièce afin que celle-ci reste chaude, gaspillant ainsi de l’énergie. En revanche, le chauffage intelligent éteint le chauffage et économise donc de l’énergie.

Comment fonctionne le chauffage intelligent ?

C’est l’Internet des Objets qui joue un rôle important. Les capteurs de la maison comme le thermomètre ou le détecteur d’humidité collectent des informations qui sont ensuite analysées par le système ou l’application. Ces informations sont collectées en continu et le système assimile donc les propriétés thermiques de la maison, par exemple, le temps qu’il faut à une pièce pour être chauffée. De cette façon, le système apprend à quel moment exact il doit chauffer une pièce. Certains composants calculent même les prévisions météorologiques des jours à venir.

Des composants additionnels peuvent être installés : un détecteur de mouvement peut être installé à l’entrée de façon à ce que celui-ci détecte l’arrivée d’une personne qui rentre plus tôt que prévu à la maison et dans ce cas, le chauffage se mettra en marche avant l’heure configurée. Certains systèmes peuvent réagir encore plus promptement en se basant sur la position du smartphone du propriétaire.

Moderniser ses installations

Tous les systèmes disposant de thermostats manuels peuvent en principe être convertis en systèmes intelligents. Les systèmes de chauffage “démodés” comme ceux à accumulation ou les poêles à charbon et à bois ne seront pas compatibles.

Autre détail : le chauffage intelligent n’est pas qu’intéressant pour les propriétaires, les locataires y trouveront aussi leur compte. Car ce système peut aussi être désinstallé : en cas de déménagement, les anciens thermostats peuvent être remis en place et les thermostats intelligents peuvent être installés dans le nouvel appartement.

[topic_archive topic=”6107″ template=”default” category=”6043″ posts=”4″] [topic_archive topic=”6107″ template=”default” category=”6045″ posts=”4″] [topic_archive topic=”6107″ template=”default” category=”6044″ posts=”4″]