Le chauffage devient intelligent grâce à Homematic !
Passer au chauffage intelligent simplement et rapidement, c’est désormais possible. La solution de Homematic est très intuitive. Il suffit simplement de suivre les étapes suivantes.
Pour profiter du système de chauffage intelligent complet, vous aurez besoin des produits Homematic suivants :
- un thermostat par radiateur
- Un thermostat mural sans fil par pièce à chauffer
- Un contact de porte et de fenêtre par fenêtre à ouvrir pour aérer
- un point d’accès Homematic
- L’application « Homematic IP » pour Android ou iPhone
Et c’est parti !
Installez et lancez l’application sur votre smartphone. Vous pourrez ensuite sélectionner chaque appareil individuellement.
Ensuite, passons au point d’accès Homematic. C’est à ce poste de commande central que se trouvent toutes les informations concernant les différents appareils. Branchez le point d’accès à une prise de courant et au routeur au moyen du câble réseau fourni.
Afin d’activer le point d’accès et de le connecter à l’application de votre smartphone, scannez le QR code se trouvant au dos du point d’accès au moyen de l’appareil photo du téléphone. Au bout de quelques secondes, les lumières LED du point d’accès devraient s’allumer en bleu, ce qui indique que l’appareil est prêt à être utilisé. Si cela ne fonctionne pas la première fois, pas de panique ! Cela ne veut pas dire qu’il y a un problème. Il est probable que le point d’accès soit encore en train de télécharger une mise à jour et que, pour cette raison, il ne soit pas encore opérationnel. Dans ce cas, suivez simplement les consignes de l’application. Aucune donnée personnelle ne vous sera demandée pour configurer le point d’accès. Il n’est pas non plus nécessaire de vous enregistrer. La communication entre le point d’accès et le cloud Homematic est entièrement anonyme.
Passons maintenant au thermostat.
Afin d’activer le thermostat du radiateur, sélectionnez dans l’application « Configurer l’appareil » et suivez les consignes de l’application. Il vous sera demandé d’enlever les bandes isolantes du boîtier de batterie du thermostat. Ensuite, saisissez les derniers chiffres du numéro de série du thermostat ou scannez tout simplement le QR code dans le manuel d’utilisation. Enfin, vous devez indiquer la pièce dans laquelle se trouve le thermostat. Si c’est la première fois, vous devez créer une pièce, comme « salon ». Petite astuce : donnez au thermostat un nom qui parle de lui-même comme « chauffage salon » afin de vous y retrouver dans l’application.
Maintenant, il ne reste qu’à installer le thermostat. Il n’est pas nécessaire de purger le radiateur ou de faire quoi que ce soit d’autre dans le système de chauffage. Avec une pince, détachez et retirez la collerette de fixation de l’ancien thermostat. Assurez-vous que le thermostat de radiateur Homematic se trouve sur la position 0. Placez-le sur la vis filetée et resserrez fermement la collerette de fixation. Répétez l’opération avec les autres thermostats.
Un thermostat mural pour plus de confort et un réglage de la température précis
De plus, chaque pièce sera équipée d’un thermostat mural sans fil. Cela est particulièrement utile dans une pièce ayant plusieurs radiateurs. De cette façon, la température peut être réglée de façon centralisée. Mais même dans une pièce avec un seul radiateur, le thermostat mural s’avère utile car il mesure la température réelle de la pièce et non celle qui est à proximité directe du radiateur.
L’installation du thermostat mural est la même que celle du thermostat de radiateur : après avoir sélectionné « Configurer l’appareil », vous retirez les bandes isolantes, scannez le QR code et indiquez la pièce dans laquelle se trouve le thermostat mural. Enfin, vous fixez le thermostat à l’endroit prévu dans la pièce. Le thermostat mural peut être vissé ou collé au mur.
Les fenêtres deviennent également des assistants intelligents
Enfin, dotez toutes vos fenêtres destinées à l’aération des pièces d’un contact de porte et de fenêtre Homematic. Cette installation se déroule exactement comme celle des thermostats. Au cours de la dernière étape, sélectionnez l’option « Climatisation de la pièce ». Désormais, sans plus aucune configuration nécessaire, le thermostat de radiateur diminuera la température de la pièce lorsqu’une fenêtre est ouverte pour aérer. Le contact peut simplement être vissé ou collé. Le contact évite que les radiateurs ne commencent à chauffer davantage pour compenser la perte de chaleur dans la pièce.
Contrôler les pièces individuellement
Une fois tous les appareils configurés et installés, vous pouvez créer un profil-type dans l’application « Homematic IP » ou modifiez le profil standard. Vous pouvez ainsi déterminer la température d’une pièce spécifique à n’importe quel moment. Outre le profil standard, vous pouvez créer deux profils alternatifs par pièce. Par exemple, si votre horaire change car vous êtes en congé, quand vous partez pendant plusieurs jours, ou encore quand vous ne souhaitez pas chauffer votre maison à outrance.
Et après
Dans l’application, sélectionnez le symbole du menu et ensuite « Profil ». Vous verrez alors un aperçu de toutes les pièces et de leur profil standard. Vous pouvez modifier ces fonctions à votre convenance. Par ailleurs, vous pouvez activer et configurer les profils alternatifs au moyen de la petite flèche rouge en haut dans l’aperçu.
Autre détail : pour modifier les profils ou régler le chauffage manuellement, il n’est pas nécessaire de vous trouver chez vous. Grâce au point d’accès qui est connecté à Internet vous pouvez tout faire à distance. Par exemple, si vous rentrez chez vous plus tôt que prévu, vous pouvez déjà « préchauffer » votre maison à distance.
Images : Adobe Stock