La robotique pour tous : une façon ludique de comprendre toutes les techniques

Il y a encore dix ans, les robots se trouvaient principalement dans les usines. Aujourd’hui, ils sont entrés dans les foyers, au même titre que l’électroménager : ils exécutent les tâches demandées et sont bien souvent ignorés. Grâce à reichelt, vous allez découvrir que les robots sont très amusants, et même instructifs lorsqu’on les construit soi-même.

Parmi les robots ménagers, certains passent l’aspirateur, d’autres tondent la pelouse, font les vitres ou surveillent la maison en l’absence de ses propriétaires. Ils sont donc programmés et optimisés pour exécuter une tâche bien précise.

On ne le sait pas toujours, mais il est possible de construire et de programmer un robot soi-même. Les robots que l’on construit soi-même sont bien souvent plus polyvalents que les appareils ménagers classiques.

Construire un robot en 10 minutes

Votre première expérience pratique peut être effectuée avec le mBot mis au point par Makeblock. Cet industriel propose une large gamme de kits de constructions et des pièces détachées pour la robotique, le mBot étant son entrée de gamme pour débutant.

Le robot de Makeblock est destiné à l’apprentissage et aux premières expériences en robotique, et s’adresse principalement aux enfants de 10 ans et plus, mais il convient aussi très bien aux adultes !

En moins de 10 minutes, ce petit véhicule amusant et souriant est assemblé. La télécommande infrarouge, incluse dans le kit, permet de téléguider le mBot. Son détecteur à ultrasons lui permet de détecter les obstacles et de les éviter, comme un robot-aspirateur pourrait le faire. Il est aussi capable de suivre une ligne prédéterminée grâce à son détecteur de lumière. 

Sa programmation se fait avec mBlock pour PC, Mac, Linux, OS et Chrome, basé sur le programme éducatif Scratch 2.0. Il n’est pas nécessaire de connaître des commandes de contrôle complexes : mBlock fonctionne sur un système de « drag-and-drop », très facile d’utilisation. Il est possible, par exemple, de contrôler le mBot directement de son PC grâce à un module Bluetooth intégré. Une application pour smartphones iOS et Android est aussi disponible, et permet de contrôler les roues, les LED et les générateurs de sons du mini-robot.

3 robots en 1

Si l’on souhaite monter en gamme, on retrouve le mBot Halo Code qui combine trois véhicules en un.

En mode « tout terrain », il démontre une flexibilité étonnante grâce à ses chenillettes ; en mode « reptile », il se déplace sur deux jambes ; enfin en mode « Oiseau », son capteur gyroscopique lui permet de trouver l’équilibre sur deux roues seulement. Le mBot Ranger peut être assemblé de différentes façons, et le son, la lumière ainsi que les capteurs gyroscopiques et de température peuvent facilement être ajoutés selon les envies.

Par exemple, il est possible de programmer le robot pour qu’il se mette à danser dès qu’il entend de la musique à un certain volume. Vous pouvez aussi le programmer comme thermomètre : ses LED s’allumeront de différentes couleurs selon la température.

Le mBot Ranger se programme aussi via mBlock, ou se contrôle grâce à l’application pour smartphones Makeblock.

Pour développer un peu plus votre expérience robotique, le MB Ultimate 2.0 est un très bon choix. Ce kit offre la possibilité de concevoir 10 modèles de robots différents. Du robot-catapulte au robot-pince, en passant par le tout-terrain, ce robot dispose d’une multitude de fonctions possibles. Et si toutefois, les accessoires fournis ne suffisaient pas, de nombreuses pièces peuvent être achetées séparément. 

Les kits de construction de robots de Makeblock sont donc bien plus que de simples jouets. Leurs programmations sont faciles d’utilisation, mais nécessitent un peu de logique. Cependant, ces robots restent accessibles à tous, même sans être expert en codage. La robotique devient un passe-temps amusant, qui permet d’explorer la science !

Et le risque d’accident a aussi été pris en compte : les trois modèles présentés sont construits en aluminium anodisé, ce qui permet de faire des réparations après des collisions mineures.