Eviter les produits chimiques pour lutter contre les moustiques – quelles alternatives ?

L’été et les fortes chaleurs qui l’accompagnent riment en général avec moustiques ! Selon les régions, on se retrouve souvent confronté à une pléthore d’insectes jusqu’à l’arrivée de l’automne. Alors quels sont les moyens efficaces de lutter contre la prolifération de ces insectes ? Explications en quelques points.  

 Au cours des dernières années, le potentiel de nuisance des insectes dans nos régions a fortement augmenté. Les hivers sont plus doux et les étés plus humides et plus chauds, ce qui a permis la reproduction rapide des petits insectes.

Et à l’approche de l’été, les vacanciers ont plus que jamais envie d’être dans la nature, de faire du camping et des activités en plein air. Mais c’est justement lors d’une promenade dans les bois ou lors d’une nuit passée près d’un lac que l’on se fait dévorer par les insectes.

Toutefois, ce n’est pas une raison pour avoir le réflexe d’utiliser des produits chimiques. En effet, tous ces insectes ont un rôle à jouer dans la nature. Bonne nouvelle : certains appareils sont très efficaces contre les insectes et vous permettent de profiter de la nature sans en subir les désagréments.

Que ce soit en utilisant des ondes acoustiques, des ultraviolets, des hautes fréquences ou encore de la lumière bleue, il suffit d’une prise électrique pour se débarrasser des insectes. Ces appareils sont faciles d’utilisation, efficaces et ne coûtent que quelques euros qui seront rapidement rentabilisés.

1ère solution : La lumière bleue

La plupart des appareils contre les insectes fonctionnent à la lumière bleue, comme le modèle OL IV 250. Il se fixe à un crochet et doit être branché à une prise électrique.

La lumière bleue attire les insectes volants dans un périmètre de 30 m². Ceux-ci sont exterminés en touchant les électrodes de 650 à 700 volts. Ce système fonctionne sans produits chimiques et ne libère pas de vapeur ou d’odeur, contrairement aux sprays anti-moustiques. Il est donc particulièrement recommandé dans les chambres à coucher.

2ème solution : Les ultraviolets

L’appareil TEV 62306 est basé sur le même principe mais fonctionne aux ultraviolets.

Une lampe UV de 4 watts produit de la lumière ultraviolette invisible pour l’œil humain mais pas pour les insectes. Les insectes volants tels que les moustiques, moucherons, mites ou guêpes seront attirés par la lampe aux ultraviolets.

En s’approchant de l’appareil électrique, ils seront éliminés. Pas idéal pour les amis des animaux mais efficace. L’appareil fonctionne dans un rayon de 20 m², ce qui est suffisant pour une chambre à coucher ou une tente de camping.

3ème solution : Les hautes fréquences

 Les insectes ne réagissent pas qu’à la lumière mais également aux ondes acoustiques à hautes fréquences. L’avantage : elles sont indétectables pour les êtres humains.

Les fréquences vont de 7 kHz à 23 kHz, en fonction de la cible. Comme indiqué dans le manuel d’utilisation, les puces sont sensibles à une fréquence de 7 kHz. Pour les souris et les rats, c’est 10 kHz. Les cafards et les martres évitent une fréquence de 12 kHz. Bon à savoir : les chiens ne sont pas affectés par ces fréquences car ils entendent seulement entre 15 et 50 kHz.

4ème solution : Les ultrasons

Une araignée surgissant du siphon de l’évier ? Il n’y a pas que les arachnophobes qui se réjouiront de l’appareil contre les araignées GARDINO.

L’appareil se branche sur une prise électrique et est à peine plus grand qu’un interrupteur. Il émet une fréquence de 27 kHz, indétectable pour l’ouïe humaine. En revanche, les araignées y sont très sensibles et s’empresseront de déguerpir.