Des LED adaptées à tous les usages : quelles solutions pour éclairer des espaces de travail de façon optimale et faire des économies d’énergie ?

Le guide reichelt consacré à l’éclairage technique présente des possibilités d’utilisation et des conseils d‘achat

Un environnement de travail présentant un éclairage optimal constitue la base de bonnes conditions de travail – offrant par ailleurs les meilleures conditions de sécurité. Que vous travailliez dans un atelier, dans des locaux industriels, ou dans un bureau, un bon éclairage constitue une dimension essentielle. La productivité est en effet directement influencée par la lumière, puisque c’est seulement lorsque le lieu de travail est éclairé de façon optimale, et que les yeux sont protégés, que l’on travaille le plus efficacement.

Si l’éclairage est mauvais, il est possible d’observer plus rapidement de la fatigue et une diminution des capacités de travail.

Des chercheurs de l’Université de Surrey, à proximité de Londres, ont même montré qu’un éclairage de bureau à tonalité bleue stimule le travail : l’étude a montré que dans cet environnement, les participants au test quittaient le bureau moins fatiguées à la fin de la journée. De même, les maux de tête se sont avérés moins fréquents que dans un éclairage blanc classique.

Une chose est sûre : il ne faut jamais laisser au hasard l’organisation de l’éclairage au travail !

Récemment, les diodes LED se sont imposées sur les lieux de travail. En effet, elles apportent une lumière claire, pure et blanche, tout en étant extrêmement économes en énergie. Correctement utilisées, il est possible d’atteindre une amélioration de la qualité de l’éclairage, ainsi qu’une baisse des coûts entre 50 et 80%.

La gamme de LED disponible est très variée, ce qui rend difficile le choix de l’éclairage s’adaptant le mieux aux différents ateliers ou aux différents espaces de travail.

Le guide reichelt vous aide pour votre premier achat de lampes LED, en vous donnant notamment des conseils sur les points auxquels il faut être attentif lorsqu’on achète ces lampes. Pour chaque besoin d’utilisation et chaque domaine d’utilisation, reichelt possède le produit adapté avec la puissance en Watts correspondante.

Watt, Lumen, Lux ou Kelvin – que choisir ?

Les critères auxquels il faut prêter attention lors d’un achat de lampes LED sont le Watt, Lumen, Lux et la température de couleur – cette dernière est mesurée en Kelvin.

La puissance d’une lampe est indiquée en Watt (W) – toutefois, comme la consommation électrique des sources de lumière modernes (comme les lampes LED) est très faible, le Watt ne peut être considéré que comme un point de repère, ne donnant que peu d’information sur la véritable capacité d’éclairage de la lampe.

On doit beaucoup plus veiller à la caractérisation en Lumen (lm) d’une lampe. Le Lumen est une unité de flux lumineux qui indique véritablement la quantité de lumière émise. L’échelle en Lumen varie de 100 à 120 000 lm. A titre indicatif, 100 lm correspondent à peu près à une ampoule d’une puissance de 15 Watt.

Les valeurs proches des 120 000 lm ne sont atteintes que pour des éclairages très puissants, comme des projecteurs par exemple. Comme règle empirique, on admet que la valeur en Lumen correspond environ à dix fois la valeur indiquée en Watt.

Spectre de température de couleur de 1 000 à 10 000 Kelvin
Spectre de température de couleur de 1 000 à 10 000 Kelvin

La puissance lumineuse est exprimée et mesurée en Lux (lx), ce qui est au final la quantité de lumière fournie à l’espace de travail. Le domaine de mesure s’étend de 10 à 40 000 lx – des valeurs situées entre 50 et 200 lx étant considérées comme normales pour un lieu d’habitation. Pour un espace de travail dans lequel est exercé des activités minutieuses, demandant de la concentration,

il est nécessaire d’utiliser une puissance lumineuse située entre 500 et 1 000 lx. La valeur maximale de 40 000 lx n’est atteinte que dans des conditions de fort ensoleillement.

Une autre caractéristique des lampes LED est la température de couleur, qui est exprimée en Kelvin (K), et qui mesure quantitativement l’impression colorée d’une source de lumière.

Les températures de couleurs s’échelonnent de 1 000 à 12 000 K, ce qui correspond à un spectre s’échelonnant d’un blanc chaud (moins de 3 300 K) au blanc neutre (de 3 300 à 5 000 K) jusqu’à un blanc de type lumière du jour ou un blanc froid (plus de 5 000 K).

Des plafonniers LED pour éclairer des bureaux

 Concernant l’éclairage des bureaux, une puissance lumineuse de 500 Lux et une température de couleur de 4 000 K est idéal, puisqu’il a pu être démontré que ces valeurs d’éclairage permettent de travailler dans des conditions agréables et sans fatigue. Par ailleurs, il convient de prendre en compte le Unified Glare Rating (UGR).

Cette valeur mesure l’aveuglement et indique les conditions de travail pour lesquelles un éclairage est adapté. Dans des bureaux, il convient de maintenir UGR<=19, de manière à faciliter au maximum les tâches de lecture, d’écriture, de travail sur ordinateur ou de contrôle.

Pour répartir au mieux la lumière, il est préférable d’adopter des plafonniers LED. Le plafonnier est facile à mettre en place sur des plafonds à caissons, ce qui réduit considérablement les dépenses d’entretien associées au changement des lampes fluorescentes traditionnelles, puisque la durée de vie en utilisation atteint 20 000 heures.

Ces plafonniers respectent également la valeur UGR pour les espaces de bureaux.

Des projecteurs LED compacts pour des petites pièces aux conditions d’éclairage difficiles

Pour un équipement optimal, il existe des éclairages adaptés, correspondant à l’architecture des lieux et au type d’utilisation.

Dans les plus petits espaces de travail ou ateliers, de même que dans des conditions d’éclairage problématiques (pas de possibilité de fixation suffisantes ou nécessité seulement d’un éclairage pour un travail ponctuel par exemple), de petits spots LED présentant une puissance d’éclairage de 1 000 Lumen et une couleur blanc neutre (de 4 000 à 5 000 K) suffisent, comme par exemple les VT-5772 LED-Flat-Fluter 10 W.

Ce projecteur LED, avec 800 lm et 4 500K, est une agréable source de lumière, qui impressionne par sa durée de vie en utilisation de 20 000 heures. Il convient notamment pour les espaces d’habitation, les caves, ainsi que les locaux industriels. Grâce à une classe d’efficacité énergétique A+, le projecteur LED représente une alternative particulièrement abordable et respectueuse de l’environnement.

Des plafonniers pour la cave, la buanderie ou d’autres espaces exigus

D’une manière générale, il convient, lors de l’utilisation d’éclairages LED puissants dans des espaces intérieurs, de ne pas dépasser des valeurs d’éclairage déterminées – de manière à ce que la lumière ne devienne pas désagréable pour les yeux.

Dans des espaces intérieurs non destinés à l’habitation, des valeurs d’éclairage de 4 000 lm et 5 000 K (température de couleur blanc neutre) sont optimales. De plus, ces éclairages doivent disposer d’un mode de protection renforcé (IP65),de manière à les protéger des effets de la poussière ou de l’eau.

Des plafonniers sont parfaits pour un éclairage dans un espace intérieur, et sont recommandés pour une cave, une buanderie ou un atelier. Par ailleurs, ils diffusent une agréable lumière claire (2 800 lm et 4 500K) et consomment nettement moins d’énergie que les tubes traditionnels. Enfin, l’angle d’éclairage de 120° permet une large diffusion de la lumière.

Des spots puissants pour les grands espaces

Pour des espaces extérieurs ou des grandes salles, il est essentiel que les spots LED soient puissants –on parle ici de valeurs entre 10 000 et 120 000 lm et 4 500 et 6 000 K.

De plus, les spots doivent bénéficier d’une alimentation électrique régulière, de manière à les protéger de variations de tension, de même qu’ils doivent posséder un revêtement anticorrosion dans les cas où ils doivent être utilisés à l’extérieur.

Même pour des pièces ou des espaces ayant de fortes exigences en termes d’éclairage, on dispose aujourd’hui d’éclairages LED. Des capacités de flux lumineux de 120 000 lm peuvent éclairer de très grandes surfaces.

Le vent et les intempéries n’affectent pas ces spots LED, puisqu’ils bénéficient d’un boîtier aluminium de haute qualité qui résiste à la corrosion. Cet éclairage par spot est par ailleurs équipé selon un mode de protection renforcé (IP65).

Les lampes LED UFO sont adaptées à un éclairage optimal de grandes salles, pouvant être fixées de manière variable aux plafonds. C’est le cas par exemple des lumières LED High-Bay (disponibles en 100 W ou 150 W). Grâce à la puissance de leur capacité d’éclairage (13 500 lm) et à une température de couleur comparable à la lumière du jour (6 000 K), les grandes salles sont parfaitement éclairées, tout en consommant peu d’énergie. Ces éclairages sont par ailleurs classés IP65.

Les lampadaires à LED peuvent être utilisés pour éclairer les espaces publics tels que les rues et les parkings, mais aussi les grands espaces privés tels que les cours ou les allées.

Ces éclairages de rues possèdent des réflecteurs en aluminium qui répartissent de façon optimale un flux lumineux de 12 400 lm. Avec une température de couleur de 6 000 K (blanc froid), ces lumières LED sont avant tout destinées aux espaces extérieurs et apportent une lumière comparable à la lumière du jour, tandis que leur classe d’efficacité énergétique de A+ garantit des performances du meilleur niveau en termes de respect de l’environnement.

Les éclairages de rue conviennent à des lampadaires existants (extrémité de la lampe de 60mm).

Illustration : Fotolia, #26874754, Vladimir Melnik