Tout ce que vous devez savoir sur les batteries au lithium
Les appareils mobiles modernes misent généralement sur la puissance des batteries lithium-polymère ou lithium-ion. Petite différence, mais subtile, entre ces deux techniques : les électrolytes nécessaires au transport d’ions se composent d’un liquide dans le cas des batteries lithium-ion, et pour les batteries lithium-polymère à partir d’un film sous forme de gel à base de polymère. Ceci rend la variante en polymère plus flexible, ce qui permet également d’intégrer le film dans des appareils sous forme pliée ou coudée. Mais en principe, le type de batterie installée dans vos appareils ne joue aucun rôle : veuillez noter quelques règles de base, qui vous permettront de prolonger considérablement sa durée de vie.
Un stockage adapté
Tous les appareils, à l’image du smartphone, ne sont pas utilisés au quotidien : il suffit de penser à une perceuse sans fil ou à une caméra vidéo.
Ce que vous devez savoir : plus la tension des cellules est élevée et plus les batteries vieillissent rapidement.
C’est la raison pour laquelle il convient de ne pas recharger les appareils après utilisation et avant de les ranger. Il est préférable de les recharger avant de les réutiliser. Pour le stockage, un niveau de charge compris entre 55 et 75 % est idéal. Autre élément important : Les batteries préfèrent la fraîcheur.
À des températures ambiantes situées autour des 20 degrés, une batterie perd environ 3 % de sa charge par mois. Il est donc préférable de les conserver dans une cave fraîche.
Bien gérer ses batteries pendant l’hiver
Les batteries n’apprécient toutefois pas les trop basses températures. Bien au contraire : les températures négatives réduisent leur durée de vie de manière significative.
Afin de garantir une longue durée de vie de la batterie, il convient pour cette raison de ne pas laisser votre smartphone devenir trop froid. En raison du rayonnement, il n’est pas non plus conseillé de placer son smartphone trop près du corps, du moins pas de façon permanente.
Un rechargement parfait
Au fil du temps, chacun d’entre nous accumule différents chargeurs, que ce soit pour un smartphone ou une tablette. Par conséquent, nous n’utilisons pas toujours le cordon d’alimentation fourni par le fabricant. Est-ce grave ? Généralement, non.
Il convient cependant de veiller aux aspects suivants : la tension de charge idéale pour les batteries lithium-ion s’élève à environ 4,2 V. Puisque pratiquement tous les chargeurs fournissent une tension de charge d’environ 5 V, ceci ne pose aucun problème.
Veillez en outre à ce que le courant de charge produise environ 0,6 à 1 fois la capacité de la batterie en milliampère-heure (mAh).
Des intensités supérieures réduisent la durée de vie de la batterie, tandis que des niveaux inférieurs peuvent provoquer une surchauffe du chargeur.
D’ailleurs, En outre, la charge via l’interface USB de PC ne pose aucun problème.
Toutefois, le processus exige beaucoup plus de temps. En effet, le port USB 2.0 fournit uniquement 500 milliampères (mA) au maximum.
Par conséquent, la charge complète requiert environ trois fois plus de temps que la prise du bloc d’alimentation. Le connecteur USB 3.0 n’améliore que légèrement cette situation, les ports délivrent jusqu’à 900 mA.
Décharge totale interdite
Toute pile au lithium affiche ce que l’on appelle une tension de fin de décharge. Ceci signifie que la décharge de la batterie s’arrête automatiquement à une certaine tension.
Dans le cas des batteries lithium-ion, celle-ci s’élève à environ 2,50 V selon le fabricant, et dans le cas des batteries lithium-polymère, à 3,30 V.
Si la tension est inférieure à cette valeur, on parle de décharge totale. Dans cette situation, il existe un risque de dommages permanents en raison de la formation de ponts en cuivre dans la batterie.
Ces dommages peuvent à leur tour provoquer des courts-circuits durant le rechargement.
Les causes d’une décharge totale peuvent être liées à un chargeur défectueux ou à des batteries obsolètes. Attention : Lors de la charge de batteries fortement déchargées, il existe un risque d’incendie.
Un transport adapté
Une attention particulière doit en outre être accordée durant le transport et l’expédition de batteries au lithium. Ces dernières sont classées par les Nations Unies (ONU) comme une matière dangereuse de classe 9.
Il s’agit là du niveau le plus bas, les matériaux explosifs appartenant à la classe 1. Toute personne transportant ses batteries, par exemple pour son drone caméra, dans la voiture, doit les ranger dans une boîte en métal ignifuge.
Des dispositions particulières s’appliquent à l’expédition de batteries au lithium, qui sont régies par les lignes directrices des Nations Unies. En général, ces envois doivent être signalés à l’aide d’un grand autocollant d’avertissement spécial de 12 sur 11 centimètres.
Pour des batteries au lithium installées dans un seul appareil, il existe des allègements, comme un smartphone ou un notebook considéré comme une protection pour la batterie.
Suggestion : Demandez les conditions de transport applicables aux fournisseurs de services d’expédition de colis.
Image : reichelt