Nur an und aus war gestern: Smarte Lichtsteuerung bringt Farbe ins Leben

L’éclairage intelligent pour plus de confort au quotidien

Depuis des décennies, on appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière. Allumer ou éteindre : la plupart des éclairages n’ont souvent pas plus à nous offrir. Mais cette époque est révolue. Tout comme la lumière d’une blancheur aveuglante. Les solutions d’éclairage intelligentes vous offrent tout un éventail de possibilités.

Le pouvoir de la couleur

Comme tout le monde, vous pourriez soulever des montagnes lorsqu’il fait beau, mais vous préfèreriez rester au lit lorsqu’il fait gris dehors. Les scientifiques en sont convaincus : la lumière et la couleur ont une grande influence sur l’état général de l’être humain.

Un bon éclairage augmente la capacité de concentration, mais aussi le bien-être et la santé. L’hôpital universitaire d’Hambourg Eppendorf a par exemple expérimenté l’éclairage dynamique dans les écoles en collaboration avec Philips.

Résultat : les élèves ont été nettement plus efficaces là où les scientifiques avaient opté pour un éclairage clair légèrement bleuté. Un éclairage à dominance jaune a quant à lui eu un effet apaisant.

Utilisation simple par application ou commande vocale

Les solutions d’éclairage intelligentes vous permettent non seulement d’ajuster la luminosité, mais aussi la teinte. Les LED utilisées diffusent à la demande pratiquement n’importe quelle couleur. De quoi ouvrir le champ des possibilités de l’agencement de l’éclairage.

L’ambiance d’une pièce se définit en quelques secondes grâce à une application ou une commande vocale et passe, par exemple, du blanc froid propice à la réflexion ou blanc chaud propice à la détente.

À vous de choisir les notes colorées au gré de vos humeurs : plutôt rose romantique ou bleu moderne ? Étant donné que les ampoules sont réparties en groupes, il est possible d’adapter l’éclairage de plusieurs pièces. Et ce n’est pas tout.

Les solutions modernes s’allument et s’éteignent automatiquement. La solution idéale pour ceux qui ont du mal à se lever le matin : se réveiller avec une lumière rouge dont la luminosité s’accroît progressivement pour simuler le lever du soleil.

Philips Hue : Le pionnier

Philips a pris une longueur d’avance avec son système Hue. Le billet d’entrée dans l’univers de l’éclairage intelligent de Philips se monte à 185 euros. Le kit de démarrage contient trois ampoules à LED de couleur ainsi qu’une unité de commande (bridge).

Le kit est un vrai jeu d’enfant à installer en quelques minutes : visser les ampoules dans les lampes (avec une douille E27 ici), connecter le bridge au routeur avec un câble réseau, télécharger l’application (pour iOS et Android) et l’apparier au bridge, et le tour est joué.

L’application Hue vous ouvre une multitude de possibilités fascinantes. Vous pouvez définir vos propres scénarios et choisir les couleurs ainsi que la luminosité qui vous conviennent.

Sinon, vous pouvez paramétrer l’allumage automatique de certaines lampes lorsque vous rentrez chez vous… ainsi que leur extinction lorsque vous sortez.

Encore mieux, le système Hue étant compatible avec le service en ligne IFTT, vous disposez de toute une série de nouvelles possibilités : vous pouvez par exemple paramétrer le clignotement d’une lampe si vous recevez un e-mail important.

Ou vous pouvez configurer l’allumage automatique des lumières au coucher du soleil. Les possibilités d’agencement sont elles aussi multiples : outre les ampoules à LED, Philips propose également des bandes de LED, un spot Bloom et bien d’autres produits.

Illustration : Fotolia / 120975162 / Artur Marciniec

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *