Comparatif : Toutes les montres connectées ne se valent pas
Qu’est-ce qu’une montre connectée ? Tout d’abord, ces montres connectées disposent d’un écran qui affiche des informations. Souvent, il n’est certes pas aussi réactif que celui des smartphones, mais il est amplement suffisant pour présenter du texte. Ses informations lui sont envoyées par un smartphone auquel il est apparié. Le téléphone envoie en arrière-plan des données à la montre connectée grâce à une liaison Bluetooth.
Toutes les montres connectées ne se valent pas
C’est ainsi que vos nouveaux e-mails, appels et messages s’affichent sur votre montre. Des applications complémentaires, pour la météo ou pour Facebook, par exemple, permettent à la montre connectée de proposer d’autres fonctions.
Mais elle tient surtout son utilité des capteurs qu’elle intègre. Certains mesurent en permanence le pouls au niveau du poignet, d’autres calculent la distance parcourue grâce aux coordonnées GPS ou l’altitude grâce à un baromètre.
La plupart des fabricants proposent un écran tactile, même si certains utilisent une commande classique avec des touches. Il existe quatre principaux types de montres connectées.
Les montres connectées simples avec notifications
La plus simple des montres connectées n’en a pas beaucoup dans le coffre. Elle sert essentiellement à donner l’heure, avec des fonctions basiques comme le chronographe, la minuterie et le réveil.
En outre, ce type de montre s’apparie à un smartphone par Bluetooth.
La montre vibre, affiche une icône ou émet une tonalité pour signaler les messages et appels entrants. Certains modèles affichent également le début du message. Compte tenu de ses fonctions limitées, sa pile peut durer des mois. Exemple de modèle : Casio G-Shock série GBA-400.
Les montres de sport intelligentes
Ces montres connectées s’adressent spécialement aux sportifs. Depuis longtemps, les modèles modernes ne se contentent plus de compter les pas et de surveiller le sommeil, ils indiquent également le pouls et optimisent l’entraînement.
Souvent, ils intègrent également un émetteur GPS qui enregistre la distance parcourue. En général, ces montres sont équipées d’un écran tactile convivial, d’un cadriofréquencemètre optique et d’un revêtement étanche.
Connectées à un smartphone ou un ordinateur, elles transfèrent les données mesurées à des logiciels d’analyse spéciaux. Des portails Web permettent souvent à leurs utilisateurs d’établir des plans d’entraînement et de les télécharger sur la montre.
En outre, la plupart des montres de sport signalent les messages et les appels entrants. Les batteries des modèles avec fonction GPS ne tiennent généralement que quelques jours. Exemple de modèle : Garmin Forerunner 235.
Montres connectées classiques
Une montre connectée est typiquement le prolongement du smartphone. Grâce à une connexion Bluetooth, elle signale tous les messages entrants sur le smartphone, les entrées du calendrier et les appels. Une commande vocale permet de dicter du texte.
En règle générale, elle intègre également des fonctions sportives, comme le podomètre et le cardiofréquencemètre. La différence par rapport à une montre de sport connectée : l’offre d’applications pour les systèmes d’exploitation comme Android Wear de Google ou watchOS d’Apple est considérable.
En outre, son écran est généralement plus grand et plus performant… au détriment de l’autonomie de la batterie. Il faut brancher la montre connectée à une prise tous les un à deux jours.
Montres connectées avec fonction téléphone
Ces montres connectées proposent en principe les mêmes fonctions que les montres connectées classiques, sauf qu’elles fonctionnent indépendamment d’un smartphone. Autrement dit, elles ont leur propre carte SIM.
Elles utilisent la technologie LTE de la téléphonie mobile pour se connecter à Internet, notamment pour télécharger des applications ou surfer sur le Web. Mais ces montres ne remplacent pas complètement un smartphone.
En effet, leur écran est trop petit, et leur utilisation trop laborieuse. En outre, leur taille n’est compatible qu’avec une petite batterie, ce qui limite leur autonomie à moins d’une journée. Exemple de modèle : LG Watch Urbane LTE.
Crédits photographiques : Fotolia / 125708809 / Syda Productions