Marke Eigenbau: Den PC selbst zusammenschrauben

DIY : assembler son PC soi-même

Vous ne voulez pas d’un ordinateur comme les autres ? Choisissez vous-même vos composants et assemblez votre propre ordinateur ! Vous obtiendrez ainsi un ordinateur parfaitement adapté à vos besoins. 

Le choix du boîtier

La forme du boîtier représente le critère essentiel. Les boîtiers Miditower ATX conviennent aux ordinateurs standard qui trouvent leur place sous le bureau. Ils sont généralement suffisamment grands pour la bricole et toutes les cartes mères courantes.

Si vous souhaitez au contraire exposer l’ordinateur sur un bureau ou dans un salon, préférez le boîtier cube ou de bureau, plus chic. Néanmoins, ce genre de boîtiers n’offre pas suffisamment de place pour les grosses cartes graphiques, les systèmes de refroidissement efficaces et un certain nombre de disques durs.

Important lors du choix du boîtier : mieux vaut qu’il soit un peu trop grand. Les finitions des boîtiers bon marché laissent souvent à désirer : ces boîtiers se ferment mal, par exemple.

Lorsque votre PC terminé se mettra à vibrer, vous vous en voudrez d’avoir vu à l’économie.

Les modèles plus haut de gamme des grandes marques sont généralement mieux finis, se verrouillent et se déverrouillent facilement, et vous permettent de monter des disques durs découplés.

Le bloc d’alimentation : une question de puissance

Là aussi, les blocs d’alimentation bon marché peuvent être synonymes de frustration. Ils ont une incidence considérable sur le niveau sonore de l’ordinateur ainsi que sa mise à niveau ultérieure. Difficile de donner une réponse générale à la question de la puissance nécessaire.

Une puissance trop élevée vous fait gaspiller de l’électricité. Même si les fabricants de cartes graphiques exigent des puissances très élevées pour les blocs d’alimentation, notamment parce qu’il s’agit de cartes graphiques très puissantes, inutile d’acheter forcément un très gros bloc d’alimentation.

En principe, un bloc d’alimentation de 450 W vous permet de bénéficier d’un ordinateur rapide compatible avec les jeux. Un petit modèle de 300 W est souvent suffisant pour les ordinateurs de bureau. La puissance en watts ne représente toutefois qu’une valeur indicative de la puissance du bloc d’alimentation.

L’intensité, indiquée dans les instructions détaillées, importe plus. C’est pourquoi tous les blocs d’alimentation sont pourvus d’un autocollant vous renseignant sur les caractéristiques techniques du bloc d’alimentation.

Choisir le bon processeur

Les prix varient du simple au double en matière de processeurs. Les fameuses séries Core i3, i5 et i7 d’Intel se différencient principalement au niveau des cœurs de processeur, des threads et du cache, qui peuvent faire une grande différence au niveau de la puissance selon l’utilisation.

Pour le jeu par exemple, un double cœur i3 sera à peine plus lent qu’un processeur i7 deux à trois fois plus cher. Par contre, des applications comme la prise en charge des vidéos et l’infographie nécessitent quant à elles des modèles à plusieurs cœurs. Les processeurs moyenne gamme de la série i5 offrent un bon compromis, notamment au niveau du prix.

Mais mieux vaut aussi y regarder de près et étudier les modèles obtenant les meilleurs résultats aux tests.

Le pilier de l’ordinateur : la carte mère

La carte mère doit correspondre au processeur et au boîtier. Préférez les modèles dotés de chipsets dernier cri qui vous permettront de procéder ultérieurement à une extension.

Les possibilités de raccordement, nombreuses et rapides, sont elles aussi importantes, comme les ports USB et réseau.

Choisir une mémoire vive

Une mémoire vive de huit gigaoctets, de préférence sous la forme de deux modules de quatre gigaoctets, est amplement suffisante pour les travaux et jeux du quotidien. Il est important que les modules de mémoire correspondent au processeur et à la carte mère.

En cas de doute, consultez la page Internet du fabricant de la carte mère pour savoir si les modules ont été testés avec la carte et fonctionnent correctement.

Illustration : Fotolia / 84628920 / Smileus

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *