Boostez votre ordinateur avec des disques SSD
Beaucoup de PC utilisent encore des disques durs ferromagnétiques classiques. Techniquement, ces disques durs (Hard Disk Drive, HDD) appartiennent au passé, une relique d’une ère informatique depuis longtemps révolue. Ils font partie des quelques composants encore mécaniques d’un ordinateur. Ils présentent des inconvénients majeurs, notamment en termes de sécurité, mais aussi et surtout en matière de vitesse.
Par le passé, les fabricants ont essayé de moderniser les disques durs classiques à coup de hausse de la densité des données et d’accélération de la vitesse de rotation.
Mais une rotation à 10 000 tours voire plus génère trop de chaleur, trop de bruit, et consomme trop de courant. Des inconvénients particulièrement gênants pour les ordinateurs portables.
C’est notamment la raison pour laquelle presque tous les autres périphériques mobiles, comme les smartphones et les tablettes, utilisent une mémoire Flash.
Dans le domaine des ordinateurs de bureau, le disque SSD enregistre une forte progression et va bientôt devenir la norme.
La différence entre les disques SSD et les disques durs classiques
Les disques SSD (Solid State Disk) se composent de modules de mémoire comme ceux utilisés dans les cartes mémoire et les clés USB. Les disques SSD intègrent des versions particulièrement rapides, avec des temps d’accès extrêmement faibles et des taux de transfert très rapides.
Ils sont donc beaucoup plus rapides, robustes et légers, mais ils consomment également moins d’énergie que les disques durs classiques à disque magnétique et tête de lecture mécanique.
Plus rapides, plus silencieux et plus efficaces
Les disques SSD présentent d’énormes avantages en matière de consommation d’énergie, de poids, d’émissions sonores et de vitesse. Leur temps d’accès extrêmement rapide par rapport à celui des disques durs classiques, notamment, booste les capacités des ordinateurs.
Si la tête de lecture et d’écriture mécanique d’un disque dur a besoin de 10 ms voire plus pour retrouver un emplacement sur le disque magnétique, une mémoire Flash retrouve l’information dont elle a besoin au bout de 0,1 ms voire moins.
Les disques SSD sont donc 100 fois plus rapides, voire plus, que les disques durs. Par conséquent, le temps de démarrage de Windows est par exemple divisé par deux par rapport à un ordinateur équipé d’un disque dur classique.
En outre, le chargement des programmes est plus fluide et le système d’exploitation est plus réactif.
Un disque SSD pour être multitâche
Autre avantage : les bons disques SSD sont capables d’exécuter plusieurs opérations simultanément. Décompresser simultanément plusieurs fichiers .zip, télécharger des fichiers et lancer Photoshop ainsi que le navigateur ? Aucun problème pour les disques SSD.
Même en matière de vitesse séquentielle, un domaine à l’origine réservé aux disques durs ferromagnétiques, les disques SSD ont une longueur d’avance.
Ils offrent des vitesses de lecture et d’écriture maximales bien supérieures à 500 mégaoctets par seconde, soit cinq fois plus rapides que les meilleurs disques durs.
Rapides et robustes
Outre un gain de puissance, la suppression des composants mécaniques présente d’autres avantages : les disques SSD sont par exemple beaucoup plus résistants aux secousses et aux chocs que les disques durs qui utilisent un disque magnétique et une tête de lecture/écriture mobile.
En outre, les disques SSD s’échauffent moins que les disques durs normaux et résistent à des températures extrêmes. Enfin et surtout, les disques SSD n’utilisent pas de moteur électrique très gourmand en courant. Ils consomment par conséquent moins d’énergie qu’un disque dur ferromagnétique au profit de l’autonomie de la batterie de l’ordinateur portable.
Les meilleurs conseils à propos des disques SSD
- SSD plus HDD : Pour les ordinateurs de bureau, la combinaison entre ancienne et nouvelle technologie est idéale : SSD 2,5´´ SATA pour le lecteur système et un gros disque dur classique pour la mémoire de données.
- De préférence, n’installez sur le disque SSD que les programmes que vous utilisez quotidiennement, par exemple le navigateur, la messagerie, le traitement de texte et votre jeu préféré. Conservez tous les autres sur un autre disque dur.
- Ne remplissez pas complètement le disque SSD. Laissez-lui au moins 20 % de sa capacité.
- Avant d’installer Windows, vérifiez que le mode AHCI est paramétré dans le BIOS. Sinon, votre disque SSD ne tournera pas au maximum de ses capacités.
Est-il compliqué d’installer un disque SSD ?
Un disque SSD est aussi simple (ou compliqué) à installer qu’un disque dur. En règle générale, il s’agit de dispositifs Plug and play. Si vous souhaitez remplacer un disque dur existant par un disque SSD, vous devez cloner son contenu sur le nouveau disque.
Un certain nombre de programmes en téléchargement gratuit sur Internet vous permettent de le faire.
Selon la quantité de données, le clonage peut prendre plusieurs heures. Le remplacement peut être plus compliqué sur certains ordinateurs portables dont le disque dur est difficilement accessible.
Vous trouverez des instructions sur Internet pour la plupart des appareils.