Guide de l’achat d’un moniteur : quel type d’utilisateur êtes-vous ?

Les moniteurs paraissent bien sobres par rapport au reste de l’ordinateur. Des années durant, ils s’acquittent de leur mission sans nécessiter de nouveaux équipements plus rapides. Pourtant, la qualité d’image se dégrade visiblement à un moment donné. Tout moniteur arrive un jour au l’autre en fin de vie, et il faut alors le remplacer. Lorsque vous vous mettez en quête d’un nouveau, le choix ne manque pas. Il est alors judicieux de définir quelques priorités. À commencer par déterminer le type d’utilisateur que vous êtes.

Pro, joueur ou utilisateur normal

En principe, les acheteurs de moniteurs se répartissent en trois catégories. Il y a d’abord les utilisateurs normaux, qui se servent principalement de leur ordinateur pour travailler et surfer sur Internet, parfois pour jouer à un jeu pas trop élaboré graphiquement.

Ensuite il y a les joueurs typiques, qui passent une grande partie de leur temps à jouer à des jeux de la catégorie graphique supérieure et exigent beaucoup de leur ordinateur.

Enfin, il y a les pros, qui se servent principalement de leur ordinateur pour la photographie et le traitement des images. Les exigences des utilisateurs décrits ici par rapport à leur nouveau moniteur s’intensifient suivant le même ordre.

Moniteurs pour les utilisateurs normaux

Bureautique, messagerie, quelques sites d’actualités et un peu de réseaux sociaux : les personnes qui utilisent leur ordinateur à ces fins n’ont assurément pas besoin d’un moniteur high tech. Un modèle suffisamment performant dans tous ces domaines est amplement suffisant.

Avantage : ces moniteurs polyvalents sont relativement bon marché. Vous devriez trouver le moniteur avec une bonne qualité d’image qui répond à tous vos critères dans une fourchette de prix comprise entre 100 et 150 euros. En général, ces moniteurs présentent une diagonale de 22 à 24 pouces avec une résolution Full HD de 1 920 x 1 080 pixels.

Moniteurs pour les joueurs

Il n’est pas rare aujourd’hui que les jeux d’action modernes exigent des réactions en une fraction de seconde. C’est pourquoi votre moniteur doit lui aussi présenter un temps de réaction de cet ordre. Les personnes qui passent beaucoup de temps devant un écran apprécieront également une image fluide avec un taux de rafraîchissement le plus élevé possible.

Les joueurs exigeants ne se satisferont pas non plus d’une résolution Full HD classique. L’UWQHD (Ultra Wide Quad High Definition) correspond au nec plus ultra actuel. Cette norme graphique se caractérise par une résolution de 3 440 x 1 440 pixels avec un format d’image de 2,39:1.

Moniteurs pour les pros

Les spécialistes du traitement des images ne feront aucun compromis sur la vitesse. Il leur faut un moniteur professionnel d’une grande taille, avec une résolution élevée, une restitution des couleurs la plus fidèle possible et un bon rapport de contraste.

En conclusion, il convient de choisir son moniteur en fonction de son utilisation. Avant de comparer les prix, commencez par faire une présélection afin de ne pas comparer des pommes à des poires.

Illustration : Fotolia / 94969811 / Alexandr Bognat