Les projecteurs : pour une expérience comme au cinéma

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les projecteurs, leur intensité lumineuse et la durée de vie des ampoules.

La taille des écrans plats n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Mais pour profiter d’un vrai grand écran, il faut s’équiper d’un projecteur. Il prend nettement moins de place qu’un téléviseur et peut projeter des vidéos sur une grande surface, comme une toile ou un mur blanc. Un projecteur Full HD offre facilement des diagonales de trois mètres et plus !

Le point sur les différentes technologies

DLP

Le Digital Light Processing utilise un semi-conducteur constitué de millions de petits miroirs, chacun correspondant à un point de l’image. Les miroirs miniatures se déplacent jusqu’à 5 000 fois par seconde sous l’effet d’une impulsion électrique et reflètent plus ou moins la lumière de projection selon l’angle. Les couleurs sont produites par une roue de couleur.

LCD

Abréviation de Liquid Crystal Display. Ici, la lumière de projection est guidée par un mini écran LCD. Selon la tension, les cristaux liquides de l’écran laissent plus ou moins traverser la lumière. Les projecteurs LCD modernes utilisent en général trois écrans, un pour chaque couleur primaire (rouge, vert et bleu).

LCoS

La technologie “Liquid Crystal on Silicon” ressemble à celle des projecteurs LCD, à la différence près que les écrans reflètent la lumière de projection. Elle offre donc une meilleure intensité lumineuse.

LED

Ces projecteurs utilisent la technologie DLP, mais sans ampoule. La lumière de projection est produite par des petites diodes (LED = Light Emitting Diode) qui s’allument très rapidement dans les couleurs primaires.

Comment interpréter les spécifications des appareils ?

Vous devrez savoir déchiffrer un certain jargon au moment d’acheter un projecteur. Pour choisir le bon appareil, vous devez savoir classer les principaux renseignements indiqués sur les fiches techniques :

Flux lumineux

La luminosité du projecteur est indiquée en lumen (lm). On parle aussi de lumens ANSI (norme utilisée par l’American Nation Standards Institute, puis abandonnée en 2003). Pour déterminer le nombre de lumens, on procède à des mesures à neuf endroits de la surface de projection pour établir une moyenne. Elle est adaptée à la taille de la surface de projection pour établir la luminosité en lumens. En principe, comptez au moins 500 lumens par m² de surface de projection.

Résolution

Elle indique le nombre de points (pixels) représentés sur l’image du projecteur. La résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels) est la plus répandue, mais certains projecteurs présentent également une résolution de 1 024 x 768, 1 280 x 800 et 1 920 x 1 200 pixels. La résolution ne dépend pas de la diagonale de la surface de projection. Les modèles offrant une résolution 4K ou Ultra HD sont encore rares et chers.

Ratio de contraste

On l’obtient à partir du quotient de la luminance maximale par la luminance minimale de l’image diffusée par le projecteur. Plus il est élevé, plus l’image est nette et contrastée.

Types de connexion

Ils permettent de déterminer les sources que vous pouvez raccorder au projecteur. Les plus courants sont l’HDMI, le Composite (RCA), le VGA et le S-Video. Certains modèles se connectent également à un réseau par câble ou par Wi-Fi, d’autres sont pourvus d’un port USB leur permettant de lire directement les fichiers vidéo d’un support de stockage.

Durée de vie des ampoules

L’ampoule représente la principale pièce d’usure d’un projecteur (exception : appareils à LED). Elle produit la lumière pour la projection. Elle doit donc émettre suffisamment de lumière. La durée de vie des ampoules de projecteur dépend du modèle.

En général, elle se situe entre 2 000 et 4 000 heures. Pensez à remplacer l’ampoule si la qualité d’image laisse à désirer et si les couleurs sont moins brillantes. Mais les ampoules de rechange coûtent cher, entre 100 et 200 euros.

Renseignez-vous sur la durée de vie de l’ampoule et son coût au moment de choisir votre projecteur.

Illustration : fotolia/79640505/smuay