Netgear WLAN Extender WN3000RPT_Lifestyle_bearbeitet

Comment étendre son réseau grâce à un répéteur Wi-Fi ?

Le Wi-Fi fait aujourd’hui partie intégrante de notre vie. Chez nous, nous utilisons de plus en plus de périphériques mobiles pour surfer sur Internet. Et plus personne ne veut utiliser de câble. Mais que faire lorsque le signal Wi-Fi n’est pas suffisant, que la connexion Internet rame, voire s’interrompt ? Le répéteur est LA solution pour les accros à Internet.

Dans l’idéal, un routeur Wi-Fi suffit comme point d’accès dans une maison ou un appartement.

Mais rien qu’un mur en béton armé peut gêner la réception. Les routeurs diffusant leur signal à l’horizontale, un obstacle vertical à un étage supérieur peut vite réduire la réception Wi-Fi.

De même, mieux vaut s’équiper pour bénéficier d’une connexion sans fil à Internet stable dans un abri de jardin.

Plus de portée avec un répéteur Wi-Fi

Le répéteur Wi-Fi est la solution qu’il vous faut. Il reçoit le signal du routeur connecté à la prise Internet avec un câble. Le répéteur reçoit le signal et l’amplifie. Il permet ainsi d’augmenter nettement la portée du réseau Wi-Fi.

L’utilisateur, également appelé client Wi-Fi, ne remarque rien de cette redirection, seule le nom du réseau Wi-Fi auquel il est connecté s’affiche.

La portée du réseau Wi-Fi dépend de l’appareil et des particularités du lieu. Mais elle est généralement étendue de 100 mètres supplémentaires.

Il existe deux types de répéteur Wi-Fi : l’appareil qui se fixe au mur ou se place sur une étagère ou bien l’appareil qui s’insère dans une prise. L’antenne peut être interne ou externe, tandis que des LED indiquent l’état de la liaison Wi-Fi.

Les répéteurs Wi-Fi pour étagères sont souvent plus gros que ceux pour les prises, ce qui leur permet de loger un amplificateur plus puissant ainsi que des ports Ethernet supplémentaires pour y raccorder des appareils avec un câble sans utiliser le réseau Wi-Fi.

Lorsque vous achetez un répéteur Wi-Fi, vérifiez les normes de transmission ainsi que les chiffrements qu’il prend en charge. Ils doivent naturellement être compatibles avec les caractéristiques de votre routeur.

Le répéteur Wi-Fi se configure par WPS, Wi-Fi Protected Setup.

Il suffit d’appuyer sur un bouton du répéteur et du routeur. Rapidement, en général en moins de deux minutes, les appareils se détectent et se connectent automatiquement, sans que l’on vous demande de saisir manuellement un mot de passe. Mais il faut souvent plusieurs tentatives.

Sinon, la configuration requiert une autorisation avec un code PIN à huit caractères.

Il est inscrit sur le répéteur Wi-Fi. Le masque de commande du routeur qui s’ouvre sur l’ordinateur vous permet de saisir le code PIN pour connecter le répéteur.

Répéteur Wi-Fi par Powerline

Autre possibilité : un adaptateur Wi-Fi pour une liaison Powerline.

Dans ce cas, le signal Internet est d’abord transmis au réseau électrique via un adaptateur inséré dans une prise. Le signal est transmis à un autre adaptateur installé sur une autre prise de la maison. Compatible Wi-Fi, il établit une liaison sans fil avec le client Wi-Fi.

Illustration : Netgear

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *