L’HDMI : aperçu des différentes spécificités et des différents types de câbles
L’HDMI est la norme utilisée pour le transfert numérique du son et de l’image. Mais elle se décline sous différentes versions et elle est associée à diverses fonctions… ainsi qu’à de multiples câbles. De quoi s’y perdre. Ce guide pratique vous aide à démêler le vrai du faux concernant l’HDMI.
HDMI signifie High Definition Multimedia Interface. Il s’agit d’une interface qui permet aux périphériques électroniques de recevoir des signaux audio et vidéo numériques pratiquement sans perte de qualité.
En outre, les périphériques externes, comme les récepteurs, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les lecteurs multimédia, les consoles de jeu ou les ordinateurs portables, se branchent à un téléviseur grâce à un câble HDMI. Bien entendu, ces périphériques doivent eux aussi être équipés d’un port HDMI.
La 3D et la 4K ne sont pas compatibles avec toutes les versions HDMI
La première version de la norme HDMI, la spécification HDMI 1.0, remonte à décembre 2002 déjà. Depuis, beaucoup de choses ont changé. D’autres spécifications HDMI plus performantes ont été commercialisées, des spécifications qui proposent également des fonctions supplémentaires. La protection anticopie HDCP est intégrée à toutes les versions HDMI afin d’empêcher la création de copies de haute qualité.
Au total, 11 versions HDMI ont été développées depuis l’introduction de l’HDMI. Dans un souci de clarté, nous allons nous limiter aux versions les plus répandues. Les émissions de télévision ainsi que les vidéos en Full HD sont compatibles avec toutes les versions HDMI.
La version HDMI 1.4, disponible depuis mai 2009, permet également la transmission de contenus en 3D et en 4K (le successeur de la HD avec une résolution de 3 840 x 2 160 pixels). Mais il faut disposer de la version HDMI 2.0, voir la dernière version 2.0.a, pour bénéficier de la 3D et de la résolution 4K à 50 ou 60 Hertz.
L’HDMI 2.0a prend également en charge la transmission de contenus HDR. L’HDR, qui signifie High Dynamic Range, caractérise les photographies numériques très contrastées qui peuvent par conséquent présenter de grandes différences de luminosité.
Des normes identiques pour une meilleure transmission
Lorsque vous raccordez deux périphériques via l’HDMI : s’ils présentent des versions HDMI différentes, vous pourrez certes les relier entre eux avec un câble HDMI, mais vous ne pourrez utiliser que les fonctions de la version la plus basse. Et ce n’est pas tout. Même à l’achat d’un câble HDMI, vous devez veiller à ce qu’il soit compatible avec votre version HDMI.
Trouver le bon câble HDMI
Afin d’aider les consommateurs à acheter le bon câble, les autorités ont décidé en novembre 2009 de ne plus utiliser de numéros de version pour les câbles HDMI. Ils sont remplacés par cinq désignations différentes :
- Norme HDMI. Ces câbles sont compatibles avec la plupart des résolutions HD pour, par exemple, les téléviseurs câblés ou satellite haute définition ou les films DVD convertis dans la norme supérieure. Leur taux de transfert s’élève à 2,2 Gbit/s minimum.
- Norme HDMI avec Ethernet. Ce type de câble comporte un canal supplémentaire pour le transfert de données. Il permet de raccorder un appareil compatible avec Internet, comme un lecteur Blu-ray et une console de jeu, à un téléviseur lui aussi compatible avec Internet afin de partager une connexion Internet.
- Norme HDMI automobile. Il s’agit ici d’une version spéciale pour le raccordement des véhicules.
- HDMI haut débit. Ce câble sert à transmettre des contenus vidéo en 3D ou 4K à un téléviseur. Le taux de transfert des données s’élève à 10,2 Gbit/s minimum.
- HDMI haut débit avec Ethernet. Ce câble propose les mêmes fonctions que le câble HDMI haut débit, mais il est en plus doté d’un canal de données supplémentaire.