Plus de bien-être en camping-car : conseils pour plus de confort sur quatre roues

Le sentiment de liberté, la possibilité de choisir soi-même la destination de son voyage tout en ayant son propre lit à disposition : c’est le rêve de nombreux vacanciers. Avec un camping-car, ce rêve peut devenir réalité. Mais que faire si le camping-car tant apprécié ne répond plus aux normes actuelles ? Dans ce guide, nous nous penchons sur la question de savoir comment les campeurs peuvent profiter d’un confort accru pendant leurs vacances, et nous leur donnons des conseils utiles pour aménager leur véhicule.

Nous abordons trois thèmes : la cuisine, l’éclairage t les installations solaires. Même de petits changements peuvent apporter davantage de confort dans le camping-car et garantir ainsi des vacances détendues.

Cuisiner à la perfection dans un espace réduit

En vacances, le plaisir ne doit en aucun cas être négligé. C’est pourquoi il est important de pouvoir cuisiner dans son propre camping-car. Traditionnellement, la cuisinière à gaz est un système éprouvé. La plupart des camping-cars sont ainsi équipés d’une cuisinière à gaz fixe, parfois complétée par une cuisinière à gaz mobile fonctionnant avec des cartouches. L’avantage d’une cuisinière à gaz est sa grande flexibilité. Comme elle ne nécessite pas d’alimentation électrique, il est possible de cuisiner au gaz partout.

Pour les emplacements disposant d’un accès à l’électricité extérieure, il existe des plaques vitrocéramiques et à induction modernes pour cuisiner. Celles-ci sont soit intégrées de manière fixe à la table de cuisson, soit transportables en tant qu’unité autonome. Contrairement à l’installation au gaz, la cuisine à l’électricité ne nécessite aucune installation de gaz.

L’un des avantages de la cuisson à induction est que la chaleur est générée directement là où elle est nécessaire, ce qui est un gage d’efficacité énergétique. Une casserole d’eau peut ainsi être portée à ébullition plus rapidement à faible puissance qu’avec une cuisinière à gaz. De plus, la plaque refroidit en quelques minutes seulement. La surface peut ainsi être utilisée comme plan de travail, ce qui permet d’optimiser l’espace dans le camping-car.

Il suffit de veiller à ce que les casseroles soient adaptées à l’induction, un critère aujourd’hui souvent standardisé.

Bien éclairer

L’éclairage dans un camping-car remplit généralement deux fonctions : créer une atmosphère chaleureuse et fournir un éclairage suffisant sur les plans de travail. Il faut également noter que les besoins en matière d’éclairage peuvent évoluer. Par exemple, si un coin lecture a été aménagé et qu’il faut installer une lampe de lecture.

En règle générale, une lumière à forte composante rouge crée une ambiance chaleureuse, tandis qu’une lumière à forte composante bleue a plutôt un effet stimulant. Les sources lumineuses du camping-car doivent donc être choisies en conséquence. Les bandes LED peuvent par exemple être installées très facilement a posteriori. Elles permettent de créer de nouveaux éclairages d’accentuation, par exemple sous une armoire suspendue dans la cuisine, et d’apporter ainsi un éclairage direct supplémentaire pour la préparation des repas.

Les ampoules à incandescence traditionnelles sont encore fréquemment utilisées, notamment dans les véhicules plus anciens. Il peut alors être intéressant de passer à la technologie LED, plus durable et économe en énergie. Les ampoules LED correspondantes sont également disponibles avec des culots couramment utilisés dans les caravanes et les camping-cars, ce qui rend leur remplacement très simple.

Les petites lampes mobiles, qui peuvent être utilisées indépendamment des emplacements fixes, sont particulièrement flexibles. Que ce soit pour la lecture, l’éclairage de travail dans la cuisine ou l’éclairage discret de l’auvent, ces lampes compactes fournissent de la lumière exactement là où on en a besoin. De nombreux modèles fonctionnent sur batterie ou piles, ce qui permet de les utiliser même loin des prises électriques. Grâce à différentes options de fixation (aimant, clip ou suspension), elles peuvent être repositionnées rapidement et adaptées à des besoins changeants.

Pour créer une ambiance parfaite en extérieur, rien de tel que des guirlandes lumineuses ou des lampions. Ils peuvent être disposés de manière flexible autour des balustrades et des meubles, et peuvent être accrochés ou décrochés à tout moment. Les guirlandes sont disponibles en différentes versions, avec ou sans câble d’alimentation. Plus rien ne s’oppose alors à une soirée agréable.

Das Akku LED Campinglicht Glow mit integrierter Lichterkette ist der ideale Begleiter für all Ihre Outdoor-Abenteuer.
Idéal pour les aventures en plein air – lampe de camping Glow avec guirlande lumineuse intégrée, 8 modes d’éclairage et fonction powerbank

Faites le plein d’énergie solaire !

L’alimentation électrique est essentielle dans un camping-car, car sans elle, pratiquement rien ne fonctionne. Pour ceux qui souhaitent toutefois voyager en toute autonomie, l’utilisation de l’énergie solaire constitue une solution très élégante.

Deux options s’offrent à vous : une version portable et une version fixe. Le système solaire portable séduit par sa grande flexibilité d’utilisation. Il peut par exemple être placé au soleil pendant que le véhicule reste à l’ombre. La version fixe, quant à elle, convainc par son rendement énergétique supérieur. Une fois installée, elle est disponible en permanence.

Avant d’installer un tel système sur le toit, il convient toutefois de calculer ses propres besoins en électricité afin de déterminer le nombre de modules nécessaires pour obtenir la quantité d’électricité souhaitée.

Vient ensuite le choix des composants de l’installation solaire. Outre de nombreuses petites pièces, les deux éléments les plus importants sont les panneaux solaires et le régulateur de charge solaire. Les panneaux solaires s’installent très simplement sur le toit. Ils captent l’énergie solaire et la transforment en énergie électrique. Pour un montage élégant et discret, il est recommandé de placer le passe-toit sous le panneau. Le régulateur de charge solaire adapte la tension produite aux besoins des batteries du véhicule, qui serait sinon trop élevée pour elles. Les modèles les plus récents intègrent également une sonde de température pour la batterie afin de la protéger contre les surcharges.

Si vous souhaitez rendre votre camping-car plus confortable et l’équiper de dashcams, de systèmes de navigation ou de batteries externes, nous vous recommandons le guide « Prêt pour la saison de camping : Plus de confort avec le bon équipement technique ».

Image : Adobe Stock