Les sciences à portée de main : pourquoi les kits de construction de robots ont-ils leur place dans l’enseignement ?

Les matières STEM jouent un rôle clé dans l’enseignement de demain. Mais comment susciter durablement l’intérêt des élèves pour ces matières ? Les kits de construction de robots sont une des solutions. En effet, ils permettent un apprentissage pratique, favorisent la pensée logique et laissent place à la créativité. Ainsi enfants et adolescents s’initient de manière ludique au monde de la technologie.

Pourquoi la robotique est-elle importante dans l’enseignement ?

Les projets robotiques offrent aux élèves une nouvelle manière d’apprendre. Loin de la théorie, ils privilégient une approche pratique, axée sur l’action. Cet apprentissage interdisciplinaire rend les relations complexes plus tangibles et compréhensibles. Les mathématiques, l’informatique, les sciences naturelles et la technologie ne sont pas traitées de manière isolée, mais s’imbriquent de manière judicieuse dans l’enseignement.

Les projets robotiques ne permettent pas seulement d’initier les élèves aux technologies numériques. Ils favorisent également une compréhension précoce de la technologie. Les enfants et les adolescents apprennent ainsi à comprendre le fonctionnement des capteurs. Ils découvrent comment les données sont traitées et comment influencer les processus techniques grâce à leur propre programmation. De plus, des compétences fondamentales sont renforcées : la résolution de problèmes, le travail d’équipe et la recherche de solutions créatives.

Autre avantage : les projets de robotique permettent d’obtenir rapidement des résultats visibles. Lorsqu’un robot conçu de toutes pièces prend vie, c’est une véritable révélation, à la fois motivante et qui renforce l’intérêt pour la technologie.

Conseils pratiques pour débuter

L’initiation à la robotique ne doit être ni coûteuse ni compliquée. Les kits simples, qui ne nécessitent aucune connaissance préalable, sont particulièrement adaptés. Le niveau de difficulté peut ensuite être augmenté progressivement. Il est toutefois important de choisir un kit adapté à l’âge des élèves. À l’école primaire, par exemple, les systèmes robustes dotés d’une programmation intuitive et visuelle sont tout indiqués. Dans les classes supérieures, des modèles plus complexes peuvent être envisagés. De plus, l’utilisation de langages de programmation textuels tels que Python ou Arduino devient pertinente.

Les kits offrant diverses possibilités de conception sont une autre astuce. Lorsque les élèves peuvent concrétiser leurs propres idées et concevoir eux-mêmes un robot, cela les motive souvent beaucoup. Pour impliquer véritablement chaque élève, il est utile de former de petits groupes de travail. Ces groupes peuvent alors se spécialiser dans différents domaines, comme la programmation, la construction ou la documentation.

Pour que l’initiation soit durable, il est utile de recourir aux ressources existantes. Les formations continues pour enseignants, les makerspaces ou les clubs de robotique proposent des ateliers pratiques et des occasions d’échanger. Ils peuvent également servir de multiplicateurs pour ancrer le sujet à long terme dans l’école.  Les plateformes et tutoriels en ligne peuvent également être utiles pour la mise en œuvre.

Ces kits vous garantissent un démarrage sans encombre.

  • Kit complet pour débuter :
    Le ACEBOTT Quadruped Bionic Spider offre une introduction passionnante au monde de la robotique. Ce kit de robot quadrupède permet un apprentissage pratique de la mécanique, de l’électronique et de la programmation. Équipée d’un microcontrôleur ESP8266 performant, de plusieurs servomoteurs et d’une connexion WiFi intégrée, la Bionic Spider peut être contrôlée avec précision et programmée de manière flexible. Grâce à la prise en charge d’Arduino et de la programmation par blocs, ce kit convient aussi bien aux débutants qu’aux projets plus avancés. Le contrôle réaliste des mouvements d’un robot à quatre pattes crée un fort impact pédagogique et une grande motivation en classe ou en club de robotique.
  • Il est adapté aux débutants comme aux utilisateurs avancés.
    Le ACEBOTT Bionic Biped Robot Kit constitue une entrée avancée dans la robotique humanoïde. Son élément central est un microcontrôleur ESP32 puissant avec WiFi et Bluetooth intégrés. Plusieurs servomoteurs de haute précision permettent des mouvements bipèdes stables et offrent de nombreuses possibilités de programmation. Le kit prend en charge la programmation par blocs ainsi qu’Arduino et Python, ce qui permet d’adapter le niveau de difficulté individuellement. Les élèves apprennent non seulement le contrôle des mouvements et l’intégration des capteurs, mais approfondissent également leur compréhension des algorithmes, de la coordination et des concepts techniques. Ce robot bipède est donc idéal pour l’enseignement STEM au collège et au lycée.
  • Aventure pédagogique autour de la robotique et du MicroPython :
    Que ce soit en classe ou à la maison, le robot pédagogique Arduino Alvik encourage la créativité et la précision. Il permet de s’initier à des thèmes d’avenir comme l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle. Basé sur l’Arduino Nano ESP32, il associe des moteurs puissants à des encodeurs. Il est également équipé de capteurs de haute qualité : suivi de ligne, reconnaissance des couleurs, capteurs à ultrasons et de mouvements. Il offre par ailleurs de nombreuses possibilités d’extension. Grâce à ses connecteurs compatibles avec les briques LEGO Technic et à ses interfaces Qwiic et Grove, il peut être adapté de manière flexible aux projets individuels et ne requiert ni soudure ni câblage complexe.
  • Voiture robotisée autonome :
    Le kit JOY-IT CAR a été spécialement conçu pour une utilisation en milieu scolaire. Basé sur le BBC Micro:bit et intégré à la plateforme Open Roberta de l’Institut Fraunhofer, il permet de s’initier rapidement et simplement à l’électronique et à la programmation, même sans connaissances préalables. L’initiation peut se faire au choix avec Open Roberta, MakeCode ou MicroPython. La voiture peut être commandée via Bluetooth avec un deuxième Micro:Bit. Des phares à LED, des clignotants, des feux de recul et un klaxon simulent par ailleurs des fonctions réalistes du véhicule.
La Joy-Car est un robot éducatif autonome basé sur Micro:Bit.
La Joy-Car est un robot éducatif autonome basé sur Micro:Bit.

Comprendre la technologie pour façonner l’avenir.

Dans un monde de plus en plus numérique, la compréhension technologique est une compétence essentielle pour l’avenir. Les kits de construction de robots permettent d’acquérir cette compétence de manière pratique. Ils transmettent des connaissances fondamentales en mécanique, en électronique et en programmation. Ils permettent également d’aborder des thèmes plus complexes, comme l’Internet des objets (IoT) ou l’intelligence artificielle (IA). L’expérimentation ludique se transforme ainsi en un processus d’apprentissage durable. Ce processus favorise la créativité. Il aiguise les capacités de résolution de problèmes. Il ouvre la voie à des domaines professionnels d’avenir.

Images: JOY-IT, Adobe Stock