Les derniers développements dans le domaine de la sécurité domestique

Maison intelligente : 56% des ménages français ont passé le cap ; ils restent toutefois loin derrière leurs voisins européens

D’après une enquête représentative réalisée par reichelt elektronik à l’automne 2024, la maison intelligente s’est imposée dans les foyers européens. Les appareils intelligents ne sont plus une curiosité dans les foyers français. Un peu plus de la moitié des ménages français (56 %) se sont en effet équipés de ces outils pour les aider dans leur quotidien.

Progression de la norme de communication Matter

L’installation d’une maison intelligente peut parfois s’avérer compliquée. Ainsi, il arrive que chaque nouveau produit ajouté nécessite une nouvelle application ou un autre hub pour pouvoir être utilisé. La norme Matter pour les maisons intelligentes promet de changer cela. À l’avenir, il sera possible de réunir, commander et combiner à volonté des appareils de différentes catégories et de différents fabricants selon ce standard. L’intégration de Matter est toutefois longue, mais des progrès ont été réalisés ces derniers temps. En effet, de plus en plus de fabricants étendent le support de Matter ou mettent à jour leurs anciens appareils afin de les rendre compatibles.

L’entreprise tedee, spécialisée dans les maisons intelligentes, a par exemple annoncé une mise à jour de Matter pour la serrure de porte tedee Lock GO. Cette serrure intelligente rend les clés traditionnelles superflues. L’ouverture ou la fermeture de la porte se fait à distance depuis un smartphone, et les autorisations d’accès peuvent être envoyées à tout moment et de partout aux invités ou aux membres de la famille grâce à l’application gratuite de tedee. De plus, ces clés numériques peuvent être facilement personnalisées : L’accès peut être accordé de manière permanente, temporaire ou récurrente. En outre, la serrure est facile à installer sur la porte. Elle est directement placée et fixée sur la clé existante insérée dans le cylindre à l’intérieur de la porte. L’installation s’effectue ensuite en quelques étapes via l’application Tedee.

De nombreux produits Eve, comme le détecteur de mouvement Eve Motion, sont déjà compatibles avec Matter. Grâce à ce capteur de mouvement et de lumière intelligent, les propriétaires sont immédiatement informés dès qu’un mouvement est détecté. Il permet également de commander des lampes ou de déclencher des scénarios prédéfinis. Grâce à sa pile sans fil et à son indice de protection IPX-3, il peut être installé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Plus de sécurité grâce à l’intégration de l’IA

L’IA est et reste la tendance dominante, même dans le domaine de la maison intelligente. L’intégration de technologies basées sur l’IA permet de rendre la domotique de votre domicile toujours plus intuitive, efficace et conviviale pour les utilisateurs, tout en améliorant la sécurité domestique.

Les caméras de sécurité intelligentes d’IMOU en sont un exemple, comme l’IMOU Ranger D10 M. Une caméra de surveillance WLAN innovante avec deux objectifs indépendants de 5 MP. L’objectif fixe offre une surveillance continue de la zone définie. Tandis que le deuxième objectif, orientable et inclinable, peut suivre automatiquement les objets en mouvement grâce à la fonction Smart Tracking.

La Dahua Picoo Dual D1 est tout aussi intelligente, mais convient également pour une utilisation en extérieur. Grâce à ses objectifs pivotant à 360 degrés, cette caméra de surveillance offre une couverture complète sans angle mort. De plus avec l’algorithme SENSE, elle détecte de manière fiable les personnes, les animaux et les véhicules, et offre différents modes de vision nocturne. Ainsi, en mode Smart, elle peut passer automatiquement de l’enregistrement noir et blanc à l’enregistrement couleur lorsqu’un mouvement est détecté.

Des multitalents pour une protection optimale

La multifonctionnalité des produits de la maison connectée est une tendance claire qui prend de plus en plus d’importance. En effet, beaucoup préfèrent investir dans des solutions qui réunissent plusieurs fonctions en un seul appareil plutôt que de dépendre de plusieurs appareils.

Le contact de porte/fenêtre II Plus de Bosch ne se contente pas de déclencher le système d’alarme dès que des intrus poussent une fenêtre ou une porte. Il intègre également un capteur de chocs avec 5 niveaux de sensibilité différents. Celui-ci reconnaît immédiatement les intrus qui s’attaquent aux fenêtres et active le système d’alarme. Ainsi, la plupart des tentatives d’effraction peuvent être évitées. Il peut également détecter les ouvertures de fenêtres ou de portes lors de l’activation du système d’alarme et envoyer une notification à l’utilisateur.

L’Babyphone avec caméra et écran couleur de 5 pouces est un babyphone intelligent qui détecte les pleurs et l’activité du bébé, et déclenche des alarmes lorsque l’enfant quitte le lit. Il offre une vision nocturne claire sans lumière gênante, peut diffuser automatiquement de la musique apaisante et permet une communication bidirectionnelle. Avec une qualité vidéo FHD 1080p, l’intégration à Google Assistant et Alexa, ainsi que le stockage sur carte MicroSD ou dans le cloud permet ainsi une surveillance complète de la chambre de l’enfant, même en déplacement.

Un accès facile à une maison intelligente et sûre

Les kits de démarrage bon marché sont un moyen simple de se lancer dans l’aventure de la maison intelligente et de l’étendre progressivement sans devoir investir immédiatement dans des systèmes coûteux et complexes. De nombreux kits de démarrage se concentrent sur la sécurité domestique et comprennent des produits de base tels que des capteurs de porte et de fenêtre, des détecteurs de mouvement et une centrale d’alarme.

Le kit de démarrage Smart Alarm de Yale en est un bon exemple. Il offre non seulement les produits de sécurité de base mentionnés ci-dessus, mais il est également facile à installer et à utiliser. Grâce à la compatibilité du kit, il est possible d’étendre facilement la maison intelligente puisqu’il peut contenir jusqu’à 100 composants. Grâce à la technologie Yale Horizon+, il est possible de couvrir une portée de protection allant jusqu’à un kilomètre, afin de sécuriser un maximum d’espaces intérieurs et extérieurs. Toutes ces caractéristiques en font le point d’entrée idéal vers la maison intelligente.

En conclusion

Les innovations dans le domaine de la sécurité domestique et de la maison intelligente apportent un confort quotidien accru tout en contribuant significativement à la sécurité à l’intérieur des quatre murs de la maison. Grâce à des technologies avancées telles que la norme de communication Matter et l’intégration de l’IA dans les systèmes de sécurité, les consommateurs disposent de plus en plus de solutions performantes et conviviales leur permettant d’accéder à une maison sûre et intelligemment connectée.

Images : Adobe Stock, reichelt elektronik