Configurer et gérer KODI  – Et le Raspberry Pi se transforme en Media Center en un clin d’œil !

KODI, un logiciel de Media Center gratuit, associé au Raspberry Pi, est un combo idéal pour votre collection multimédia. En effet, avec KODI vous pouvez gérer, diffuser et classer sans problème vos photos, votre musique, vos séries et vos films dans un centre multimédia. Dans ce tutoriel, nogus vous expliquons comment installer le logiciel sur le Raspberry Pi et quels sont les composants dont vous avez besoin. Pour finir, nous vous expliquons comment vous pouvez piloter KODI depuis l’application et accéder à vos fichiers médias. Vous pouvez d’ores et déjà préparer le pop-corn !

Le projet

Niveau : débutant

Temps : 30 minutes environ

Budget : env. 60 €

Ce dont vous avez besoin : Raspberry Pi, carte SD, câble HDMI, smartphone standard, écran/téléviseur ou vidéoprojecteur, bloc d’alimentation, boîtier, dissipateur thermique

Compatible avec : une télécommande

Vous aurez également besoin : d’un PC, d’une souris et d’un clavier USB pour l’installation

Pour que le Raspberry Pi puisse se transformer en Media Center personnel, quelques étapes d’installation sont nécessaires.

Composants

Le Raspberry Pi

Notre objectif est que le Raspberry Pi accède à des données sur le réseau. Une connexion Internet est par conséquent indispensable. L’installation sera simplifiée si le Raspberry Pi est compatible avec un réseau sans fil (WLAN). Idéalement, vous devez donc disposer d’un modèle à partir de la version 3, dans lequel cette fonctionnalité est déjà intégrée.

En cas de puissance ou de rapidité insuffisante du signal, une connexion filaire (LAN) est préférable pour le visionnage de films en résolution HD.

Bloc d’alimentation

Il est nécessaire de disposer d’un bloc d’alimentation qui offre une puissance suffisante, soit une tension de 5 volts sous 2 ampères (2 000 mA) minimum. En principe, le Raspberry Pi consomme très peu d’énergie, toutefois lorsque l’on raccorde du matériel externe, par exemple une souris, un clavier ou un disque dur externe, une alimentation de puissance moindre atteint rapidement ses limites.

Carte SD

La carte SD doit disposer d’une vitesse de lecture de 95 Mo par seconde minimum, afin que KODI puisse fonctionner sans problème sur le Raspberry Pi.

Boîtier et kit de refroidissement

Pour éviter que le Raspberry Pi ne se recouvre de poussière ou ne soit endommagé par inadvertance, il est recommandé de le placer dans un boîtier. Un simple boîtier en plastique ne coûte pas cher et présente l’avantage de ne pas altérer le signal WLAN.
Afin que le Raspberry Pi puisse fonctionner sur des périodes de temps plus longues, nous recommandons également l’installation d’un kit de refroidissement. Celui-ci se colle facilement et rapidement et offre une protection suffisante contre une surchauffe.

Configuration de KODI

En tour premier lieu, il vous faut une carte SD afin de pouvoir configurer KODI sur le Raspberry Pi. Vous trouverez le logiciel KODI sur la page d’accueil du fabricant. Vous pouvez le télécharger gratuitement et vous avez le choix entre différentes distributions. Nous vous conseillons d’utiliser LibreELEC et OSMC, qui sont les plus populaires, en raison de leur installation particulièrement simple.
Installez le système d’exploitation souhaité sur la carte SD (par exemple Win32 Diskmanager ou un installateur). Placez la carte SD dans le Raspberry Pi et raccordez-le ensuite à une alimentation électrique, la mise en service démarre d’elle-même.

Démarrez l’installation et suivez les indications qui apparaissent à l’écran. Si vous avez raccordé une souris et un clavier à votre Raspberry Pi, vous pouvez naturellement les utiliser. Grâce aux flèches du clavier, il est possible de passer d’un point du programme à un autre. La touche « Entrée » permet de confirmer chaque étape.

La première installation de KODI se fait en anglais. Pour installer la version française, KODI télécharge ensuite les « packs de langues » depuis internet. Lorsque l’on choisit la « Région », on peut également choisir et confirmer « France ».

Installation KODI

L’installation de KODI est terminée, et maintenant ?

Une fois l’installation réussie, vous pouvez commencer à importer des données médias dans KODI. KODI accède automatiquement au disque dur raccordé et est en mesure d’afficher de la musique, des vidéos et des photos, et de les lire dans tous les formats standard.

Vous pouvez maintenant ajouter les données souhaitées dans KODI : il vous suffit de les sélectionner et de choisir par exemple « Ajouter des photos ». KODI vous invite alors à choisir un nom à attribuer à la source multimédia. Une fois cette démarche effectuée, vous pouvez confirmer en cliquant sur « Terminer ».

Enfin, cliquez sur « Parcourir » et sélectionnez un dossier avec des photos. Une fois que vous aurez cliqué sur « OK », les photos seront importées dans KODI. Pour la musique et les films, les étapes sont exactement les mêmes.

Les données peuvent également être déposées sur un NAS (serveur de stockage en réseau) plutôt que dans un dossier de réseau partagé : il consomme peu, il gère un volume important de données en une seule fois et peut être installé facilement.

La gestion des dossiers multimédia

Important : Avant d’importer des fichiers média, vous devez impérativement veiller à ce que tous les fichiers soient correctement classés par type de média et intitulés de façon cohérente. Ceci est indispensable pour que les Scraper de KODI (les programmes qui recherchent des informations sur internet, telles que les pochettes de DVD ou les Fanart) puissent reconnaître le film ou la chanson, ajouter des informations et afficher clairement la bibliothèque multimédia.

Noms de fichiers et structures de dossiers courants pour la bibliothèque multimédia de KODI :

ModellCPU-TypCPU-KerneCPU-TaktRAM (MB)RAM-Typ
RASPBERRY PI 3B+ ARM Cortex-A53414001024DDR2
RASPBERRY PI 3ARM Cortex-A53412001024DDR2
RASPBERRY PI 2 B ARM Cortex-A749001024DDR2
RASPBERRY PI B+ ARM 111700512DDR2
RASPBERRY PI A+ ARM 111700512DDR2
RASP CM 3ARM Cortex-A53412001024DDR2
RASP CM 3 LITEARM Cortex-A53412001024DDR2
ASUS TINKERARM Cortex-A17418002048DDR3
BANANA PI M2 BRY ARM Cortex-A7412002048DDR3
BANANA PIARM Cortex-A7210001024DDR3
BANANA PI PROARM Cortex-A7210001024DDR3
BANANA PI M2+ARM Cortex-A7410001024DDR3
BANANA PI M2+EDUARM Cortex-A741000512DDR3
BANANA PI M2UARM Cortex-A7415002048DDR3
BANANA PI M3ARM Cortex-A7820002048DDR3
BANANA PI M64ARM Cortex-A53412002048DDR3
BANANA PI R1ARM Cortex-A7210001024DDR3
BEAGLEBONE BLACK ARM Cortex-A821000512DDR3

Piloter KODI depuis l’application

Pour finir, vous n’avez pas uniquement la possibilité de piloter KODI à l’aide de la souris et du clavier, mais vous pouvez également le faire par le biais de l’application Kore ou à l’aide d’une télécommande. L’application existe aussi bien en version Android qu’iOS, et peut être téléchargée gratuitement.

Application KODI comme télécommande du centre multimédia
Application KODI comme télécommande du centre multimédia

Toutefois, pour que Kore fonctionne, la commande doit être activée dans KODI par le biais du HTTP. Pour ce faire, il faut choisir, dans le menu système de KODI, le paramètre « Service – Serveur Web ». Lorsque le smartphone ou la tablette se trouve sur le même réseau que le Raspberry Pi, le smartphone ou la tablette doit être en mesure de reconnaître toutes les installations KODI qui fonctionnent sur le réseau.

Lorsque Kore est relié à KODI, il est alors possible d’utiliser le smartphone comme télécommande. Dans l’application Kore, il est possible de saisir du texte, et de rechercher, choisir et lire directement des fichiers multimédia.

La télécommande peut également être utilisée pour piloter KODI, sous réserve que le téléviseur prenne en charge le CEC (Consumer Electronics Control) et reconnaisse donc automatiquement le Raspberry Pi.

Illustration : fotolia, 120301866


A lire aussi :

Projet Raspberry Pi : créez votre propre radio internet avec le logiciel Kodi et un écran tactile

Raspberry Pi Zero WH : petit, compact, efficace