Voordat we meer in detail ingaan op de technische innovaties van de Raspberry Pi 4, willen we eerst kort ingaan op het onderwerp van de ontwikkelingsborden in het algemeen. Vooral het merk Raspberry Pi.
Sinds de release begin 2012 zijn er wereldwijd meer dan 23 miljoen Raspberry Pi boards verkocht, en niet zonder reden. Terwijl andere fabrikanten in de afgelopen jaren single board computers op de markt hebben gebracht, waarvan sommige zelfs de aandacht hebben getrokken met betere hardware, heeft geen enkele andere fabrikant zelfs maar in de buurt van de populariteit van de Raspberry Pi gekomen. De open-sourcecomputer wordt ondersteund door een enorme wereldwijde gemeenschap die advies en ondersteuning biedt, projectideeën ontwikkelt en kant-en-klare concepten publiceert op fora of op videoplatforms.
Maar wat maakt de single board computer zo uniek en waarom is er zo’n hype over?
Oorspronkelijk werd de ontwikkelaarsraad ontwikkeld in opdracht van de Britse regering voor studenten om de programmering dichter bij hen te brengen. Maar het werd al snel duidelijk dat de Linux-gebaseerde “jack-of-all-trades” meer waren dan alleen een hulpmiddel voor groeiende programmeurs.Tegenwoordig hebben de meeste Raspberry Pi gebruikers niet alleen één enkele boordcomputer thuis, maar meerdere.
De ene fungeert als HD-mediaspeler met een externe harde schijf voor de thuisbioscoop of als internetradio met een display. De volgende dient als een webcam server voor camerabewaking inclusief livestream op de mobiele telefoon.
Daarnaast is er een voor domotica, zoals verwarming of lichtregeling, en een andere als minicomputer voor algemeen internetsurfen. Dit is mogelijk dankzij de gebruikersinterface met een eigen browser. Een Raspberry Pi kan ook gebruikt worden als een eenvoudige WLAN printer server, om maar een paar applicatiescenario’s te noemen.
Maar ook projecten als Ambilights, een elektronisch skateboard, Magic Mirrow, een geautomatiseerde kas, een eigen Cloud, Adblocker, Retro-Gaming gameconsole of elektronische fotolijsten genieten een grote populariteit.
Hier vindt u een overzicht van onze Raspberry Pi projecten.
Wat maakt de Raspberry Pi 4 zo bijzonder?
Maar nu komen we bij de nieuwe Raspberry Pi 4 en zijn duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van zijn voorgangers. Terwijl nieuw uitgebrachte Raspberry Pi’s meestal een beetje sneller werden en 1-2 extra functies produceerden, maakt de nieuwe Raspberry Pi’s een enorme technische sprong voorwaarts.
Deze keer brengt de Raspberry Pi Foundation niet alleen een nieuwe Raspberry Pi uit, maar ook 3 verschillende modellen tegelijk, met als enige verschil de grootte van het RAM.
Alle wijzigingen in één oogopslag
| Medientyp | Ordnerstruktur | Dateiname | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Filme | Entweder alle Filme in einen Ordner oder: pro Ordner ein Film + Cover + Beschreibung + Fanart etc. | exakter Titel – Untertitel [spezielle Version] (Jahreszahl).endung | Filme ->The Grand Budapest Hotel (2014).mp4 |
| Serien | Serie -> (ggf. Staffel ->) Filmdateien (vorangestellt: Staffel- und Episodennummer) | Je nach Nutzung eine persönliche Ordnung, sinnvoller Ausgangspunkt ist das Jahr | Serien -> Doctor Who -> S02E03 School Reunion.avi |
| Musik | Interpret -> Album -> Musikdateien (nummeriert) | 01 Titel.endung | Musik -> Oasis -> (What’s the Story) Morning Glory -> 04 Don’t look back in anger.mp3 |
| Bilder | Je nach Nutzung eine persönliche Ordnung, sinnvoller Ausgangspunkt ist das Jahr | Jahr -> Ereignis -> Nummerierung/ Name.endung | 2016 -> Island-Urlaub -> 001.jpg |
Zoals u kunt zien aan de technische gegevens, is er bijna niets meer te wensen over. De nieuwe Raspberry Pi 4 brengt eindelijk meer RAM, snel Gigabit LAN, USB 3.0, 4k resolutie voor 2 monitoren, USB-C laadaansluiting en is natuurlijk een beetje sneller dan zijn voorganger. Nu zou iedereen ten laatste een Raspberry Pi thuis moeten hebben, ook al is het maar een computer om op het internet te surfen.
Auteur: Sven Pannewitz – productmanager voor ontwikkelaarsraden bij reichelt elektronik