De nieuwe, meer energiebesparende cryptovaluta Chia zorgde al voor de lancering voor een echte hype. Maar als je deel wilt uitmaken van Chia Mining, moet je snel zijn, want de benodigde harde schijven worden schaars en de prijzen stijgen snel.
Wat is chia-mining en waarom maakt het harde schijven duurder?
Of het nu gaat om Bitcoin, Ethereum of Dogecoin – bepaalde cryptovaluta’s zorgen keer op keer niet alleen voor opschudding, maar ook voor stijgende prijzen en leveringsknelpunten in de daarvoor benodigde hardware. Tot nu toe zijn vooral grafische kaarten getroffen, maar voor Chia Mining zijn het harde schijven. De reden ligt in de verschillende soorten prospectie.
Bitcoin en andere vergelijkbare cryptocurrencies vertrouwen op het “proof of work”-principe om transacties te valideren. Kort gezegd betekent dit dat er een complexe rekenopgave moet worden opgelost om nieuwe blokken te genereren. Deze benodigde rekenkracht is de afgelopen jaren vele malen toegenomen en verbruikt nu jaarlijks net zoveel elektriciteit als bijvoorbeeld Zweden. Bitcoin ligt daarom recentelijk onder vuur vanwege zijn enorme energieverbruik.
Dit is hoe chia-mining werkt
De cryptovaluta Chia daarentegen zou energiezuiniger en milieuvriendelijker zijn. Als consensusalgoritme vertrouwt het niet op het “Proof of Work”, maar eerder op een combinatie van “Proof of Space” en “Proof of Elapsed Time”: u moet een bepaalde, willekeurig gedefinieerde periode wachten om toe te voegen een nieuw blok.
Om het blok te genereren, wordt er geen rekenkundig probleem opgelost, er is alleen ruimte op de harde schijf nodig. Cryptografische nummers worden dan in pakketjes op het daarvoor bestemde geheugen opgeslagen. Hoe meer pakketten je beschikbaar stelt, hoe groter de beloning met Chia Coins. Dienovereenkomstig wordt chia-mining ook wel landbouw genoemd.
Als je in Chia Coins wilt investeren, moet je voor een grote hoeveelheid opslagruimte op een HDD of SDD kunnen zorgen en ook over voldoende RAM-geheugen. Vooral de grotere harde schijven met 4 tot 18 terabyte zijn populair. De toegenomen vraag is al merkbaar bij een stijging van de prijzen.
Als in Chia Minning een SSD wordt gebruikt in plaats van een HDD, moet er rekening mee worden gehouden dat Chia Mining de SSD meer belast dan conventioneel gebruik. Een in de handel verkrijgbare SSD is niet ontworpen voor het dataschrijfvolume van Chia Mining en kan daardoor zijn schrijfprestaties verliezen of sneller onbruikbaar worden. Het is dan ook te verwachten dat hierdoor de leveringssituatie weer zal verslechteren.

Hoe zal Chia Mining zich ontwikkelen?
Het valt niet uit te sluiten dat de prijs van harde schijven in de nabije toekomst sterk zal stijgen of dat bepaalde modellen niet op voorraad zullen zijn. Een vergelijking is te maken met de Bitcoin-boom, toen grafische kaarten ineens een stuk duurder werden en wekenlang niet beschikbaar waren. De eerste voorbodes van deze ontwikkeling zien we al in Azië. Zo is de prijs van bepaalde harde schijven in Hong Kong al verdrievoudigd. Ook bij ons thuis wordt het verkrijgen van de harde schijven steeds moeilijker en door het tekort ook duurder.
Cryptocurrencies zijn volatiel en welke van hen op lange termijn een succesvolle investering zullen blijken te zijn, kan vandaag niet worden beoordeeld. Aan de andere kant is het al duidelijk dat er een nieuwe hype op komst is met de lancering van Chia. Iedereen die geïnteresseerd is in cryptocurrencies zoals Chia en niet bang is voor het risico, kan het beste vroeg voor de benodigde hardware zorgen.
Afbeeldingen: Adobe Stock