IoT-sleuteldoos in zelfbouw

IoT-sleuteldoos in zelfbouw

“Het meetinstrument ligt in de lade van mijn collega, maar hij is ziek – we kunnen er vandaag niet bij” (lade op slot) of “Dan moet ik u morgen de sleutel van de tweede kamer in het vakantiehuis brengen” zijn twee zinnen die het hier gepresenteerde project in gang hebben gezet. In onze dagelijkse wereld […]

Toepassingsinstructies voor de laagdiktemeter UT343D

1. Inleiding De UT343D is een draagbare, zeer nauwkeurige coatingdiktemeter die de dikte van coatings op zowel ferro- als non-ferrometalen kan meten. Dit instrument heeft zeer nauwkeurige en niet-destructieve meetfuncties, evenals een algoritme voor enkel- en meerpuntsgemiddeldheid en een snelle uitvoer van het meetresultaat voor evaluatie. Het kan daarom worden gebruikt in de productie, metaalverwerking, […]

Sensor database op de Raspberry Pi

Iedereen die sensorgegevens over een lange periode wil vastleggen, wordt onvermijdelijk geconfronteerd met een probleem: hoe kunnen de verzamelde gegevens worden opgeslagen en gepresenteerd?InfluxDB en Grafana zijn in feite hulpmiddelen die ontworpen zijn voor het monitoren van grote servers, netwerken en websites. In deze tutorial wordt uitgelegd hoe deze combinatie kan worden gebruikt om de […]

Desk, headset, VPN – wat u nodig heeft voor thuiskantoor en digitale conferenties

Het onderwerp van de thuiskantoren wint al enkele jaren aan belang. Met de toenemende wereldwijde mobiliteit wordt het steeds gebruikelijker dat werknemers thuis of op hun huidige locatie werken in plaats van op kantoor. Er kunnen echter andere redenen zijn om de voorkeur te geven aan het thuiskantoor. In Duitsland werkt ongeveer vijf procent van […]

Lage kosten voor videobewaking met een IP-camerabewakingssysteem

Lage kosten voor videobewaking met een IP-camerabewakingssysteem

Het gebruik van videobewaking met camera’s in Duitsland neemt toe, omdat steeds meer huiseigenaren en winkeliers hun bezittingen willen beschermen. Helaas zijn professionele oplossingen vaak erg duur en overbelast met extra functies die meestal helemaal niet worden gebruikt. Hieronder presenteren we een monitoringsysteem van MEGASAT dat, ondanks de relatief lage prijs, alle veiligheidsrelevante kenmerken biedt. […]

Digitale fotolijst met afstandsbediening met de Raspberry Pi

FRAMEN - Ferngesteuerter, digitaler Bilderrahmen mit dem Raspberry Pi

Digitale fotolijsten behoren tot de meest populaire Raspberry Pi projecten. In deze How-To laten we u zien hoe u dit comfortabel en zonder veel programmeerwerk kunt doen met de gratis iOS en Android App van de Frankfurt startup FRAMEN. Het project Geschikt voor: Beginners met basiskennis Benodigde tijd: ca. 1 uur plus individuele knutseltijd voor […]

Omzetting van tafelmodeloscilloscopen voor gebruik in het veld

Benchtop-Oszilloskope für den Feldeinsatz umrüsten

Voor veel gebruikers, zowel privé als commercieel, is een oscilloscoop een duur maar universeel meetinstrument. In de regel wordt het in het laboratorium, in een reparatiewerkplaats of op de persoonlijke werkplek van de servicetechnicus geïnstalleerd en maakt daarom deel uit van de werkplekapparatuur (“bench top”). De voordelen van zo’n testapparaat kunnen alleen met veel ontwikkelingsinspanningen […]

Met Synology DiskStation naar uw eigen Cloud

Mit der Synology DiskStation zur eigenen Cloud

De opkomst van datahongerige toepassingen en het slechte nieuws van terugkerende datalekken in de cloud gaan hand in hand. Netwerkopslag (NAS) is de ideale oplossing voor het veilig en lokaal opslaan van privégegevens. Waarom dat zo is, kunt u hier lezen. Bovendien is de informatie dan centraal beschikbaar, zodat deze ook onderweg toegankelijk is. Als […]

Hoe installeert u een VPN met de Fritz!Box 7590

Als werknemers vanuit hun thuiskantoor of onderweg toegang willen krijgen tot de gegevens en applicaties van hun werkgever, kan dit leiden tot problemen die met name de veiligheid in het gedrang brengen. Met behulp van een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om een beveiligde verbinding tussen thuis- en bedrijfsnetwerken tot stand te brengen. […]

Een eigen cloud met de Raspberry Pi

NextCloud is opensourcesoftware die van een Raspberry Pi een cloudserver maakt. U kunt de software gebruiken voor fotogalerijen, om media af te spelen, gegevens te synchroniseren, voor kalenders en nog vele andere opties. Ook kunt u gegevens aan bepaalde mensen beschikbaar stellen en samenwerken. In dit artikel laten we zien hoe u NextCloud op de […]