Waarom gegevensback-up ook zo belangrijk is voor kmo’s en zelfstandigen?

Vandaag hier, morgen weg - Waarom gegevensback-up ook zo belangrijk is voor kmo's en zelfstandigen

In een gedigitaliseerde wereld vormen gegevens de basis voor verreikende en veelbelovende zakelijke beslissingen. Maar bedrijven kunnen deze voordelen alleen benutten als zij kunnen vertrouwen op duurzame gegevensbescherming. Terwijl het voor particulieren meestal vervelend is wanneer belangrijke gegevens zoals foto’s of dergelijke verloren gaan, kan het voor bedrijven gevaarlijk zijn voor hun bedrijf. Deze how-to […]

Energiebesparing met het vierkanaals schakelsysteem op afstand

Uit is niet altijd uit - bespaar stroom met het vierkanaals afstandsschakelsysteem

Elektronische apparaten werken op elektriciteit. Zelfs wanneer ze zijn uitgeschakeld, stroomt er energie door de kabels en uit het elektriciteitsnet. Een normaal werkstation kan bijvoorbeeld tot 100 watt stroom verbruiken zonder dat een apparaat daadwerkelijk draait. Gangbare 433MHz afstandsschakelsystemen boeken slechts beperkt succes. Dit project laat zien hoe u elektriciteit kunt besparen op uw elektrische […]

Ergonomisch ontworpen werkplekken voor meer comfort

Bij het inrichten van een ergonomische werkplek mag u uw eigen welzijn nooit verwaarlozen.

Spier- en skeletaandoeningen, aandoeningen aan de luchtwegen of psychische aandoeningen – het zijn allemaal mogelijke gevolgen van permanente stress op het werk. Ergonomisch ontworpen werkplekken kunnen deze klachten in de kiem smoren. Deze How-To legt uit hoe u uw bureau kunt inrichten volgens de beginselen van de ergonomie en waar u rekening mee moet houden. […]

Niemand is zoals jij: tips en ideeën voor Case Modding

Niemand is zoals jij: tips en ideeën voor het modden van koffers

De tijd dat de computerkast slechts een plaats was om hardwarecomponenten op te slaan ligt ver achter ons. Met individuele verlichting en andere vrij te kiezen componenten kunnen gebruikers hun koffers omtoveren tot ware kunstobjecten. Case modding is het modewoord hier. Aanpassingen aan de hardware leveren niet alleen visuele maar ook prestatievoordelen op. Hier laten […]

Personaliseer uw eigen computer – met de juiste pc-behuizing

Personaliseer uw eigen computer - met de juiste pc-behuizing

Als je je pc wilt personaliseren, denk je lang na over componenten zoals de juiste grafische kaart, RAM of processor – maar je verliest zelden een gedachte over de juiste pc-behuizing. De behuizing is net zo goed een belangrijk onderdeel als de processor: hij moet voldoende ruimte bieden voor de afzonderlijke componenten en moet ook […]

Een netwerkstopcontact installeren – stap-voor-stap instructies

Een netwerkaansluiting installeren - stap-voor-stap instructies

U wilt een klassiek netwerkstopcontact installeren, maar u weet niet hoe u dat precies moet doen? Wij leggen in deze gids uit hoe het werkt met de juiste hulpmiddelen en een beetje flair. Sie brauchen• Stripper No. 2 Cat• LSA Sensor No. 40• Kabelschere No. 35• Schraubendreher Kabel inkorten Gebruik WEICON TOOLS Kabelschaar Nr. 35 […]

Analoge tijdcapsules besparen: zo werkt het digitaliseren van foto’s, dia’s en oude films

So klappt die Digitalisierung von Fotos, Dias und alten Filmen

Laptops, tablets, smartphones – digitalisering heeft inmiddels zijn weg gevonden naar ons dagelijks leven. Maar de tijd dat foto’s of films, maar ook documenten of plannen nog in analoog formaat werden gemaakt, is niet zo ver terug. Generaties voor ons hebben echte schatten vastgelegd op datamedia die tegenwoordig bijna niemand meer kan afspelen. Herinneringen zoals […]

Uw eerste Python lessen in de Joy-Pi Note leer software

SIMAC Electronics ontwikkelt en produceert sinds 1996 innovatieve en spannende producten op het gebied van elektronisch onderwijs onder de merknaam “Joy-it”. Het productassortiment omvat meettechniek, PC’s, sensoren en andere technische componenten. Onder het motto “Teaching the Future” ontwikkelt SIMAC concepten die leerkrachten op scholen, bedrijven en universiteiten ondersteunen met geavanceerde hardware- en softwareoplossingen. Deze concepten […]

Ga aan de slag met AI met de NVIDIA Jetson Nano

Einstieg in die KI mit dem NVIDIA Jetson Nano

Kunstmatige intelligentie (AI) is het modewoord van onze tijd. Als de centrale motor van digitalisering verandert het de samenleving, de economie en bijna alle andere gebieden van het leven fundamenteel. Veel bedrijven maken al gebruik van AI: in ontwikkeling, in productie, in administratie. Maar kunstmatige intelligentie helpt ons ook in het dagelijks leven – op […]

Nooit meer zoeken naar letters met de stad-land-rivier lettergenerator

Wer kennt es nicht, das Spiel Stadt-Land-Fluss, aus der Prä-Smartphone-Ära – gespielt in der Freizeit oder unter der Schulbank während des Unterrichtes. Immer wenn es drohte, langweilig zu werden, genügten ein Blatt Papier und ein Stift, um sich die Zeit zu vertreiben. Mittlerweile ist das Spiel wieder in, denn es garantiert trotz seines Alters einen […]