Voltera NOVA: Elektronica uit de 3D-printer

Deze 3D-printer geeft je de ongekende mogelijkheid om zachte en rekbare geleidende materialen te printen. Breng uw elektronica naar een nieuw niveau met de Voltera Nova! Print op zachte, flexibele of onregelmatig gevormde materialen met elke geleidende inkt dankzij het semi-automatische kalibratieproces. De Voltera NOVA kan nu worden voorbesteld in de online shop van reichelt. […]
Snel ultra precieze mallen en definitieve onderdelen produceren, in-house met de Mayku Multiplier

Thermovormen is de perfecte keuze voor bedrijven die snel en efficiënt een prototype moeten ontwikkelen, omdat ze het binnen enkele uren, in plaats van dagen, zelf kunnen produceren. Van conceptmodellen tot functionele prototypes, thermovormen biedt een breed scala aan ontwerpmogelijkheden met een hoge nauwkeurigheid, waardoor het snel en kosteneffectief is. Gedetailleerde drukvormer voor maximale flexibiliteit […]
Lapp Mobility – de lading van e-mobiliteit aanwakkeren!

Lapp Mobility GmbH is een corporate start-up van Lapp, de wereldmarktleider voor geïntegreerde kabel- en verbindingstechnologieën. Het familiebedrijf uit Stuttgart heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van laadsystemen voor elektrische auto’s. Lapp Mobility is niet alleen “Made in Germany”, maar vertrouwt ook op een duurzame toeleveringsketen waarin de hoogwaardige kabels in Duitsland […]
De universele stekkervoedingen van FRIWO – nu verkrijgbaar in de reichelt shop

De elektrische voeding is een minimale vereiste voor een soepele werking, vooral in kritische toepassingen. Maar leveringszekerheid is absoluut essentieel, vooral bij medische toepassingen, omdat het om de veiligheid van patiënten gaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat medische instellingen vaak een eigen noodstroomaggregaat hebben om de apparaten ook bij een storing draaiende te […]
Ruimtebesparend en robuust bedraad: de nieuwe VariFLEX-patchkabel

Die Mitarbeiter der TTL Network GmbH sind Experten, wenn es um die Konfektion und Entwicklung von Kabeln geht. Dabei ist ihnen besonders wichtig, immer auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, was ihnen mit dem neuen VariFLEX Patchkabel wieder gelungen ist: Platzsparend und gleichzeitig sehr robust, erfüllt es hohe Qualitätsstandards und überzeugt durch seine einzigartigen Eigenschaften. […]
De hybride laserplotter van xTool

Een onbeperkt aantal ontwerpmogelijkheden voor hobbyisten, amateurs en professionals. Met de nieuwe hybride laserplotters voor snijden en graveren van xTool kent de creativiteit geen grenzen. De apparaten combineren krachtige lasers met scherpe messen en garanderen zo de grootst mogelijke speelruimte voor verschillende ideeën en de uitvoering ervan. De twee hybride laserplotters van xTool zijn nu […]
Campingantennes met wifi-router nu in 5G

De trend naar kampeervakanties wordt steeds groter. Om tijdens de vakantie snel internet te kunnen gebruiken, maakt de nieuwe 5G-standaard voor mobiele communicatie datatransmissie tot tien keer sneller mogelijk dan zijn voorganger 4G, Met de nieuwe campingantennes Falcon 3307 dakantenne en de Falcon 3309 raamantenne is datatransmissie met 5G-snelheid nu ook standaard op kampeervakanties – en maakt het ook comfortabel mobiel werken en streamen mogelijk.
Bescherming voor elektronische componenten – met de ESD-PLA-filamenten van Material 4 Print

Bedrijven en particulieren zijn al jaren enthousiast over de mogelijkheden van 3D printen. Als het nog niet mogelijk was om elektronische componenten te beschermen tegen ongewenste spanningspieken met de eerder beschikbare vulstoffen, biedt Material 4 Print met zijn nieuwe ESD-PLA filamenten een oplossing voor dit probleem. De nieuwe selectie filamenten is nu beschikbaar in de […]
Nieuwe Revolution Pi S/SE-serie gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 4S

Mit der Revolution Pi S- und SE-Serie erweitert KUNBUS sein Programm um neue Basismodule seines Open Source IPCs, die erstmals auf dem Raspberry Pi Compute Module 4S. Die neuen Serien sind zwischen der 3+ Serie und der kommenden RevPi 4-Serie angesiedelt. Folgende Module werden als S/SE-Serie erhältlich sein: RevPi Core, RevPi Connect und RevPi Flat. […]
Brother Pro Tapes

Brother Pro Tapes zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die betrouwbare, duurzame en duurzame labeloplossingen nodig hebben. Altijd de juiste band Brother begrijpt het belang van nauwkeurige labels die betrouwbaar en consistent zijn. Daarom hebben we verschillende Pro Tapes ontwikkeld voor de meest uiteenlopende toepassingen, of het nu gaat om […]