Nieuwe producten voor gebouwcontrole en beveiliging – Milesight breidt zijn productassortiment uit

Steuerung und Überwachung mit LoRaWAN-Technologie

De gevestigde leverancier van beveiligingstechnologie Milesight breidt zijn productassortiment uit met nieuwe apparaten voor gebouwcontrole- en beveiligingstechnologie. Het bedrijf legt bijzondere nadruk op intelligente oplossingen door integratie in het IoT. Tot de nieuwe producten die nu in de reichelt-winkel verkrijgbaar zullen zijn, behoren apparaten met beproefde LoRaWAN-technologie. Controle en monitoring met LoRaWAN-technologie LoRaWAN-technologie biedt veel […]

Joy-Car – een autonome onderwijsrobot gebaseerd op Micro:Bit

Joy-Car – een autonome onderwijsrobot gebaseerd op Micro:Bit

Joy-iT is een middelgroot bedrijf uit Noordrijn-Westfalen en ontwikkelt sinds de jaren 90 elektronica en meettechnologie. Het bedrijf produceert ook gespecialiseerde borden voor de Raspberry Pi en andere microcontrollers. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan educatieve producten, zoals de autonome robotauto Joy-Car. Onderwijs voor iedereen! De Joy-Car is een autonome autorobot gebaseerd op Micro:Bit en […]

Beveiliging met stijl: de nieuwe kleuren van de Ledger-cryptoportefeuilles

Sicherheit mit Stil: Die neuen Farben der Ledger Krypto-Wallets

Het in Parijs gevestigde bedrijf Ledger is een A-merk onder portemonneefabrikanten en houdt zich bezig met encryptietechnologie. De Ledger-modellen presteren in vergelijkingstests zeer goed op de categorieën functionaliteit, veiligheid en prijs-prestatieverhouding. De wallets zijn bijzonder geschikt voor beginners in de wereld van cryptocurrencies. Of het nu ouderwets op papier is of ultramodern via een app: […]

Shelly Qubino Wave

Shelly Qubinio Wave – Shelly uitgebreid met draadloze Z-Wave-technologie

Shelly is een smart home-merk ontwikkeld en geproduceerd door het Bulgaarse bedrijf Allterco Robotics. Shelly Smart Home-apparaten zijn een flexibele en betaalbare manier om uw huis te automatiseren. Ze zijn eenvoudig te installeren en te gebruiken, en ze zijn compatibel met verschillende domoticaplatforms. De apparaten zijn momenteel geschikt voor WiFi en/of Bluetooth en kunnen worden […]

De nieuwe Joy-Pi Advanced

Vielseitige Funktionen und Erweiterungen für grenzenlose Projektvielfalt: Das neue Joy-Pi Advanced ist da

Het nieuwste lid van de populaire en succesvolle “Joy-Pi-familie” van Joy-IT is er: de Joy-Pi Advanced. Het ontwikkelaarsbord is geschikt voor iedereen die de wereld van het programmeren van microcontrollers wil betreden of op zoek is naar een multifunctioneel controlecentrum. Het is gebaseerd op het concept van een op Raspberry Pi gebaseerd centrum voor het […]

De nieuwe Raspberry Pi 5 is er – ontdek het nu!

Der neue Raspberry Pi 5 ist da – Jetzt informieren!

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de gloednieuwe Raspberry Pi 5 binnenkort beschikbaar zal zijn! Met een indrukwekkende prestatieverbetering van een factor 2-3 vergeleken met de Raspberry Pi 4, verbeterde grafische mogelijkheden en uitgebreide connectiviteitsopties, tilt de Raspberry Pi 5 uw projecten naar een nieuw niveau. Alle technische gegevens vindt u in de […]

Modernisering van Comfort Panels naar Unified Comfort Panels

Modernisierung von Comfort Panels auf Unified Comfort Panels

Comfort Panels van Siemens zijn een serie besturings- en visualisatiepanelen die worden gebruikt in industriële automatiseringstoepassingen. Deze panelen maken deel uit van het Siemens Human Machine Interface (HMI)-portfolio en worden gebruikt voor het besturen en monitoren van machines en systemen. Breng uw machine naar een hoger prestatieniveau door gebruik te maken van de nieuwste HMI-technologie […]

RevPi Connect 4

RevPi Connect 4

De RevPi Connect 4 is de nieuwste Revolution Pi-basismodule van KUNBUS – inmiddels de 4e generatie – en is gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4). De nieuwe versie heeft bovendien de modulaire opbouw, het open source concept en de industriële geschiktheid waar de Revolution Pi al bekend om staat. Afhankelijk van de […]

reichelt bezoekt de Hong Kong Electronics Fair en Global Sources Consumer Electronics Trade

reichelt besucht die HKTDC Hong Kong Electronics Fair und Global Sources Consumer Electronics Trade Show

De HKTDC Hong Kong Electronics Fair en de Global Sources Consumer Electronics Trade Show zijn twee van ‘s werelds grootste en belangrijkste internationale handelsbeurzen voor elektronische producten en diensten. Ze vinden plaats in Hong Kong en bieden een breed scala aan producten, waaronder veel trends en innovaties. In het voorjaar waren we weer voor u […]

Milo – The Action Communicator de walkietalkies

Milo – The Action Communicator: Die Outdoor-Revolution des Walkie-Talkies

Walkietalkies roepen vaak jeugdherinneringen op aan omvangrijke radio’s. Communicatie werkt alleen met een druk op de knop en tegelijkertijd praten is sowieso uitgesloten. Dit is allesbehalve efficiënt. Hier komt Milo om de hoek kijken: de Action Communicator, de nieuw geïnterpreteerde walkietalkie, verkrijgbaar in de reichelt shop, overtuigt door zijn compactheid en maakt zo moeiteloze communicatie […]