Foto’s onderweg veilig opslaan en beheren met GNARBOX

GNARBOX is een gerenommeerde fabrikant van professionele fotografieaccessoires zoals kabels en geheugenkaarten. De nieuwe GNARBOX 2.0 SSD is een back-upoplossing die afbeeldingen en video’s in enkele seconden opslaat en biedt tevens een app-ecosysteem voor het beheer en de bewerking van het beeldmateriaal. Door middel van diverse toepassingen hebben fotografen de mogelijkheid om mobiel te werken […]
Flexibele en eenvoudige bediening van LED-strips met het OPTONICA lichtstripsysteem

Lichtlijsten zijn geschikt als oplossing voor vele verlichtingsbehoeften, of het nu gaat om een witte lichtkleur of om een kleurwisselversie. De stroken bieden vele voordelen, ongeacht de ruimte of het scenario waarin ze worden gebruikt. Ze zijn flexibel en hebben een sterke kleefband aan de achterzijde, wat de installatie zeer eenvoudig maakt. Er zijn ook […]
Siliciumcarbide halfgeleider – Innovatie voor vermogenselektronica

Halfgeleiders worden in bijna elk gebied van de vermogenselektronica gebruikt, of het nu gaat om microprocessoren, microcontrollers, IGBT’s, zonnecellen of lichtgevende diodes. Om de ontwikkeling van veelbelovende technologieën zoals e-mobiliteit of fotovoltaïsche technologie verder te bevorderen, zijn bijzonder krachtige halfgeleiders nodig. De reden hiervoor is dat de benodigde ruimte en het gewicht laag moeten worden […]
PoKit Meter – de oscilloscoop voor de sleutelhanger

Makers zijn gewend om elektronische meetvariabelen op hun projecten op elke plaats en elk moment te kunnen controleren. Op het werk, in de werkplaats of thuis – voor elke toepassing is er een geschikt meetinstrument, van mobiele oscilloscopen tot krachtige benchtop instrumenten met een breed scala aan functies. Maar zelfs een mini-multimeter is niet altijd […]
VARTA-Batterijen LONGLIFE met extra lange levensduur voor elke behoefte

De batterijproducent VARTA is niet alleen een traditioneel bedrijf, maar ook de Duitse marktleider in zijn segment: jaarlijks verlaten ongeveer 1,7 miljard alkali-mangaanbatterijen de productiefaciliteit in Duitsland. Grote delen van Europa worden met deze batterijen bediend. VARTA produceert een grote verscheidenheid aan batterijtypes. De LONGLIFE productlijn omvat alkalinemangaanbatterijen met een extra lange levensduur. Ze zijn […]
Flikkervrije LED’s tegen stress

Nahezu jede künstliche Lichtquelle flackert. Zwar mit unterschiedlicher Intensität, aber komplett flackerfrei ist lediglich das natürliche Sonnenlicht. Dieses Flackern, welches das menschliche Auge oft nicht einmal wahrnehmen kann, löst im Körper dennoch Stresssymptome aus. Wird der Mensch zu lange einer künstlichen, flackernden Lichtquelle ausgesetzt, kann dies Auswirkungen auf seine Gesundheit haben. Es könnte zu Müdigkeit, […]
Positionering en vergrendeling met lineaire solenoïden van Ledex

LEDEX STA-cilindermagneten zijn verkrijgbaar in 6 maten, elk in een trek- of duwuitvoering. Het ontwerp maakt een compacte constructie mogelijk met een hoge vermogensdichtheid en een geluidsarme werking. De voordelen ten opzichte van framemagneten: Levensduur tot 25 miljoen cycli (in plaats van ca. 100.000 cycli) niveau van de gewikkelde precisiespoel met een weerstandstolerantie van slechts […]
Upswing voor het ivd en het iivd door LoRaWAN-sensortechnologie

LoRaWAN staat voor Long Range Wide Area Network, wat overeenkomt met een energiezuinig breedbandnetwerk. Het is ontworpen om te voldoen aan de technische eisen van een steeds meer genetwerkte wereld en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Met name de groeiende dimensies van het internet van de dingen (ivd) en het industriële internet van […]
Aanbevolen preventie – Effecten van het coronavirus op de Europese bevoorradingsketens

Intussen is het coronavirus ook in Duitsland tastbaar geworden door het toenemende aantal besmette mensen. Naast het gezondheidsaspect houden de distributeurs zich vooral bezig met één ding: Wat zijn de gevolgen van de epidemie voor de bevoorradingsketens in Europa? We geven een korte beoordeling van de gevolgen van de wereldwijde gezondheidscrisis. Effecten op alle gebieden […]
Zelfnivellerende kruislijnlasers van Uni-Trend

Of het nu privé of professioneel is – iedereen wordt geconfronteerd met renovatiewerkzaamheden op een bepaald moment in zijn eigen huis, op de bouwplaats of in de werkplaats. Om zowel aan de veiligheids- als aan de esthetische eisen te kunnen voldoen, is nauwkeurig werk onontbeerlijk. Een belangrijke stap in de richting van een nauwkeurig resultaat […]