Inspectiecamera voor elke gereedschapstas

Inspecktionskamera

Inspectiecamera’s voor holtecontrole in technische toepassingen zijn inmiddels zowel in de industrie als bij particuliere gebruikers bekend. Er is een groot aantal apparaten van verschillende prijs- en prestatieklassen op de markt, wat de beslissing voor de juiste inspectiecamera niet bepaald vereenvoudigt. Voor een korte en ongecompliceerde instap in het werken met endoscoopcamera’s biedt GOSCAM de […]

De duurzame M-Pure serie met Ocean Plastic van merten

Voor de Merten M-Pure serie met Ocean Plastic is duurzaamheid een topprioriteit. Plastic afval in de oceanen brengt niet alleen schade toe aan koraalriffen, maar decimeert ook de mariene biodiversiteit. Vooral in tijden van klimaatverandering is het behoud van de biodiversiteit een belangrijke zorg voor iedereen die duurzaamheid nastreeft. Schneider Electric en zijn merk merten […]

Mio – met dashcams en fietsnavigatiesystemen

Veilig onderweg - met dashcams en fietsnavigatiesystemen van Mio

Het merk Mio is een van de toonaangevende fabrikanten van autodashcams en fietsnavigatiesystemen. Als dochteronderneming van MiTAC Digital Technology Corporation heeft het merk Mio nu 20 jaar expertise op deze gebieden. De apparaten zijn nu verkrijgbaar in de reichelt online shop. Mio: Een merk voor dat beetje extra beleving Sinds de lancering van het merk […]

Weller WXsmart – Verbinden van de toekomst van solderen

Weller WXsmart – Verbinden van de toekomst van solderen

Weller WXsmart: Een constant hoge kwaliteit van elke individuele soldeerverbinding is het doel van alle elektrotechnische productiebedrijven. Deze eis strekt zich uit van onderzoek en ontwikkeling, via kleine serieproductie, tot marktklare grootschalige productie en eventuele daaropvolgende reparatiewerkzaamheden. Voorheen moesten individuele soldeerwerkstations die niet met elkaar verbonden waren vaak volgens interne specificaties worden opgesteld, bewaakt en […]

Professionele gebouwautomatisering – met Shelly Pro

Of het nu gaat om een commercieel gebouw of een woonhuis, met Shelly’s nieuwe Pro-Line wordt gebouwautomatisering een fluitje van een cent. U hoeft niet langer extra kabels of draden te leggen, want de relais van Shelly kunnen eenvoudig worden toegevoegd en geprogrammeerd. De verschillende relais van de nieuwe Pro-Line zijn nu te vinden in […]

Perfecte ontvangst op elke golf – met antennes van Wittenberg

Perfecte ontvangst op elke golf - met antennes van Wittenberg

Connectiviteit is een fundamentele bouwsteen voor ons allemaal: Industrie 4.0, thuiskantoor of streaming. De antennes van Wittenberg garanderen je altijd een goed signaal – of het nu FM, DAB+, 4G of zelfs 5G is. Het brede productassortiment van het bedrijf uit Seesen is nu verkrijgbaar in de reichelt onlineshop. Allround zorg uit Nedersaksen De Bondsrepubliek […]

be quiet!® lanceert de FX productserie

be quiet!® lanceert de FX-productserie met geïntegreerde ARGB-verlichting. In de reichelt onlineshop kunt u deze hoogwaardige en bijzonder stille producten nu tegen een speciale aanbieding verkrijgen. Alles-in-één waterkoeling met een onvergelijkbaar ontwerp: de be quiet!® PURE LOOP 2 FX Om te voorkomen dat uw PC oververhit raakt, moet u stil zijn! ® biedt nu het […]

Vaarwel voorboren – met de stappentechnologie van de ADVANCEDLine® HSS-spiraalboor van Exact

Vorbohren Ade – mit der Step-Technologie des ADVANCEDLine® HSS-Spiralbohrers von Exact

Vorbohren ist nicht nur lästig, sondern auch zeitraubend. In den meisten Fällen verdoppelt es fast die Arbeitszeit beim Bohren. Durch den neuen HSS-Spiralbohrer aus der ADVANCEDLine® von Exact lässt sich dieser Arbeitsschritt nun vollständig umgehen. Den innovativen Bohrer mit Stufenanschnitt und 118° Spitzenwinkel an der Bohrerspitze erhalten Sie ab sofort im reichelt-Onlineshop. Präzisionswerkzeuge aus Deutschland […]

Perfecte interactie van hardware en software programmering met Zynq en Digilent

AMD Xilinx biedt de Zynq familie van system-on-chips (SoC’s) aan, die een verscheidenheid aan input- en outputmogelijkheden van een ARM microprocessor en programmeerbare logica van Xilinx in één enkel apparaat combineren. De microprocessor kan een besturingssysteem zoals Linux draaien en met zijn grafische gebruikersinterface dienst doen als een handige mens-machine interface. Bovendien implementeert deze reeds […]

Ga op reis met Clicktronic

Cineasten en audiofielen opgelet - ga op reis met Clicktronic

Kent u het gevoel wanneer de fijne haartjes op uw onderarm overeind gaan staan en er een lichte rilling over uw rug loopt wanneer bijvoorbeeld een band zijn eerste akkoorden speelt. Hoe fijn zou het zijn om zo’n moment vaker mee te kunnen maken of niet? Geen probleem meer met de premium kabels van Clicktronic, […]