HDMI: een overzicht van de verschillende specificaties en kabeltypes

HDMI is tegenwoordig de standaard voor digitale datatransmissie voor beeld en geluid. Bijna elk elektronisch apparaat voor datatransmissie heeft een overeenkomstige aansluiting. Maar HDMI is niet altijd HDMI. Er zijn verschillende versies met verschillende vereisten – en verschillende kabels. Deze gids ontwar het HDMI kluwen voor u. HDMI – of High Definition Multimedia Interface – […]
Meer dan twee keer houdt meer in dan beter: wat DDR5 RAM echt brengt – en voor wie

DDR5 is er – en dat is niet alleen een mijlpaal in termen van tijd. Enerzijds wordt een nieuwe generatie DDR-SDRAM pas om de zeven jaar op de markt gebracht en anderzijds heeft de geheugenindustrie deze keer technologisch een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Deze prestatie is het hoogtepunt van jarenlange samenwerking tussen spelers uit de […]
Voor je eigen veiligheid: Hoe kies je de juiste werkhandschoenen

Bij beschermende werkkleding verschijnen veiligheidshelmen of veiligheidsbrillen direct voor het binnenoog. Werkhandschoenen zijn een even belangrijk onderdeel van de beschermingsmiddelen, omdat we het meeste werk met onze handen doen. Deze gids legt voor u uit welke normen in acht moeten Werkhandschoenen zijn ook een belangrijk onderdeel van de beschermingsmiddelen, omdat we het meeste werk met […]
Vissen als de profs – met visvinders van deeper

Vissen is erg populair in Duitsland – of het nu vanaf de kust of op een boot is. Met de visvinders van deeper kunt u uw hobby naar een nieuw niveau tillen: De combinatie van sonartechnologie en app helpt u bij het opsporen van vis en stelt u zo in staat te genieten van een […]
Elektrisch gereedschap: deze vier WEICON gereedschappen maken deel uit van de basisuitrusting

Als u op zoek bent naar het juiste gereedschap voor elektriciens, zult u snel merken dat de keuze even indrukwekkend als overweldigend kan zijn. Maar of u nu een doe-het-zelver of een professional bent, hier vindt u de vier gereedschappen van WEICON die in geen enkele gereedschapskist mogen ontbreken. Solide basisuitrusting voor ambachtslieden De fabrikant […]
Raspberry Pi – Onderwijs – Toegang tot programmeren, sensortechnologie en elektrotechniek

De Raspberry Pi is bij uitstek geschikt om alle technische onderwerpen op een praktische manier en tegen een redelijke prijs in de privé- en schoolomgeving te leren. Het compacte en open ontwerp opent hier een groot universum aan mogelijkheden. Dankzij de compatibiliteit met moderne programmeertalen zoals Scratch en Python kunnen de leerdoelen optimaal worden afgestemd […]
Robotarmen voor elk doel – Tips voor het kiezen van het juiste systeem

Van bouwpakketten voor scholen tot professionele industriële robots Volgens de International Federation of Robotics (IFR) werken momenteel meer dan 2,7 miljoen robots in fabrieken over de hele wereld – meer dan ooit tevoren. Knikarmrobots hebben het grootste aandeel onder traditionele industriële robots: hun beweegbare robotarmen doen denken aan de menselijke arm; Ze kunnen een breed […]
Wallbox made in Germany – de laadstations van LRT eMobility

Het aantal geregistreerde elektrische auto’s in Nederland neemt gestaag toe. Uit een onderzoek van reichelt elektronik blijkt dat bijna twee derde van de Nederlanders (76%) overweegt een elektrische auto te kopen. Met de voertuigopladers (EVSE) van LRT eMobility laadt u uw elektrische auto gemakkelijk thuis op. De wallboxen van de Duitse fabrikant zijn nu verkrijgbaar […]
PiCockpit: doe-het-zelf IoT met je Raspberry Pi

IoT staat voor Internet of Things – dit gaat over het verbinden van apparaten – bijvoorbeeld sensoren – via internet en er overal bij kunnen. Stel je voor dat je overal toegang hebt tot je Raspberry Pi. En het is allemaal net zo eenvoudig als het gebruik van uw smartphone – dat is de visie […]
Het hangt allemaal af van het gereedschap – de kabel strippen zonder risico op letsel
Het strippen van kabels is net zo vanzelfsprekend onderdeel van het werk van een elektricien als het mixen van cocktails een onderdeel is van dat van een barman. Of het nu gaat om het leggen van elektrische kabels, het instellen van schakelaars en stopcontacten of het installeren van stroom- en zekeringkasten – al dit werk […]