De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming en de zwakke plek van USB-sticks

Het is bijna zover: op zijn laatst op 25 mei 2018 gaat de nieuwe EU-verordening voor algemene gegevensbescherming (AVG) in; niet-naleving van deze verordening levert aanzienlijke straffen op. Voor alle bedrijven, groot of klein, geldt daarom dat zij de veiligheidsregels moeten aanpassen of ontbrekende beveiligingsmechanismen moeten installeren. USB-sticks kunnen mogelijk voor datalekken zorgen, maar worden […]

Lumen, lichtkleur en natuurlijkheid: dit moet u weten over ledverlichting

Lumen, Lichtfarbe und Natürlichkeit: Das müssen Sie über LED-Lampen wissen

Ledverlichting is robuust, duurzaam en energie-efficiënt. De lampen bevatten weinig schadelijke stoffen, zijn krachtig en worden steeds voordeliger: ledverlichting heeft de voornaamste concurrenten – gloeilampen, halogeenverlichting en spaarlampen – verslagen. Terecht, aangezien de ledlampen goed scoren met het oog op efficiëntie en de verlichtingsduur veel langer is dan wat tot op heden gebruikelijk is. Toch […]

Een overzicht van weergave-interfaces

HDMI, DVI oder VGA: Display-Schnittstellen im Überblick

Lange tijd waren analoge aansluitingen zoals de inmiddels verouderde VGA-aansluiting de norm om monitors, beamers of tv’s aan te kunnen sluiten op de pc. Vandaag de dag zijn daarvoor digitale interfaces beschikbaar, zoals DVI, HDMI of DisplayPort. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen en waarvoor is elke aansluiting geschikt? Wij brengen orde in de […]

Juiste keuze van temperatuur en soldeerbout

Juiste keuze van temperatuur en soldeerbout

Juist bij solderen moet er ruim de tijd worden genomen voor de voorbereiding om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt die de gezondheid wellicht kunnen schaden. Daarom moet er worden nagedacht over de instelling van de temperatuur en de keuze van de soldeerbout. Welke temperatuur bij welk soldeertin? Het smeltpunt van soldeertin is sterk […]

Soldeerfouten herkennen en desolderen

Soldeerfouten herkennen en desolderen

Bij solderen kan het maken van fouten levensgevaarlijk zijn. Daarom moet er met grote zorgvuldigheid worden gewerkt en moet iets dat eventueel verkeerd is gesoldeerd weer gedesoldeerd worden. Op een aantal dingen moet absoluut worden gelet wanneer er gewerkt wordt met een soldeerbout. Soldeerfouten herkennen Indien componenten slecht zijn gesoldeerd, bestaat het risico op elektrische […]

Bescherming tegen giftige soldeerrook van vitaal belang

Bescherming tegen giftige soldeerrook van vitaal belang

Soldeerrook is giftig en kan leiden tot gezondheidsklachten. Daarom moet er gebruik worden gemaakt van apparaten zoals rookafzuigingstations om uzelf en anderen te beschermen tegen schadelijke dampen. Zelfs loodvrije soldeerrook is schadelijk voor de gezondheid Velen zijn van mening dat het loodvrije soldeer van tegenwoordig ongevaarlijk is. Niets is minder waar! Loodhoudend soldeer voor elektronicatoepassingen, […]

3D-printen: nieuwe filamenten voor nieuwe ideeën

Er zijn voor 3D-printers verwarrend veel verschillende soorten filamenten van diverse materialen verkrijgbaar. Wij benoemen de sterke en zwakke punten van de belangrijkste materialen en laten zien dat u sinds kort zelfs kunt printen met meerdere kleuren en met verschillende materialen! De lijst met stoffen die worden aangeboden als filament voor 3D-printen is lang en […]

Smart Home-systemen vergeleken

Energie besparen, verhoogd wooncomfort of een beter beveiligd huis: er zijn verschillende redenen om te investeren in een Smart Home-systeem. Maar welk systeem is nu de beste oplossing voor uw wensen? Hier vindt u een overzicht van de meest gebruikelijke aanbieders van Smart Home-systemen! Veelzijdige toepassingsmogelijkheden In een enquête die kort geleden door reichelt elektronik […]

Bescherming tegen giftige soldeerdampen is essentieel

Lötrauch ist giftig und kann zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Daher sollte man auf Geräte wie Lötrauchabsaugestationen zurückgreifen.

Soldeerdampen zijn giftig en kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom mag het nooit worden ingeademd en de beste oplossing is het filteren van de vervuilde lucht. Soldeerdamp afzuigsystemen met hoogefficiënte filters beschermen de gebruiker en anderen tegen schadelijke dampen. Zelfs loodvrije soldeerdampen vormen een gezondheidsrisico Veel mensen geloven dat het huidige loodvrije solderen veilig is. Helaas is […]

Zo beschermt u uw apparaten tegen blikseminslag!

Überspannungsschutz

Jaarlijks gaat ongeveer €35 miljoen in rook op, zo hoog wordt het bedrag aan bliksemschade in Nederland geschat. Wanneer de bliksem inslaat in woningen, is ook de elektronica in huis in gevaar. Wij laten zien hoe u voor de juiste overspanningsbeveiliging kiest! Wat is overspanning? Het begrip overspanning wil zeggen dat er een spanning in […]