Een mooie, slimme woning met Apple HomeKit

Apple HomeKit

Met Apple HomeKit kunnen veel compatibele gekoppelde apparaten worden aangestuurd via een centrale app. Met behulp van Siri, de spraakassistent van Apple, kunnen slimme verlichting en verwarmingsthermostaten worden aangestuurd. Daarnaast kunnen ook luidsprekers, alarminstallaties en rolluiken met commando’s worden aangestuurd. Maar dat is nog niet alles: Siri is zelflerend en past zich automatisch aan de […]

Slimme verlichting – dat is zeker mogelijk!

Smartes Licht – das ist alles möglich!

Smart Home LED-verlichting zorgt niet alleen voor briljante kleuren in uw woning, maar ook voor veel comfort. Bedien uw verlichting vanaf de bank via een app op de smartphone of tablet. Scènes of persoonlijke instellingen kunnen ook worden geactiveerd via spraakbesturing, zodat individuele sfeervolle lichtstemmingen met één klik gerealiseerd kunnen worden. Mogelijkheden van slimme verlichting […]

USB-C: snel, robuust en gemakkelijk aan te sluiten

Je hebt vast weleens per ongeluk een USB-stekker verkeerd aangesloten, waardoor je het meteen weer opnieuw moest proberen. Aan dat gedoe komt dankzij USB-C eindelijk een einde, omdat de aansluiting aan beide kanten contact kan maken. Volgens de kenners van het USB Implementers Forum is USB-C niet alleen handiger, maar gaat de technologie ook langer […]

Efficiënte verlichting voor bedrijven, kantoren en de industrie

industrielle Beleuchtung

De verlichting van de persoonlijke werkplek is van groot belang voor het concentratievermogen en het welbevinden van de medewerkers maar draagt vooral ook bij aan een veilige en ergonomische werkomgeving. Daarom is professionele kennis vereist bij de planning van de verlichting van werkplaatsen, productiehallen, winkels en kantoren. Want voor lampen en verlichting voor commercieel gebruik […]

Hoe frequentieomvormers bij kunnen dragen aan veilige en productieve machines

In de machinebouw is naleving van de eisen voor machineveiligheid absoluut van cruciaal belang. Tegelijkertijd vormt dit ook een uitdaging. Vooral wanneer in een bedrijf met oudere machines wordt gewerkt, is het wellicht nodig om in het kader van de veiligheidsnormen dure aanpassingen aan te brengen of zelfs nieuwe machines aan te schaffen. In dat […]

DSL of kabel? Welke aansluiting is het beste?

Een snelle internetverbinding behoort voor de meeste huishoudens, net als een wateraansluiting, inmiddels tot de standaardvoorzieningen. In tegenstelling tot de waterleiding, verschillen de manieren waarop de internetverbinding het huis binnen kan komen echter aanzienlijk. De meeste mensen kiezen voor ontvangst via DSL (Digital Subscriber Line), wat via de telefoonlijn wordt gerealiseerd. Het alternatief is ontvangst […]

De geschikte patchkabel voor elke toepassing

Ondanks de opmars van draadloze verbindingen zijn netwerkkabels zowel voor verbindingen in de woning als op kantoor en voor industrieel gebruik niet weg te denken. Maar de ene netwerkkabel is de andere niet. Zijn de binnendraden bijvoorbeeld niet gemaakt van koper, maar van een minderwaardig materiaal, dan is dat van invloed op de signaalkwaliteit en […]

Krimpen in plaats van solderen

Wie elektrische verbindingen wil maken tussen draden en kabels of koppelingen en stekkers , kiest vaak voor solderen. Hierbij worden de draden of binnenleidingen gestript en daarna in hulzen of bij contactpunten gesoldeerd. Dit principe wordt zowel bij antennekabels als bij meervoudige stekkerverbindingen van diverse typen gebruikt. Toch zijn dergelijke zelfgemaakte soldeerverbindingen relatief minder homogeen. […]

Goedkoop of geavanceerd? Welke dashcam is het meest geschikt?

Als gevolg van de uitspraak van het hoogste Duitse gerechtshof van 15 mei, waardoor het gebruik van dashcams wettelijk is toegestaan, is de vraag naar de kleine autocamera’s flink toegenomen. Maar de modellen van de verschillende fabrikanten wijken op bepaalde punten sterk van elkaar af. In ons adviesartikel worden de verschillende functies en uitrustingen uitgelegd […]

Slimme buitenverlichting met HF-sensoren

Buitenverlichting in de eigen tuin ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt er ook voor dat u alles kunt zien en dat het perceel is beveiligd. Maar er is meestal één probleem: de verlichting moet omslachtig via schakelaars of tijdschakelaars worden aangestuurd. Sensoren met hoge frequentie kunnen daarvoor een oplossing zijn. Wij leggen uit […]