AMD-chipsets onder controle

De chipset heeft een grote invloed op de algemene prestaties van het computersysteem, omdat het als centraal element op het moederbord de gegevensstroom tussen processor, RAM, bussystemen en de controllers van de interne en externe interfaces regelt. De keuze van de juiste chipset bepaalt welke componenten in een computersysteem kunnen worden gebruikt. Bij het samenstellen […]
Intel-chipsets onder controle

De chipset is het centrale element op een moederbord en fungeert als schakel tussen de afzonderlijke componenten van een computer. Het regelt de interactie en de datastroom tussen de processor, het hoofdgeheugen, de bussystemen en de controllers van de interne en externe interfaces en heeft daardoor een grote invloed op de algehele prestatie van het computersysteem. Het kiezen van de juiste chipset is belangrijk omdat deze bepaalt welke componenten in een computersysteem kunnen worden gebruikt.
Als je nu naar de samenstelling van een op Intel gebaseerde desktop-pc kijkt, moet je het juiste moederbord met de chipset selecteren, die op zijn beurt alle componenten van de pc bevat, zoals RAM, SSD, grafische adapter en de CPU, die op een socket is gemonteerd. De CPU-socket en de chipset van het moederbord moeten overeenkomen met de respectieve CPU.
Raamventilatie, secundaire luchtunits en Co – Goede ventilatie thuis en op kantoor

Of het nu thuis of op het werk is, als het buiten koud wordt, worden de ramen minder vaak geopend om redenen van comfort. Voldoende ventilatie is in alle seizoenen belangrijk – misschien wel het belangrijkst in de winter, wanneer infecties zich sneller verspreiden. Virussen en bacteriën kunnen worden verspreid door druppels en aërosolen. Als […]
Leica Geosystems: Nauwkeurige metingen voor dak, gevel of landschap

Besonders auf Baustellen, zum Beispiel beim Dachdecken, Fassadenbau oder Gartenbau, kommt es auf schnelle, genaue und vor allem sichere Messungen an. Dabei müssen oft auch schwer zugängliche oder komplexe Flächen vermessen werden. Genau dafür hat Leica Geosystems die innovative Punkt-zu-Punkt Technologie (P2P) entwickelt, mit der Profis präzise Laserdistanzmessungen zwischen zwei beliebigen Punkten von einem Ort […]
Hogere efficiëntie, meer veiligheid: universeel XPSU-veiligheidsrelais en Harmony-noodstopknop van Schneider Electric

Hogere efficiëntie, meer veiligheid: universeel XPSU-veiligheidsrelais en Harmony-noodstopknop van Schneider Electric
SMR? CMR? Welke harde schijf is het beste voor welk doel?

Shingled Magnetic Recording (SMR) of conventionele magnetische opname (CMR)? Veel mensen stellen zichzelf deze vraag als het gaat om het vinden van de juiste harde schijf voor het beoogde gebruik. Omdat de verschillende opnamemethoden zich anders gedragen en daarom soms beter en soms slechter zijn voor het beoogde doel.
Het verhaal van de universele lijm! Waarom kan er niet voor alles één lijm zijn?
Degene die alles plakt? Je hebt er vast wel eens van gehoord, misschien heb je het zelfs wel in huis. We hebben het over de beruchte alleslijm. De naam siert menig zelfklevende tube en belooft alles betrouwbaar te plakken. Of het nu gaat om hout bij beton, keramiek bij kunststof, piepschuim bij staal enzovoort. En […]
De lijm is niet de schuld! Waarom oppervlaktevoorbehandeling zo belangrijk is bij het lijmen
De kwaliteit van een hechting hangt niet alleen af van de interne stabiliteit van de lijm, maar ook sterk van de hechting (in vakjargon adhesie genoemd) tussen het oppervlak en de lijmlaag. Het maakt niet uit hoe goed de lijm geschikt is voor de toepassing – als het oppervlak niet is voorbehandeld, zal deze niet goed hechten.
Laserafstandsmeters en waterpassen – toepassing en opties

Laserafstandsmeters meten afstanden met behulp van lasertechnologie – met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid. Ze worden gebruikt om de afstand tussen twee punten in de ruimte te bepalen. Daarnaast is er vaak de mogelijkheid om met verschillende apparaten oppervlakten en volumes te berekenen. Deze meettoestellen zijn als het ware de doorontwikkeling van de duimstok en het […]
Welke snijplotter is geschikt voor mijn project?

Snijplotters zijn veelzijdige apparaten waarmee een grote verscheidenheid aan projecten in praktijk kan worden gebracht. Textieltransferontwerpen, labels, stickers en nog veel meer kunnen in korte tijd met de snijplotter worden gemaakt en precies worden uitgesneden. Er is nu een uitgebreid assortiment van deze apparaten – van de basisversie tot de professionele versie, er zijn talloze […]