Ononderbroken stroomvoorziening – Hoe elektronische apparaten te beschermen in het geval van stroomuitval

Elektriciteit is een product dat we meestal net zo natuurlijk gebruiken als water. Pas bij problemen met de voeding – bijvoorbeeld bij een volledige uitval of spanningsfluctuaties – beseffen we hoe afhankelijk ons dagelijks leven is van een betrouwbare voeding. Niet alleen in de privé-sfeer, maar ook in bedrijven kunnen storingen grote schade veroorzaken.

In deze handleiding leert u hoe u een ononderbroken stroomvoorziening kunt garanderen en schade kunt voorkomen.

Wat is een ononderbroken stroomvoorziening (UPS)?

Een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) beveiligt de stroomvoorziening voor aangesloten elektronische systemen in geval van een stroomstoring. Als de netspanning wordt onderbroken of de stroomwaarden boven of onder het toegestane tolerantiebereik liggen, voorziet de UPS de aangesloten, gevoelige systemen onmiddellijk van stroom of beschermt ze tegen overspanningen.

De UPS verschilt van een algemene back-upvoeding (AEV) in die zin dat hij onmiddellijk kritische belastingen kan leveren. Bij een AEV daarentegen is er altijd een korte onderbreking. Afhankelijk van het apparaat en de uit te voeren taak kan zelfs een korte onderbreking al tot ongewenste gevolgen leiden, zoals defecten of gegevensverlies.

Zelfs bij een ononderbroken stroomvoorziening kunnen sommige oplossingen leiden tot een korte onderbreking van de stroomvoorziening. Dit is echter slechts een paar milliseconden. Het is bijzonder belangrijk om bij de aankoop van de UPS te beoordelen hoe gevoelig een apparaat op een storing reageert en om de producteigenschappen zorgvuldig te controleren.

Waarom heb ik een UPS nodig?

Een UPS beschermt in de regel niet alleen tegen stroomonderbrekingen, maar ook tegen spanningsfluctuaties zoals onder- of overspanningen. Hoewel stroomuitval in West-Europa vrij zeldzaam is, komen fluctuaties in spanning of frequentieveranderingen vaker voor dan velen weten. Onderspanningen treden bijvoorbeeld op bij kortsluitingen of inschakelstromen van grote elektromotoren. Daarentegen neemt de spanning in het net toe wanneer grotere belastingen worden uitgeschakeld of wanneer de blikseminslag toeslaat.

De energieleveranciers controleren continu de netspanning en netfrequentie en stellen deze indien nodig bij aan de voedingspunten van het net. Dit kan echter alleen over de hele linie. Schommelingen of zelfs geïsoleerde stroomuitval kunnen zich echter op bepaalde punten en in bepaalde regio’s voordoen.

Naarmate de energieturnaround vordert, kan deze situatie nog verder verslechteren, aangezien elektriciteit uit bijvoorbeeld windmolenparken of zonnecellen op zee onregelmatig wordt opgewekt en soms aanzienlijke spanningspieken kan veroorzaken.

Een UPS kan deze situatie verhelpen door schommelingen in het elektriciteitsnet te compenseren en ook energie te leveren uit accu’s in geval van een stroomstoring. De accu’s worden eerst opgeladen vanuit het elektriciteitsnet en laden zich na gebruik automatisch op.

UPS voor particuliere huishoudens

Veel elektronische systemen die mensen in het dagelijks leven als vanzelfsprekend gebruiken, hebben energie nodig: telefoons, computers, televisietoestellen, koelkasten en diepvriezers…. Maar niet alleen apparaten voor communicatie, entertainment en keukenapparatuur zijn erdoor getroffen. Ook beveiligingsfuncties in huis zijn vaak afhankelijk van elektriciteit, zoals beveiligingscamera’s en in toenemende mate slimme huisinstallaties.

Apparaten zoals laptops en computers zijn complex. Hoe geavanceerder ze zijn, hoe gevoeliger ze worden voor spanningsfluctuaties. Als ze plotseling worden uitgeschakeld zonder dat ze correct worden uitgeschakeld, kunnen systeemstoringen en schade aan media of harde schijven optreden, wat de prestaties van het apparaat aanzienlijk kan beïnvloeden. In het ergste geval gaan belangrijke gegevens verloren en kunnen ze niet worden teruggevonden. Schade veroorzaakt door overspanning kan ook leiden tot defecten.

Zelfs eenvoudigere modellen van een UPS onder de 100 euro kunnen dure en vervelende defecten in standaard elektrische huishoudelijke apparaten voorkomen. Ze beschermen tegen overspanningen, spanningspieken, blikseminslag en andere storingen in de stroomvoorziening.

UPS voor bedrijven

Stilstand door stroomonderbrekingen is voor iedereen frustrerend. Bovendien kan productiestilstand leiden tot financiële verliezen en schade voor het bedrijf. Elk jaar worden miljarden dollars aan wereldwijde verliezen geleden als gevolg van verstoringen van de voorziening en de daarmee samenhangende stilstand.

Erger nog, dure speciale apparatuur die in het onderzoek wordt gebruikt, is vaak zeer gevoelig en kan zodanig beschadigd raken dat het niet meer gebruikt kan worden, zelfs met de kortste onderbrekingen in de stroomtoevoer. Ononderbroken stroomvoorziening is ook essentieel in de IT van bedrijven. Of het nu gaat om servers, desktops, printers of telefoonsystemen – de schade die door UPS-systemen kan worden voorkomen is vaak aanzienlijk.

UPS’en voor professioneel gebruik presteren veel beter en bieden in het beste geval intelligente en flexibele oplossingen zoals schaalbare autonomietijden. Bovendien bieden ze uitgebreide mogelijkheden voor bewaking op afstand van de UPS.

Afbeeldingsbron: AdobeStock 117290213

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *