Hiaten in de gegevens tijdens het soldeerproces en omslachtige bedieningsconcepten behoren met dit soldeerstation tot het verleden. Want met de i-CON TRACE presenteert het Beierse bedrijf 100 jaar na het eerste patent voor de elektrische soldeerbout het eerste soldeerstation dat volledig in een netwerk kan worden opgenomen. In deze gids leest u van welke voordelen uw bedrijf kan profiteren met een soldeerstation met IoT-ondersteuning. De i-CON TRACE is vanaf nu verkrijgbaar in de reichelt-onlineshop
Perfect voor gebruik in een digitale netwerkomgeving
De i-CON TRACE biedt ongekende connectiviteit via een geïntegreerd WLAN, een Bluetooth® interface en een ingebouwde netwerkkaart. Zodra het soldeerstation in het bedrijfsnetwerk is geïntegreerd, hebt u toegang tot de i-CON TRACE vanaf elke terminal in het bedrijfsnetwerk. Hierdoor kunt u centraal specifieke taken aan elk station toewijzen, evenals de juiste bedrijfstemperatuur. Dit garandeert dat elk werkstuk wordt verwerkt volgens zijn vereisten. De uitrusting wordt uitgevoerd door opgeleid personeel. De feitelijke operator hoeft alleen maar te wachten tot het soldeerstation bedrijfsklaar is en kan met het soldeerproces beginnen.
Als uw i-CON TRACE een firmware-update moet ondergaan, kunt u deze ook via servergebaseerde communicatieconcepten centraal aansturen en meerdere apparaten tegelijk updaten. Dit garandeert te allen tijde een lage latency.
De laatste hiaten in de gegevens worden weggewerkt – met het i-CON TRACE-soldeerstation
De i-CON TRACE kan volledig worden geïntegreerd in uw Manufacturing Execution System (MES). Dit betekent dat alle productieprocessen volledig in kaart kunnen worden gebracht en dat de laatste hiaten in de gegevens van het handmatige soldeerproces worden gedicht. Zodra een taak is voltooid, kunt u het hele proces downloaden en opslaan via een gewenst bestandsformaat. Dit maakt deze werkstap op lange termijn reproduceerbaar. Met het innovatieve en IoT-geschikte soldeerstation van Ersa bent u dus ideaal uitgerust om gestandaardiseerde soldeerresultaten te behalen.
Voor de toekomst belooft het Beierse bedrijf zelfs real-time communicatie tussen de i-CON TRACE en het MES van de klant. Dit betekent dat zelfs tussen twee bedrijven lacunes in de gegevens kunnen worden weggewerkt.
i-CON TRACE-soldeerstation: mobiele en slimme bediening voor productiever werken
De i-CON TRACE kan ook via mobiele apparaten zonder verbinding met het bedrijfsnetwerk worden bediend door middel van een app. Dit betekent dat u het apparaat ook als stand-alone kunt gebruiken. De belangrijkste informatie, zoals setpoint en actuele temperatuur, wordt via WLAN of Bluetooth® direct in de app weergegeven en kan daar ook worden afgeregeld. Deze functie opent nieuwe slimme mogelijkheden, niet alleen in de productieplanning, maar ook rechtstreeks voor het personeel dat in het station werkt.
Terwijl industriële soldeerstations meestal worden gekenmerkt door ingewikkelde displays en complexe instelmogelijkheden, overtuigt het soldeerstation door zijn eenvoud. Drie lichtgevende diodes geven aan het personeel van het station aan of het al dan niet bedrijfsklaar is. Het enige wat u hoeft te doen is het toestel aan te zetten met de hoofdschakelaar en het zal beginnen met het bepalen van de vooraf ingestelde specificaties, zoals de bedrijfstemperatuur, en zichzelf dienovereenkomstig aanpassen. Als de kleur van de diodes verandert in groen, dan weet de werknemer dat het soldeerstation gereed is voor gebruik. Dankzij Ersa behoort het bij benadering schatten van de huidige temperatuur tot het verleden.
Zelfs het wisselen tussen verschillende soldeerstiften is met de i-CON TRACE eenvoudiger dan ooit. Met het gepatenteerde Tip’n’Turn-concept voor de combinatie van verwarmingselement en tip kunt u bijzonder snel en veilig van tip wisselen. In tegenstelling tot andere standaardapparatuur in de industrie, hoeft u met het Ersa-soldeerstation niet langer te vertrouwen op andere gereedschappen of opslagstandaards. In plaats daarvan is de verandering in een mum van tijd gebeurd en kunt u gewoon doorwerken.
Conclusie
Het i-CON TRACE-soldeerstation van de Beierse firma Ersa overtuigt door innovatie. Als het eerste volledig netwerkbare station kunt u het integreren in uw Internet of Things (IoT). Met behulp van verschillende interfaces zoals geïntegreerd WLAN, Bluetooth® en een uitbreidbare netwerkkaart bent u optimaal uitgerust om het soldeerproces in een netwerk op te nemen, zodat ook deze werkstap deel gaat uitmaken van Industrie 4.0.
Dankzij de onbeperkte connectiviteit kunt u aan elk station specifieke taken toewijzen en alle apparaten centraal bijwerken. Dit verhoogt niet alleen de productiviteit en de werkveiligheid, maar vermindert ook de latentie. Bovendien kan het soldeerstation volledig worden geïntegreerd in uw MES en dicht het zo alle resterende gegevenslacunes in het soldeerproces. De IoT-geschikte i-CON TRACE van Ersa is vanaf nu verkrijgbaar in de reichelt-onlineshop.