LED-drivers zijn praktisch en populair omdat ze energiebesparend zijn, lang meegaan en weinig warmte produceren. Maar om goed te functioneren, hebben ze een andere spanning nodig dan gewoonlijk uit het stopcontact komt. Daarom spreekt men vaak van LED-drivers, die worden gebruikt voor overbrugging. De term zorgt echter regelmatig voor verwarring. Deze gids laat de verschillen zien tussen LED-drivers als constante stroombronnen en LED-voedingen als constante spanningsbronnen. Ook wordt uitgelegd waarvoor LED-drivers kunnen worden gebruikt.
Driver, transformator, voeding: allemaal hetzelfde?
In principe worden deze drie termen vaak als synoniemen gebruikt in verband met LED’s, maar technisch gezien zijn er verschillen:
- Een LED-driver heeft tot taak de stroom die door een LED loopt te begrenzen. LED’s zelf zijn hiertoe niet in staat. Een LED-driver is een constante stroombron.
- De taak van een LED-voeding daarentegen is het omzetten van de 230V wisselstroom die uit stopcontacten komt. Veel LED’s hebben een lagere spanning enerzijds en gelijkstroom anderzijds nodig voor een optimale werking. Een LED-voeding is dus een constante spanningsbron.
- Een transformator is qua werking vergelijkbaar met een LED-voeding. In tegenstelling tot de voedingseenheid levert een transformator zijn vermogen alleen boven een bepaalde spanning.
Constante stroom versus constante spanning
LED’s moeten zowel tegen een te hoge spanning als tegen een te hoge stroom worden beschermd. Dit komt doordat LED’s, ondanks een goede karakteristiek, door hun efficiëntie warmte produceren. Het volgende geldt: hoe warmer een LED wordt, hoe groter het verlies aan efficiëntie. Op de lange termijn kan dit ertoe leiden dat uw LED’s doorbranden.
Voor een optimale werking hebben LED’s daarom ofwel een constante spanning ofwel een constante stroombron nodig. Of u voor uw toepassing een LED-driver of een LED-voeding nodig hebt, hangt af van uw LED’s. Volg deze eenvoudige regel: In de productbeschrijving van een LED vindt u nominale bereiken voor spanning, stroom en stroomvereisten. Als op uw LED’s een vaste spanningswaarde wordt aangegeven, hebt u een voedingseenheid nodig. Als je daarentegen een vaste waarde voor de stroom vindt, heb je een driver nodig.
Als u uw LED’s aanstuurt met een driver, zoals de SLF SLT3-350IS-1, kunnen ze niet meer doorbranden door de constante stroom. Met een constante stroombron kunt u echter niet gemakkelijk het aantal op een driver aangesloten LED’s veranderen. Dit kan tot gevolg hebben dat de bestuurder niet meer past. Constante spanningsbronnen maken LED-systemen dus flexibeler, maar er is hier een risico van oververhitting. Dit probleem kan worden voorkomen met de juiste LED’s met geïntegreerde stroomregelingscircuits of serieweerstanden.Nieuwe lichtbron staat gelijk aan nieuwe dimmer?
Terwijl andere lichtbronnen in een handomdraai kunnen worden gedimd door de spanning te veranderen, is bij LED’s de verhouding tussen spanning en stroom doorslaggevend. Om deze reden zijn er verschillende manieren om leds te dimmen:
- Bij pulsduurmodulatie (PDM) of pulsbreedtemodulatie (PWM) wordt de periode gedurende welke spanning wordt uitgezonden, aangepast. Die Spannung selbst bleibt jedoch gleich. Anders formuliert: Bei PWM werden die LEDs sehr schnell ein- und wieder ausgeschaltet. Die Frequenz hierfür liegt oft über 100 Hz. Da das menschliche Auge erst frühestens bei 75 Hz ein Flackern als solches identifizieren kann, wirkt der Raum für das menschliche Hirn dunkler.
- Fase-hoek en triac: Fase-hoekdimmers of triacs werden oorspronkelijk ontworpen voor 60W gloeilampen, die alleen dimmen bij een fasehoek van 130°. Leds zijn echter veel efficiënter en hebben tegelijkertijd minder stroom nodig om op te lichten. Als gevolg daarvan zijn LED’s niet erg zwak bij een fasehoek van 130°. Bovendien kan bij sterk dimmen de houdstroom te laag zijn om de triac in de geleidende stand te houden. Het resultaat zijn flikkerende LED’s. Sommige LED-drivers zijn echter zo ontworpen dat zij het probleem intern overbruggen.
- 1-10V: Bij deze methode worden voorschakelapparaten en besturingseenheden aangesloten met een gepolariseerde tweedraads stuurleiding. De regeling gebeurt door gelijkspanning in 1-10V met toenemende helderheid afhankelijk van de spanning. Om LED-elementen te dimmen met de 1-10V methode, hebben ze hun eigen voedingseenheden nodig. Bovendien moet de besturingseenheid in staat zijn de stroom te absorberen die door de voedingseenheden in de besturingslijn wordt geleverd. Daarom is 1-10V dimmen aantrekkelijker in grote verlichtingssystemen.
Bedraad of onbedraad – wanneer kies ik wat?
LED-drivers zijn in principe zowel bedraad als onbekabeld verkrijgbaar. Aangezien de extra te installeren aansluitklemmen onder spanning staan – mogen bedrade LED-drivers niet open worden geïnstalleerd. Onbedrade LED-drivers daarentegen hebben hun eigen aansluitklemmen, waarvoor u alleen de compatibiliteit van de aansluitelementen met de driver hoeft te controleren.
Slimme functies: Als er ook een lichtje gaat branden voor de verlichting
LED’s zijn niet alleen efficiënter dan de meeste lichtbronnen, u kunt er ook gemakkelijker slimme functies mee implementeren. In tegenstelling tot conventionele armaturen hebben zij een elektronische ballast in de vorm van de LED-driver. Dit wordt gebruikt om afzonderlijke lampen of hele groepen afzonderlijk te bedienen. De meeste van deze technologieën zijn afkomstig uit de gebouwautomatisering en worden nu toegepast in grootschalige verlichtingsconcepten. Aangezien zij zeer schaalbaar zijn, kunnen zij ook op kleine projecten worden toegepast. Hieronder worden verschillende oplossingen beschreven voor het aansturen van LED-drivers voor slimme verlichting.
Digitaal adresseerbare verlichtingsinterface (DALI)
DALI is een gestandaardiseerde interface voor het aansturen van individuele of meerdere armaturen. LED-drivers met DALI-interface, zoals de MW LCM-40DA transformator, kunnen meerdere groepen afzonderlijk aansturen. Verschillende groepen en instellingen, zoals dimniveaus, kunnen aan elke afzonderlijke DALI string worden toegewezen. In de meer geavanceerde DALI2-versie kunnen nu ook sensoren en bedieningspanelen worden geïntegreerd.Casambi
Casambi, daarentegen, werkt volledig draadloos. Alle armaturen die met een Casambi-module zijn uitgerust, maken via BLE (Bluetooth Low Energy) verbinding met elkaar en met de Casambi-app. Onder andere verschillende lichtscènes, animaties of dimniveaus zijn mogelijk. Afhankelijk van het systeem kunnen Casambi en DALI samen worden gebruikt.
KNX
KNX is een bussysteem voor gebouwautomatisering. Met KNX wordt een actuator tussen de armatuur en de netspanning geïnstalleerd en op de KNX-bus aangesloten. Op die manier ontvangt hij besturingsgegevens die afkomstig zijn van een computer of rechtstreeks van een sensor. Dit betekent echter dat er twee lijnen moeten worden gelegd: De voedingslijn voor het apparaat en de buslijn voor de actuator. In tegenstelling tot de andere oplossingen kan KNX ook andere systemen aansturen en biedt zo een professionele oplossing voor uitgebreide gebouwautomatisering.
Print montage en HighBay montage
Afhankelijk van de eisen van het project kunnen LED’s op verschillende manieren worden gemonteerd: In kleinere ruimten kunt u bijvoorbeeld zogenaamde SMD (Surface Mounted Device) LED’s gebruiken. Deze kunnen op printplaten worden gesoldeerd en behoeven dus geen bedrading. Zorg er echter voor dat alle onderdelen compatibel met elkaar zijn.Hoe groter de kamer, hoe sterker de verlichting moet zijn. Vooral in fabriekshallen en warenhuizen worden om deze reden plafondspots met een hoog vermogen, de zogenaamde HighBay spots, gebruikt. Deze moeten afzonderlijk worden bedraad, maar zijn bijzonder duurzaam. U kunt ze aansluiten op de gebruikelijke netspanning van 230V AC. Om te voorkomen dat de LED’s worden overbelast, worden drivers zoals de XBG-160-A ervoor aangesloten. Deze kunnen de toegevoerde stroom actief beperken met een overbelastingsbeveiliging.
De voordelen van LED-drivers
Net als LED’s hebben ook LED-drivers verschillende toepassingsgebieden. Met het brede assortiment drivers, voedingen en transformatoren kunt ook u uw ruimtes individueel verlichten. Dankzij de hoge flexibiliteit kunt u uw LED-oplossing niet alleen dimmen, maar ook in een handomdraai uitrusten met slimme functies. In die zin zijn LED-drivers de sleutel tot moderne, efficiënte en kostenbesparende verlichting.
Foto: Adobe Stock