Als er snel iets gelijmd moet worden, gebruiken we graag de bekende secondelijm. Zoals de naam al zegt, verbindt het bijna alle materialen in een oogwenk met en aan elkaar. Deze omvatten metaal, plastic, glas, keramiek, hout, leer en rubber. Maar hoe komt de zeer snelle reactietijd van de lijm tot stand? En waar wordt deze veelbelovende superlijm gebruikt?
Cyanoacrylaat wondermiddel
De correcte chemische naam voor secondelijm is cyanoacrylaatlijm. En inderdaad, cyanoacrylaten harden razendsnel uit. Maar niet als ze nog in de lijm zitten.
In deel drie van onze serie, “de-lijm-is-niet-de-schuld”, hebben we uitgelegd dat lijmen zich onder verschillende omstandigheden zetten. In het geval van cyanoacrylaten is de allesbepalende component voor het uitharden: luchtvochtigheid.
Zodra de lijm in contact komt met vocht uit de lucht, wordt een chemische kettingreactie in gang gezet. De afzonderlijke monomeren in de secondelijm vormen tijdens de reactie lange ketens – zogenaamde polymeren. Deze bliksemachtige ketenvorming zorgt ervoor dat de lijm snel uithardt.
Is dat te abstract voor je? Laten we dan een beetje meer grafisch zijn. Stel je een klas voor van wild dansende studenten (monomeren). Zodra de lerares (vochtigheid) in haar handen klapt, slaan de leerlingen de handen ineen en vormen een lange, stabiele rij (polymeren).

Van seconden tot uren
De zeer snelle reactietijd van snellijmen bespaart tijd en geld. Verlijmde onderdelen kunnen dus snel worden verwerkt. Maar hoe snel hardt superlijm precies uit? In seconden, natuurlijk – toch? Niet echt. Na een paar seconden is de verbinding handvast, maar de definitieve sterkte wordt pas na ongeveer 24 uur bereikt. Hoe snel een superlijm uithardt, hangt ook af van het soort lijm en andere omstandigheden, zoals de omgevingstemperatuur.Voorzichtig! Hoe krachtig een snellijm ook is, hij zal geen optimale hechting bereiken als de ondergrond niet goed is voorbereid. In het tweede deel van de serie “De wereld van het lijmen” hebben wij reeds uitgelegd hoe u oppervlakken goed kunt voorbereiden op het lijmen.
Soorten secondelijm
Er zijn talrijke soorten secondelijm verkrijgbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen. Er zijn lijmen die zo vloeibaar zijn als water en andere die een gel-achtige consistentie hebben. Het voordeel van de kandidaten met lage viscositeit is dat zij record snel uitharden en diep in het oppervlak kunnen doordringen. Gelachtige snellijmen daarentegen kunnen zeer nauwkeurig en bijvoorbeeld zelfs bovenhands worden aangebracht.WEICON, de professional op het gebied van kleefstoffen, heeft ook talrijke snellijmen voor speciale behoeften op de markt gebracht. Ze trotseren zelfs de meest ongunstige omstandigheden. Tot de speciale types behoren bijvoorbeeld een lijm voor vochtige omgevingen (VA 1408) of voor hoge temperaturen (VA 2500 HT).
In het volgende deel van deze serie zullen wij meer in detail ingaan op lijmen voor speciale toepassingen.
Gebruik thuis en in de industrie
Cyanoacrylaten worden vaak gebruikt in de doe-het-zelf- en doe-het-zelfsector. WEICON’s Contact VA 100 is bijvoorbeeld een populair universeel type voor kleine doe-het-zelf- en reparatieklussen.Maar het is niet voor niets dat er tegenwoordig zoveel verschillende snellijmen zijn. Ook in vele takken van de industrie komen we nu de superlijm tegen. Het wordt onder meer gebruikt bij de fabricage van voertuigen of de productie van consumptiegoederen. Door zijn veelzijdigheid op talrijke materialen en snelle uitharding is het ook een ideale lijm voor serieproductie.
Auto-industrie
Bij de fabricage van moderne personenauto’s ondersteunen de kleefstoffen de lichte constructie van de voertuigen en worden zij tevens gekenmerkt door zeer hoge sterktewaarden. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt om talrijke toepassingen, deurpanelen of andere onderdelen in het interieur van het voertuig te lijmen, maar de lijmen worden ook gebruikt in de motorruimte, bijvoorbeeld in het luchtfilter.
Consumptiegoederen
Lijmen worden ook met succes gebruikt bij de productie van talrijke consumptiegoederen. Om maar een van de vele voorbeelden te noemen: De deksels van vacuümkannen worden gelijmd met cyanoacrylaat.
Serieproductie
Op het gebied van de gereedschapsfabricage worden bijvoorbeeld rubberen inserts aangebracht in handvatten voor cirkelzagen of worden handgrepen van handgereedschap met kleefstoffen tegen wegglijden beveiligd. Voor signaalkoppen bij verkeerslichten wordt gepoedercoat staal met cyanoacrylaten op NBR-rubber gelijmd. Bij de vervaardiging van computers worden chips op printplaten gelijmd, en in de machinebouw worden voeten voorzien van dempers van rubber of kunststof.

Als er iets mis gaat – het verwijderen van superlijm
Het kan gebeuren dat er iets fout gaat bij het werken met lijmen – maar het blijft vervelend. Omdat snellijmen zeer kleefkrachtig zijn – en dit graag bewijzen op werkoppervlakken, gereedschappen, etc. WEICON CA Remover lost alle soorten cyanoacrylaatlijmen betrouwbaar op en verwijdert deze. Na een paar minuten kan de opgeloste lijm worden verwijderd door afvegen met een pluisvrije doek.
En zo gaat het verder
Lijmen onder water, in de vrieskou of bij temperaturen ver boven de 100 graden – in het volgende deel van onze serie “The World of Bonding” laten wij u kennismaken met enkele lijmkandidaten voor extreme toepassingsomstandigheden.
Afbeeldingen: WEICON