Heeft u nieuwe, krachtigere componenten in uw computer geïnstalleerd, maar is deze niet merkbaar sneller geworden? Het zijn vaak de kleine maar subtiele verschillen die het meeste effect hebben. Het maakt niet uit welk gegevensopslagapparaat u op uw moederbord aansluit – het kiezen van de juiste aansluiting is een beslissende factor voor hoge gegevensoverdrachtsnelheden en dus ook voor de rekenkracht. Tegenwoordig kun je niet om snelle M.2-modules heen. Deze gids is bedoeld om uit te leggen wat deze hogesnelheidsstandaard kan doen en waar u op moet letten bij het kopen ervan.
M.2 – de “volgende generatie vormfactor”
M.2, voorheen ook vaak Next Generation Form Factor (NGFF) genoemd, is een specificatie voor uitbreidingskaarten en poorten die zijn geïnstalleerd in laptops, tablets en nu ook standaard in desktop-pc’s. Deze interfacetechnologie werd in 2012 voor het eerst gepresenteerd door hardwarefabrikant Intel. Het grootste voordeel van M.2 is het compacte ontwerp, waardoor de modules zeer flexibel kunnen worden geïnstalleerd.Met deze eigenschappen is het niet verwonderlijk dat ze nu op bijna alle moederborden, tablets en mobiele minicomputers te vinden zijn.
Snellere bussystemen met M.2
SSD-geheugens zijn extreem krachtig en snel, maar kunnen hun volledige rekenkracht vaak niet volledig benutten omdat ze worden beperkt door bussystemen. M.2 ondersteunt daarentegen PCI Express, waardoor u deze beperking kunt omzeilen. De M.2-interface ondersteunt tot vier PCIe-lanes, twee keer zoveel als SATA-3 – en met een veel hogere snelheid van 64 Gbit/s. Daarnaast hebben M.2-poorten meer aansluitmogelijkheden, zoals WLAN, GPS, NFC of Bluetooth. Er zijn dus nauwelijks grenzen aan de configuratie.
Krijg het allemaal met het NVMe-protocol
NVMe – of Non-Volatile Memory Express – is een ander bekend transmissieprotocol, dat nu door veel huidige M.2 SSD’s wordt gebruikt omdat het – in tegenstelling tot SATA – direct is aangesloten op de PCI Express. Als gevolg hiervan kunnen aanzienlijk hogere overdrachtssnelheden worden bereikt, wat voorheen onbereikte prestaties mogelijk maakt. Moderne moederborden hebben meestal meerdere NVMe-interfaces.
“Key is key” – de betekenis van de sleutels van M.2-kaarten
Maar M.2 SSD’s zijn niet gelijk aan M.2 SSD’s. De modules hebben verschillende verbindingstypes, zogenaamde sleutels. De toetsen geven aan aan welke kant de uitsparingen voor de aansluitingen zitten. De bekendste vorm van M.2 is het Key M-insteekkaarttype, dat kan worden gebruikt om maximaal vier PCIe-lanes en SATA te ondersteunen. Met deze sleutel vindt u aan de rechterkant de uitsparingen voor de aansluitingen. M.2 SSD’s bieden ook de Key B-variant met inkepingen aan de linkerkant.
Beide toetsen ondersteunen vier PCIe-lanes. Ze kunnen echter niet worden aangesloten op slots van de andere sleutel. Bovendien kunnen beide sleutels op één module worden gecombineerd. De Key B+M heeft uitsparingen aan beide zijden, waardoor hij op beide poorten kan worden aangesloten. Het ondersteunt echter slechts twee PCIe-lanes en heeft zich daarom niet als standaard gevestigd ten opzichte van de andere twee.
M.2-opslag kan ofwel de SATA-interface gebruiken of ze zijn ontwikkeld voor de snellere NVMe-interface, waardoor de PCIe-NVMe-interface zich nu heeft gevestigd in de high-end sector. Het belangrijkste voor u is of uw M.2-opslag en -poort SATA of NVMe ondersteunen. Als beide hetzelfde formaat beheersen, dan past de module ook. Opgemerkt moet worden dat bepaalde poorten ook beide formaten ondersteunen en dus zowel NVMe- als SATA-opslag zonder aarzeling kunnen worden gebruikt.
De verschillende ontwerpen
De ruimte in de computer is in principe krap, maar ook hier overtuigen M.2-modules. Ze worden momenteel aangeboden in zeven lengtes van 30 mm tot 110 mm. De grootte van de betreffende module resulteert in de zogenaamde vormfactor. Het is essentieel als u de juiste module wilt installeren. Steek hiervoor de module aan de ene kant in de poort en bevestig deze aan de andere kant met een schroef.
De aanduiding “vormfactor” vloeit voort uit de breedte en lengte. Zo heeft de form factor 2280 de afmetingen 22 x 80 mm. Het is verkrijgbaar in lengtes van 30, 42, 60, 80 of 110 mm. De eerder genoemde sleutel B+M vind je vooral op modules met de vormfactor 2260 of 2280.
Eén aansluiting, vele mogelijkheden – M.2-oplossingen voor uw computer
De topklasse van M.2 SSD’s – de Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD
Met prestaties tot 7.300 Mbit/s is de Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD een van de absolute toppers onder de M.2-modules met NVMe-interface. Dankzij een speciaal ontwikkeld koellichaam met een laag profiel wordt warmte effectief afgevoerd om te beschermen tegen prestatiedalingen. Bovendien is het koellichaam zo smal ontworpen dat de Seagate FireCuda ook in de kleinste ruimtes kan worden geïnstalleerd.Het juiste antwoord als het gaat om gaming en servers: de Delock 89044
Vooral bij het spelen van videogames, maar ook bij servers, is snelheid cruciaal. Hier is de Delock 89044 de perfecte keuze. Het breidt de pc uit met vier NVMe M.2 Key M-slots en wordt al geleverd met het juiste koellichaam en thermische pads. Een combinatie van koellichaam en ventilator zorgt er ook voor dat de M.2-modules voldoende worden geventileerd.
Nieuwe technologie in oude hardware – met de Delock-converter
Om het aantal SATA-verbindingen te vergroten, kunt u een adapter zoals de Delock 62961 gebruiken. Deze converter in vormfactor 2280 heeft een key B+M en breidt je systeem uit met twee extra SATA-poorten. Als er meer dan één SATA-poort bezet is, is er ook de mogelijkheid om extra RAID-modi te gebruiken.
Extra ondersteuning voor uw pc
Waar veel wordt gerekend, ontstaat warmte. Graugear heeft speciaal voor het gebruik van M.2 SSD’s 2280 in desktop PC’s koellichamen ontwikkeld. De aluminiumlegering en het koper in het groefontwerp van de GG 18007 verhogen de warmteafvoer met een koelend effect van ongeveer 10°C – 30°C (varieert afhankelijk van de omgeving en het materiaal). Je M.2 SSD wordt zo op een veilige temperatuur gehouden om oververhitting en throttling te voorkomen, waardoor de prestaties van je computer verbeteren.
Om de draadloze netwerkverbinding van uw pc te versterken, kunt u ook M.2 WLAN-adapters gebruiken, zoals de Intel AX210. Het ondersteunt onder andere Wi-Fi-multimedia, Intel Wireless Display en dual stream – met een overdrachtssnelheid tot 867 Mbit/s.
M.2 is tegenwoordig een veelgebruikte hogesnelheidsstandaard voor SSD’s. In verschillende uitvoeringen, gedifferentieerd naar vormfactor en sleutel, bieden de modules voor iedereen de juiste oplossing. Een breed scala aan producten voor de modules van de Next Gen Form Factor vindt u in de reichelt onlineshop.
Afbeeldingen: Adobe Stock