Maar de energievoorziening voor de winter is nog lang niet zeker. Experts zien een aantal factoren die het elektriciteitsnet op de knieën kunnen brengen – of het nu gaat om slecht weer, waardoor er te weinig zonne- of windenergie kan worden opgewekt, gascentrales die niet van voldoende brandstof worden voorzien of overmatige verwarming met elektriciteit. Dus wat als er in de winter daadwerkelijk stroomuitval is? In deze advies leer je hoe je je het beste kunt voorbereiden op deze casus.
Wat u in huis moet hebben bij stroomuitval
Een stroomstoring of – in het ergste geval – een regionale of landelijke stroomuitval kan vele oorzaken hebben en sneller optreden dan gewenst. Dit kan komen door een defecte zekering of een storing in het distributiesysteem, of het hele elektriciteitsnet bezwijkt, bijvoorbeeld door een milieuramp of permanente overbelasting. Tegen deze achtergrond is het raadzaam voorbereid te zijn op calamiteiten. Ambtenaren spreken van voedselvoorziening voor meerdere dagen voor iedereen die in het huishouden woont en andere gebruiksvoorwerpen die in huis zouden moeten zijn bij een langdurige stroomstoring.Blessures komen regelmatig voor als gevolg van stroomstoringen, of ze daar direct of indirect mee te maken hebben. Om in ieder geval kleine tot middelgrote verwondingen te kunnen behandelen, moet u ervoor zorgen dat u een EHBO-doos in huis heeft. De SNG 3001155 van SÖHNGEN® is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven, maar kan ook in particuliere huishoudens worden gebruikt. Het voordeel van deze koffer is dat deze in de originele verpakking 20 jaar houdbaar is. Zo bent u perfect uitgerust voor noodgevallen op de lange termijn.
Bij een totale black-out is het niet uit te sluiten dat ook het telefoonnetwerk uitvalt. Zelfs in het geval van een langdurige stroomuitval zijn mobiele telefoons niet uitgerust met een oneindige oplaadtijd van de batterij. Het kan altijd handig zijn om twee extra radio’s in huis te hebben. De STABO 20700 heeft een maximaal bereik van tien kilometer. Hierdoor kun je over lange afstanden communiceren en in contact komen met de buitenwereld. Je moet er echter voor zorgen dat de radio’s een batterij hebben. Dit moet worden geladen voor noodgevallen. Controleer daarom regelmatig het batterijniveau van de apparaten. Om je noodrantsoen goed te kunnen bereiden, moet je ook kunnen koken. Weinig huishoudens zijn tegenwoordig uitgerust met een houtkachel of combi-fornuis en oven, dus behalve een grill is eten boven een open vuur vaak geen optie. Een gasfornuis kan hierbij helpen. De CFH 52402 is traploos instelbaar en bijzonder zuinig in verbruik. Een butaangaspatroon voorziet de patroonkachel twee uur lang van brandstof. Hierdoor kun je meerdere maaltijden bereiden. Bovendien kun je met één patroon meerdere dagen rondkomen met één warme maaltijd per dag.Voor de zekerheid moet je ook genoeg batterijen in huis hebben om apparaten zoals zaklampen of radio’s van stroom te voorzien. De GP AL44 PACK van Alkaline bestaat uit in totaal 44 batterijen – 32 mignon (AA) en 12 microbatterijen (AAA), dus je bent goed voorbereid op alle eventualiteiten.
Hoe u uw omgeving kunt opfleuren
Bijzonder krachtige LED-zaklampen zoals de LED TL 1500 zijn geschikt als universele lichtbron bij stroomuitval. Met een brandduur tot vier uur bij 100% lichtsterkte en tot 15 uur in de energiebesparende modus zal zeker niet zo snel in het duister tasten. Je hebt zelfs de keuze uit de lichtintensiteit: de focus kan traploos worden ingesteld van een nauwkeurig verlicht punt tot een brandpuntsafstand van twee voetbalvelden.Maar ook als je geen batterijen bij de hand hebt, hoef je niet in het donker te staan. Met de door dynamo aangedreven VARTA Dynamo Light LED17680 Bli kun je volledig vertrouwen op mechanica als het om verlichting gaat. Een slingerdynamo houdt deze LED zaklamp brandend en je bent onafhankelijk van batterijen. Een minuut aanzwengelen levert 30 minuten licht op. Zeker in combinatie met de LED TL 1500 kom je een stroomstoring voor een langere periode hulpbronnenbesparend door.
Vaak heb je echter beide handen nodig om in het donker te werken – of het nu gaat om het vervangen van doorgebrande zekeringen of, in het geval van een stroomstoring, om te koken. Als je in zo’n geval niet afhankelijk wilt zijn van iemand die de zaklamp vasthoudt, is een hoofdlamp aan te raden. In de reichelt onlineshop vindt u een ruime keuze.
Hoe blijf je verbonden met de buitenwereld
Met name bij een landelijke stroomstoring is het essentieel dat zoveel mogelijk radiofrequenties vrij blijven voor de hulpverleningsdiensten. Dit kan ook de radio-ontvangst op FM en AM beïnvloeden. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen is het aan te raden om een digitale radio met DAB+ in huis te hebben. De RXN TRA560DAB campingradio heeft niet alleen een ingebouwde accu die je kunt bedienen via USB, een handslinger of zonne-energie. Daarnaast is het ook mogelijk om de radio te bedienen met vier microbatterijen (AAA). Zo ben je altijd goed op de hoogte van de actualiteit. Zoals eerder vermeld, zijn er ook apparaten in het huishouden die werken met een batterij en waarvan de functionaliteit in sommige gevallen essentieel kan zijn. In dergelijke gevallen wordt tijdens een kampeervakantie vaak gebruik gemaakt van een powerbank, die voorheen via het lichtnet wordt opgeladen. Omdat een langdurige stroomstoring of stroomuitval echter meestal onvoorzien komt, kan het zijn dat je eigen powerbank niet wordt opgeladen. Met de XORA bent u echter onafhankelijk van elektriciteit. De USB powerbank met een capaciteit van 20.000 mAh heeft een ingebouwd zonnepaneel dat de bank oplaadt wanneer er voldoende licht is. Het huidige laadniveau wordt weergegeven via vijf LED’s. De powerbank is spatwaterdicht en biedt ook maximale veiligheid door overladen, overspanning en kortsluitbeveiliging.Energiecentrales zoals de RIVER mini van EcoFlow lijken op kleine krachtcentrales. Met een capaciteit van 210 Wh en een zuivere sinusgolf van 300 W kun je tot vijf apparaten tegelijk van stroom voorzien. Dankzij de ingebouwde zonnemodule ben je met de Power generator (battery)bovendien onafhankelijk van het elektriciteitsnet.
Zorg voor veiligheid – met overlevingsgereedschap
Veel huishoudelijke apparaten werken tegenwoordig op elektriciteit. Soms – in bijzonder lastige gevallen van stroomuitval – kan het ook nodig zijn om een paar gereedschappen bij de hand te hebben in een survivalkit. De SIN 207769 is de set voor alle gevallen. Dit omvat onder andere een zaklamp en een tactische pen met een balpen en een tungsten punt voor het breken van glas. De geïntegreerde vuurstarter kan ook helpen om de CFH 52402 patroonkoker te ontsteken.Als je thuis een kachel hebt, kun je er in de winter een vuur in maken om bevriezing tijdens een black-out te voorkomen. In dergelijke gevallen is het handig om een universele bijl zoals de FISKARS X10-S bij de hand te hebben en hout te kunnen hakken.
Conclusie
Of het nu gaat om een stroomstoring die slechts één huishouden treft of een landelijke stroomuitval: elk huishouden moet voorzieningen treffen voor noodgevallen en het belangrijkste keukengerei bij de hand hebben in geval van nood. Met de juiste uitrusting en de juiste noodrantsoenen kun je het dagen volhouden zonder je middelen uit te putten.
Afbeeldingen: Adobe Stock