Stijgende stookkosten en geen versoepeling in zicht. Wat kunt u doen om uw huis winterklaar te maken en te besparen op stookkosten? In deze gids leert u hoe u met eenvoudige middelen voor meer energie-efficiëntie in uw huis of appartement kunt zorgen.
Voorlopige overwegingen
Er zijn twee centrale aspecten waar je als consument rekening mee moet houden: Enerzijds gaat het erom je eigen vier muren zo in te richten dat je zo min mogelijk energie verbruikt om zo een prettige woonsfeer te creëren. Aan de andere kant is verstandig energiebeheer vereist. Dit betekent het gecontroleerd beheersen van het energieverbruik in de woning of appartement. Idealiter gaan beide punten hand in hand en helpen ze je een warm en gezellig huis te creëren met de laagst mogelijke energiekosten.
Huidige analyse
Voordat u de hamer zwaait, een nieuw verwarmingssysteem installeert of alle nieuwe technische snufjes inslaat, moet u een grondige analyse van uw eigendom uitvoeren. Hoe warm of koud is het momenteel in uw kamers? Wat zou je willen veranderen? Waar zie je de grootste bouwplaatsen? Een warmtebeeldcamera kan u bij deze stap goed van pas komen. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om precies die plaatsen te vinden die moeten worden geoptimaliseerd. Door de gedetailleerde visualisatie van warmteverliezen en koudebruggen kunnen zwakke punten in de gevel, lekkende ramen of een gebrek aan isolatie in de dakconstructie worden gelokaliseerd. In deze handleiding leest u hoe u de zwakke punten van een warmtebeeldcamera het gemakkelijkst kunt vinden en waar u op moet letten bij het gebruik ervan.
Een andere belangrijke stap in de evaluatiefase is de vergelijking van het energieverbruik met algemeen toegankelijke referentiewaarden. Professioneel energieadvies, zoals dat doorgaans wordt aangeboden door gecertificeerde energieconsulenten, kan hierbij ondersteuning bieden. U ontvangt niet alleen informatie over uw individuele verbruik, maar ook waardevolle aanbevelingen voor optimalisatie. Met deze vergelijking kunt u een realistisch besparingspotentieel identificeren en gerichte maatregelen plannen.
De conditieanalyse is daarmee de basis voor een effectieve en gerichte verbetering van de energie-efficiëntie van uw huis of appartement. Met deze inzichten kunt u investeren in de juiste maatregelen en op lange termijn profiteren van een energie-geoptimaliseerde, kostenbesparende woning.
Houd het verbruik in de gaten
Het allerbelangrijkste voor het verlagen van de verwarmingskosten is het in de gaten houden van de verwarming. Alleen zo kunnen we over de initiële waarden beschikken op basis waarvan gerichte maatregelen kunnen worden genomen. Dit betekent ook dat het elektriciteits-, gas- of olieverbruik regelmatig wordt geregistreerd en over een langere periode wordt bewaakt. Idealiter strekt deze waarneming zich over jaren uit, zodat bijvoorbeeld afwijkingen kunnen worden vastgesteld die niet door weersomstandigheden kunnen worden verklaard. Hiermee kan de aandacht worden gevestigd op defecte verwarmingssystemen of lekkages in de thermische isolatie.
Alles slim
Ook moderne smart home-systemen zoals die van Bosch of Homematic IP, die eveneens gebaseerd zijn op gedetailleerde energieverbruiksanalyses, kunnen ondersteuning bieden. Programmeerbare schema’s en adaptieve algoritmen passen zich automatisch aan de individuele levensstijl aan. Moderne thermostaten bieden ook handige app-bediening. U kunt de temperatuur in uw huis regelen met uw smartphone terwijl u onderweg bent of vanuit uw luie stoel. Dankzij deze flexibele regeling heeft u te allen tijde de volledige controle over uw verwarmingssysteem en minimaliseert u energieverspilling. Heb je ooit een raam opengelaten en bevond je je enige tijd later in een volledig koude kamer? Als je slimme raamcontacten installeert, kun je instellen dat je uiterlijk na 10 minuten door je mobiele telefoon wordt gewaarschuwd bij een open raam. Hierdoor koelen uw kamers niet meer per ongeluk af. Smart home-systemen zijn zo geavanceerd geworden dat ze het volledige energiebeheer van het huis kunnen regelen. Daartoe behoren bijvoorbeeld verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen, maar ook moderne warmtepompsystemen in combinatie met fotovoltaïsche systemen. Bedien op afstand zonnepanelen, rolluiken of zelfs ventilatoren. Deze kunnen ook nuttig zijn in het warme seizoen om te voorkomen dat kamers of wintertuinen opwarmen bij blootstelling aan zonlicht.
Stel ramen en deuren op de proef
Het simpele antwoord ligt vaak zo voor de hand: heb je je ramen en deuren wel eens nader bekeken? Ze spelen een vaak onderschatte rol als het gaat om het isoleren van huizen en appartementen. Afdichtingen en frames moeten regelmatig worden geïnspecteerd op schade en indien nodig worden vervangen. En als de ramen bijvoorbeeld al tientallen jaren bestaan, kan investeren in moderne, energiebesparende ramen op de middellange tot lange termijn financieel de moeite waard zijn. Als dat nog niet genoeg is, kunt u ook een extra isolatie-effect bereiken met aanvullende maatregelen zoals thermische gordijnen of rolluiken.
De juiste isolatie maakt het verschil
Het kiezen van het juiste isolatiemateriaal is de sleutel tot effectieve thermische isolatie. Klassieke materialen zoals minerale wol, polystyreen of houtvezelplaten hebben hun voor- en nadelen. Het is het beste om meer te weten te komen over gedetailleerde testrapporten en handleidingen zoals die gepubliceerd door Stiftung Warentest of het consumentenadviescentrum. Het is belangrijk dat deze niet verouderd zijn. Vooral als het om isolatie gaat, komen er voortdurend nieuwe en zeer efficiënte materialen op de markt die een nog betere isolatie van woonruimtes mogelijk maken. Waar u echter altijd rekening mee moet houden, is dat een doordachte thermische isolatie naast de besparingsmogelijkheden ook de basis vormt voor een comfortabele woonsfeer.
Onderhoud en verzorging van het verwarmingssysteem
De efficiëntie van verwarmingssystemen hangt grotendeels af van regelmatig onderhoud. Het wordt aanbevolen dat u een professional inhuurt om uw verwarming eenmaal per jaar grondig te inspecteren. U kunt hiervoor bijvoorbeeld onderhoudscontracten afsluiten. Ze zijn meestal gebaseerd op een forfaitair aanbod. Hierdoor heeft u ook iemand achter de hand die uw systeem kent en deze bij een storing snel weer operationeel kan krijgen. Onderhoud voor verwarmingstoestellen op fossiele brandstoffen omvat doorgaans het controleren van branders, pompen en kleppen. Ook de binnen- en buitenmodules van warmtepompen moeten regelmatig worden gereviseerd. Een goed onderhouden systeem werkt niet alleen efficiënter, maar verlengt ook de levensduur van het gehele verwarmingssysteem. Ook bij klassieke cv-installaties is het belangrijk om minimaal één keer per jaar de ventilatiesleutel gereed te hebben. Een verwarmingsopening aan het begin van het stookseizoen is ideaal. Na verloop van tijd verzamelt zich steeds meer lucht in de leidingen en radiatoren. Hierdoor wordt het warme water verplaatst, waardoor de radiator langzamer opwarmt en verwarmingsvermogen verliest. In ruil daarvoor stijgen het energieverbruik en de verwarmingskosten.
Conclusie
Duurzaam temperatuurbeheer is goed voor het milieu en uw portemonnee: effectieve thermische isolatie en optimaal verwarmingsgedrag zijn niet alleen ecologisch zinvol, maar lonen ook financieel. Door de juiste isolatiematerialen te kiezen, het verwarmingssysteem regelmatig te onderhouden, slimme thermostaten te gebruiken en het energieverbruik bewust te beheersen, creëer je niet alleen een comfortabele leefomgeving, maar bespaar je ook geld.
Afbeeldingen: Adobe Stock