Degene die alles plakt?
Je hebt er vast wel eens van gehoord, misschien heb je het zelfs wel in huis. We hebben het over de beruchte alleslijm. De naam siert menig zelfklevende tube en belooft alles betrouwbaar te plakken. Of het nu gaat om hout bij beton, keramiek bij kunststof, piepschuim bij staal enzovoort. En dit is onafhankelijk van andere omgevingsinvloeden, zoals temperatuur of mechanische belasting. Klinkt als een slimme uitvinding, toch? Maar houdt het zich ook daadwerkelijk aan wat het belooft? Op weg naar het antwoord willen we u eerst twee belangrijke technische termen uit de wereld van bonding uitleggen.
Geen plakken zonder hechting en cohesie
Hechting
Bij het lijmen worden twee oppervlakken met behulp van een lijm zo duurzaam mogelijk met elkaar verbonden. Maar hoe komt deze verbinding tot stand? Elk oppervlak heeft kleine verdiepingen die soms meer (ruwe oppervlakken) en soms minder (gladde oppervlakken) zichtbaar zijn voor het menselijk oog. De lijm nestelt zich in deze depressies, grijpt in elkaar terwijl deze uithardt en vormt chemische bindingen en fysieke interacties in het nanometerbereik. De technische term voor dit proces is adhesie. Over het algemeen geldt: hoe ruwer het oppervlak, hoe beter de tanden en uiteindelijk de hechting.
Daarnaast spelen ook oppervlakte-energie en oppervlaktespanning een belangrijke rol. Dit varieert afhankelijk van het materiaal. Terwijl metalen bijvoorbeeld over het algemeen een hoge oppervlaktespanning hebben, hebben kunststoffen doorgaans een lage oppervlaktespanning. En wat betekent dat voor de binding? Heel eenvoudig: hoe hoger de oppervlaktespanning, hoe groter de kans dat de lijm nat wordt.

Cohesie
Naast hechting moet de lijm interne sterkte hebben, ook wel cohesie genoemd. In hun basisvorm zijn lijmen aanvankelijk vloeibaar of pasteuze. Verharding treedt op door zeer verschillende omstandigheden. Er is bijvoorbeeld superlijm, die alleen uithardt bij contact met vocht. Bij schroefsloten is het echter precies het tegenovergestelde. Hier wordt de lijm pas vast door de uitsluiting van zuurstof plus de aanwezigheid van metaalionen. Er zijn ook zogenaamde epoxyharssystemen die uitharden zodra de twee componenten, hars en verharder, met elkaar reageren.
Waarom er niet één lijm voor alles kan zijn
Nu weet je nog steeds niet of de term “alleslijm” zinvol is of niet. Hoewel – eigenlijk staat het antwoord al in de vorige paragraaf. Want als zaken als het materiaaloppervlak, de luchtvochtigheid, de zuurstoftoevoer en diverse omgevingsomstandigheden van belang zijn voor de kwaliteit en duurzaamheid van een verbinding, kan er logischerwijs niet één lijm zijn die alles afdekt.Gelukkig maar, want anders zouden bedrijven als WEICON GmbH & Co. KG geen bestaansrecht hebben. Het bedrijf produceert sinds 1947 lijmen en kitten voor alle sectoren van de industrie. Alles is inbegrepen, van epoxyharssystemen tot superlijmen en siliconen. Het WEICON-assortiment omvat in totaal ruim 400 producten.

Hoe vindt u degene voor uw toepassing?
Met zo’n grote keuze aan verschillende lijmen rijst automatisch de volgende vraag: Hoe vind ik de juiste voor mijn project? In deel 1 van de serie “De wereld van het lijmen” vertelden we je al de drie basisvragen die je jezelf altijd moet stellen bij het zoeken naar de juiste lijm:- Welke materialen zijn met elkaar verbonden?
- Hoe groot is de lijmspleet?
- Aan welke belasting, zoals hitte of vocht, wordt de verbinding na het verlijmen blootgesteld?
Als u bijvoorbeeld kleinere doe-het-zelf-projecten heeft voor het verlijmen van metalen, kunststoffen en rubber, kunt u het beste de cyanoacrylaatlijm WEICON Contact VA 100 gebruiken. Dit wordt ook in veel industriële sectoren gebruikt. WEICON epoxy-minutenlijm is geschikt voor werkzaamheden in de bouw en montage waarbij snel gewerkt moet worden.
Het wordt iets specialer als je bijvoorbeeld aluminium of andere lichte metalen aan elkaar wilt verlijmen. Daar bestaan producten voor, zoals de WEICON aluminium minutenlijm.Dit zijn slechts drie voorbeelden uit talloze voorbeelden op het gebied van lijmtoepassingen. U ziet: voor ieder “lijmprobleem”, hoe bijzonder ook, is er de juiste specialist.
De lijmzoeker van WEICON helpt u een eerste oriëntatie te krijgen bij het zoeken naar het juiste product. Anders kunt u altijd contact opnemen met de lijmexperts uit Münster. In het volgende deel van de serie “De wereld van het lijmen” gaan we dieper in op een productcategorie. We hebben het over cyanoacrylaatlijm, bij jullie waarschijnlijk beter bekend als secondelijm. Verdient dit zijn naam meer dan de universele lijm?

Afbeeldingen: WEICON