Zonnesystemen maken niet alleen het gebruik van schone en hernieuwbare energie mogelijk, ze besparen gebruikers ook geld en maken ze minder afhankelijk van elektriciteitsleveranciers. Om het volledige potentieel van zonne-energiesystemen te benutten, moeten ze echter ook goed worden geregeld en beheerd. Intelligente energiebeheersystemen, waarmee consumenten opwekking en verbruik letterlijk in de gaten kunnen houden, zijn de oplossing.

De start: zonnesystemen
Voordat we dieper op het onderwerp ingaan, is het belangrijk om de basis te begrijpen. Fotovoltaïsche systemen zijn de meest voorkomende zonne-energiesystemen. Ze maken gebruik van zonnecellen om zonlicht om te zetten in elektrische energie. Dit proces begint wanneer zonlicht de zonnecellen raakt en ze activeert. Dit produceert gelijkstroom, die vervolgens door een omvormer wordt omgezet in wisselstroom – de elektriciteit die in onze huishoudens wordt gebruikt. Zonnesystemen zijn nu verkrijgbaar in een groot aantal maten en kwaliteitsniveaus, van dak- en gevelsystemen tot kleinere balkoncentrales – er is een breed aanbod.Zonnepanelen en omvormers zijn belangrijke onderdelen van elk zonne-energiesysteem. De kwaliteit van deze componenten heeft een grote invloed op de prestaties van het systeem. Het is daarom de moeite waard om te investeren in modules en omvormers van hoge kwaliteit om de maximale hoeveelheid energie te halen uit de beschikbare ruimte die kan worden uitgerust met zonnepanelen.
Energie opwekken is echter slechts de eerste stap in een positieve balans voor het milieu en uw portemonnee. De tweede stap is het optimaliseren van het gebruik van de opgewekte energie. De meeste modellen gaan er momenteel van uit dat de elektriciteit ofwel aan het openbare elektriciteitsnet wordt geleverd en vergoed, ofwel rechtstreeks in het huishouden wordt verbruikt, waardoor de afhankelijkheid van dure elektriciteit van het elektriciteitsnet wordt verminderd. Het verbruik kan onmiddellijk na de opwekking plaatsvinden of kan worden uitgesteld via een tussenliggende opslageenheid. Op deze manier kunnen zelfs fases met weinig zonneschijn geheel of gedeeltelijk worden overbrugd.
De verbinding herkennen
Energiebeheersystemen (EMS) worden gebruikt om de opslag, het verbruik en de teruglevering te regelen en dus te optimaliseren. Dit zijn duidelijk gevisualiseerde, intelligente regelsystemen voor de productie en het efficiënte gebruik van zonne-energie. Ze worden meestal geïnstalleerd in de meterkast van het huishouden. Een EMS zorgt ervoor dat de opgewekte elektriciteit onmiddellijk wordt gebruikt wanneer deze beschikbaar is. Indien nodig wordt het ook tijdelijk opgeslagen, zodat het beschikbaar is wanneer de zon niet schijnt. Idealiter kan het EMS de opwekkingscapaciteit voorspellen op basis van weergegevens en het verbruik dienovereenkomstig organiseren. Het wordt meestal aangestuurd via gebruiksvriendelijke apps of een online portal.De voordelen van een energiebeheersysteem liggen voor de hand. Het maximaliseert het eigen verbruik door de stroomvereisten van intelligente, flexibel bestuurbare huishoudelijke apparaten aan te passen aan de zonneproductie. Dit vermindert het verbruik van dure netstroom.
De installatie van een energiebeheersysteem vereist meestal professionele ondersteuning. Maar net als het zonne- en opslagsysteem moet dit worden gezien als een langetermijninvestering die zich uiteindelijk terugbetaalt.
Elektriciteit op voorraad
Er zijn verschillende manieren om het zelfverbruik te verhogen en zo de kosten te verlagen. De sleutel tot het optimaliseren van het gebruik van zelf opgewekte elektriciteit is het analyseren van verbruik en opwekking – en deze analyse wordt niet alleen onafhankelijk uitgevoerd door een EMS. Continue toegang tot de gegevens zelf geeft je ook een beter beeld van het totale systeem.Een belangrijk onderdeel van energiebeheer is het gebruik van batterijopslagsystemen. Deze kunnen worden gebruikt om overtollige elektriciteit, d.w.z. elektriciteit die niet onmiddellijk wordt verbruikt, tijdelijk op te slaan voor later gebruik. Als het dan bewolkt of regenachtig is, kan de voorraad zelf opgewekte elektriciteit worden aangeboord. Opslagmogelijkheden hebben de afgelopen jaren een technologische ontwikkeling doorgemaakt en zijn nu, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, betaalbaar.
Slimme woning – Slimme elektriciteit
Naast het verbruik van zelf opgewekte elektriciteit is er nog een component die kan leiden tot besparingen en minder elektriciteitsverbruik als er verstandig mee wordt omgegaan en die een centraal element is van EMS-systemen: slimme thuistechnologie. Het helpt om het huis intelligent te besturen en het energieverbruik te optimaliseren. Zo kan het volledige besparingspotentieel worden benut.Slimme thuisapparaten kunnen meestal naadloos worden aangesloten op energiebeheersystemen. Het stroomverbruik kan dan gecontroleerd worden aangepast aan de zonneproductie. Een blik op de weersvoorspelling maakt het mogelijk om slimme elektrische apparaten specifiek te laten werken tijdens de uren dat de zon schijnt. Dit betekent dat zelf opgewekte elektriciteit direct wordt gebruikt in plaats van aan het elektriciteitsnet te worden geleverd. Slimme apparaten die op afstand bediend kunnen worden of die met een tijdsvertraging ingeschakeld kunnen worden, zijn hier ideaal voor. Je kunt bijvoorbeeld de ontbijtspullen om 7.00 uur in de vaatwasser zetten en instellen dat deze om 11.00 uur start. Dit zorgt ervoor dat het zonnesysteem al genoeg elektriciteit produceert tegen de tijd dat het apparaat wordt gebruikt. Dit beheer via app of desktop is een directe bron van besparingen en integreert het zonnesysteem naadloos in het dagelijks leven.
Verstandig gebruik maken van overtollige elektriciteit
Overtollige zonne-energie kan op verschillende manieren worden gebruikt. Eén optie is om het terug te leveren aan het openbare elektriciteitsnet – hoewel dit meestal gepaard gaat met een nogal onbevredigende vergoeding van de elektriciteitsleverancier. Een innovatief gebruik van overtollige energie is het gebruik van stroom naar warmte en stroom naar gas. Bij power-to-heat wordt overtollige elektriciteit gebruikt om water te verwarmen, dat vervolgens wordt gebruikt om water te verwarmen of voor verwarming. Bij power-to-gas wordt overtollige elektriciteit omgezet in waterstof, dat later kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken of als brandstof voor bijvoorbeeld voertuigen.Een van de meest opwindende toepassingen van zonne-energie is elektromobiliteit. Als je een elektrische auto hebt, kun je die laten rijden op zelf opgewekte elektriciteit. De accu van de auto fungeert ook als opslageenheid, omdat de elektriciteit niet onmiddellijk hoeft te worden gebruikt. Deze vorm van “bijtanken” met elektriciteit verlaagt niet alleen de kosten voor de respectieve exploitant, maar helpt ook de CO2-uitstoot te verminderen. Je produceert en gebruikt je eigen “groene” brandstof.
Conclusie en vooruitzichten
Zonne-energie zal ongetwijfeld een steeds belangrijkere rol spelen in de energievoorziening. De bijdrage ervan aan klimaatbescherming is van groot belang. Het gebruik van zonnesystemen en intelligent energiebeheer kan niet alleen geld besparen, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu. De integratie van smart home technologie en elektromobiliteit biedt extra mogelijkheden om de efficiëntie en flexibiliteit van zonnesystemen te verhogen. De toekomst van zonne-energie is veelbelovend en het huis kan een essentieel onderdeel van deze toekomst zijn.
Afbeeldingen: Adobe Stock