De verwarming is goed voor ongeveer 70 procent van het energieverbruik en ongeveer 60 procent van de CO2-productie in particuliere huishoudens. De meeste consumenten zijn zich niet eens bewust van de hoeveelheid energie die voor de verwarming moet worden uitgegeven – pas als de verwarmingsrekening binnenkomt, rijzen er vaak vragen.
In feite is het helemaal niet gemakkelijk om verstandig te verwarmen. Vaak is het te koud of te warm in huis of appartement. Verschillende factoren kunnen hieraan bijdragen: naast uw eigen verwarmingssysteem kan ook warmte uit aangrenzende appartementen of huizen komen, en ook leidingen die door muren of vloeren lopen kunnen van invloed zijn. Deze onbalans heeft ook een effect op het energieverbruik, omdat de verwarming vaak volledig wordt aangezet als het koud is, maar volledig wordt uitgeschakeld als het te warm is. Uniforme, duurzame verwarming is hier zinvol, waardoor energie en kosten worden bespaard. Praktische hulpmiddelen kunnen hieraan bijdragen.
Kleine maatregelen, groot effect
Enkele ongecompliceerde maatregelen om de verwarming efficiënt en energiebesparend te maken worden snel uitgevoerd.
De isolatie van de ramen speelt hier een grote rol, omdat er veel warmte ontsnapt. Concreet betekent dit dat de ramen gesloten moeten blijven terwijl de verwarming draait en slechts kortstondig moeten worden geopend voor plotselinge ventilatie. Bovendien bieden rolluiken extra isolatie: als u de rolluiken ‘s nachts sluit, kunt u het warmteverlies door de ramen tot 20 procent verminderen. Getrokken gordijnen vergroten dit effect nog verder.
Er moet ook op worden gelet dat verwarmingssystemen met meubels of textiel niet worden verborgen, omdat de warme lucht hierdoor wordt vastgehouden en niet gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld. Het vinden van de juiste temperatuur is een voordeel, aangezien dit de noodzaak om de verwarming op en neer te zetten vermindert. Het Federaal Milieuagentschap adviseert temperaturen van ongeveer 20 tot 22 graden Celsius in het woongedeelte, 17 tot 18 graden in de slaapkamer en ongeveer 18 graden in de keuken, terwijl de badkamer rond de 22 graden kan zijn. s Nachts kan de temperatuur in het woongedeelte met vier tot vijf graden Celsius worden verlaagd – dit bespaart nog meer energie.Deze eenvoudige stappen maken het mogelijk om zonder veel moeite gelijkmatig en effectief te verwarmen. Er zijn ook hulpmiddelen die kunnen helpen om de verwarming in uw eigen vier muren nog duurzamer te maken en de kosten laag te houden.
Intelligente verwarming met slimme thermostaten
Slimme verwarmingsthermostaten bieden een zeer handige manier om de temperatuur in het huis of appartement te regelen. De thermostaten worden aangesloten op het verwarmingssysteem en vervolgens via een app vanaf de smartphone aangestuurd. In deze app kunnen verwarmingsfasen worden ingesteld, bijvoorbeeld voor dag en nacht. Op deze manier past de temperatuur zich automatisch aan de behoeften aan. Deze thermostaten kunnen worden geïntegreerd in een smart home system of individueel worden bediend. Wie geen toegang heeft tot zijn verwarmingssysteem, bijvoorbeeld omdat er centrale verwarming wordt gebruikt, kan in plaats van het oude model nog steeds een digitale radiatorthermostaat vastschroeven en deze via een smartphone bedienen.Wanneer slimme thermostaten worden aangesloten op andere slimme elementen in huis, zoals kamerluchtsensoren of deur- en raamsensoren, kunnen ze informatie met hen uitwisselen en reageren op veranderingen in het binnenklimaat. Als bijvoorbeeld het raam of de deur open is, wordt de temperatuur dienovereenkomstig aangepast. Sommige van deze thermostaten kunnen ook met spraakbesturing worden bediend. Over het geheel genomen kan de temperatuur dus optimaal worden geregeld en kunnen het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande kosten worden verlaagd.
Efficiënte circulatiepompen
De circulatiepomp is een elementair onderdeel van elk verwarmingssysteem, omdat deze ervoor zorgt dat het verwarmde water in de radiator of de vloerverwarming terechtkomt, afhankelijk van het type verwarmingssysteem. Als de circulatiepomp niet geregeld is, draait deze continu op vol vermogen, ongeacht de verwarmingsbehoefte, wat resulteert in een enorm energieverbruik. Het vervangen van de oude verwarmingspomp door een nieuwe, efficiënte verwarmingspomp kan een energiebesparing tot 80 procent opleveren. Dit komt omdat de hoogrendementspompen alleen draaien als ze op dat moment nodig zijn voor de verwarming. Het kan daarom de moeite waard zijn om een nieuwe circulatiepomp in het verwarmingssysteem te installeren.
Isolatietapes en -folies dichten ramen en deuren af
Een kritisch punt in de energie-efficiëntie in verband met verwarming is rubber- en schuimrubber afdichtingen op ramen, deuren, daken en muren. Als deze oud en poreus zijn, kan er veel warmte ontsnappen. Deze zwakke punten zijn echter het gemakkelijkst en goedkoopst te verhelpen. Zelfklevende raamafdichtingen zijn snel en eenvoudig aan te brengen, zeer kosteneffectief en kunnen veel energie besparen. Oude ramen kunnen ook energievreters zijn, want het glas kan ook veel energie naar buiten laten ontsnappen. Deze situatie kan worden verholpen met raamisolatiefolie. Deze zijn ook eenvoudig te bevestigen en isoleren de ramen effectief.
Het blijkt dat er geen drastische maatregelen nodig zijn om op een energiebewuste en efficiënte manier te verwarmen. Zelfs kleine stappen kunnen hier leiden tot een vermindering van het energieverbruik en de bijbehorende kosten. Het is ook de moeite waard om de vreemde aankoop te doen – want een blik op de volgende energierekening maakt duidelijk dat het loont.
De eerste belangrijke stap is het bewust worden van de dynamiek van het energieverbruik voor verwarming. Dit betekent dat warmte wordt behandeld als het waardevolle goed dat het is en niet verspild wordt – vooral omdat het grootste deel van onze verwarmingsenergie nog steeds wordt verkregen uit fossiele brandstoffen. De beschikbaarheid van deze hulpbronnen, zoals kolen, aardgas of olie, is beperkt.
Verdere maatregelen om energie te besparen, zoals beschreven in deze gids, hoeven geen raketwetenschap te zijn.