De toekomst van LED’s – een interview met LED’s – een gesprek met LED’s CHANGE THE WORLD

De heer Kucharski van LED's CHANGE THE WORLD
De heer Kucharski van LED’s CHANGE THE WORLD

Stel uzelf en uw bedrijfs-LED’s voor: CHANGE THE WORLD.

8 jaar geleden hebben wij, de heer Peter Petz, het bedrijf Sengled en ik, LED’s CHANGE THE WORLD GmbH opgericht.

Op dat moment richtten we ons met onze hoogwaardige LED-lampen voor algemeen gebruik op de eindgebruiker tegen zeer concurrerende prijzen.

Inmiddels hebben we ons productassortiment aanzienlijk uitgebreid en bieden we producten en diensten met betrekking tot LED’s vooral aan zakelijke klanten aan.

Onze strategie is sterk gericht op veranderlijke lichtbronnen.

Onder het motto “Full tube compatible” biedt u een LED-buis aan die altijd past. Wat maakt het product zo bijzonder?

Kortom, onze LED Universal Tube heeft geen lijst met geteste ballasten nodig, zoals in de industrie gebruikelijk is. Het werkt gewoon met alle voorschakelapparaten – gegarandeerd.

Wat zeggen uw klanten en gebruikers over het product? Wat zijn de voordelen voor de gebruikers?

Het is niet nodig om verschillende LED buizen op voorraad te hebben voor verschillende toepassingen. Laten we als voorbeeld ECG-armaturen nemen.

Eén klant heeft 500 tl-buizen in lichtbanden. Wie weet of hetzelfde voorschakelapparaat in alle armaturen is ingebouwd? In de regel weet niemand het.

Onze universele buis is het product bij uitstek. Het maakt niet uit wat er geïnstalleerd is. Gewoon “full tube compatible”. Energie besparen kan niet eenvoudiger zonder hoofdpijn en hoge investeringen.
Klanten verwachten ook veiligheid tijdens installatie en gebruik. Onze buis is ENEC gecertificeerd.

Hoe is het idee voor het product tot stand gekomen, wat was de doorslaggevende factor?

De steeds grotere verscheidenheid aan LED-buizen. Wie moet er meer over weten? Hoe moet de gebruiker snel en eenvoudig het juiste product kiezen?

Dat werd een kleine wetenschap. Nauwe vriendschappelijke relaties met de ontwikkelaars van deze technologie in Amsterdam leidden tot het idee om deze uitvinding om te zetten in massaproductie. We zijn er trots op dat we deel uitmaken van deze geweldige samenwerking.

Niet alleen productinnovaties, maar ook milieu en sociale verantwoordelijkheid zijn zeer belangrijk voor u en LED’S CHANGE THE WORLD. Hoe raak je erbij betrokken?

Onze overtuiging wordt weerspiegeld in onze naam. Vanaf het allereerste begin zijn wij sponsor van OroVerde klimaatbescherming door middel van de bescherming van tropische bossen.

We zijn ook lid van DESWOS. Deze – bij het publiek weinig bekende – vereniging is al 50 jaar zeer succesvol in de strijd tegen het tekort aan woningen en de armoede in ontwikkelingslanden.

Hoe schat u de markt voor LED-verlichting in de komende 5 jaar in? Waar gaat de reis heen?

We zullen een heroverweging zien naar veranderlijke lichtbronnen. De geïntegreerde, vaste LED’s in de armaturen zullen op de proef worden gesteld. De EU bereidt een volgende fase van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor.

We moeten ervoor zorgen dat we niet worden geconfronteerd met een onmetelijk grote berg van elektronisch afval.

Was er in het verleden iets mis met alleen werken met vervangbare lichtbronnen? Onderhoud en vervanging van gebruikte lampen moet eenvoudig en zuinig zijn.

Natuurlijk kan de efficiëntie van de LED-technologie verder worden verhoogd. Maar het moet betaalbaar blijven en dus de moeite waard voor de gebruiker.

Welke andere innovatieve producten heeft u nog meer gepland? Kun je onze lezers al iets vertellen?

De noodzaak om tl-buizen te vervangen zal nog vele jaren blijven bestaan. We werken op volle snelheid aan een universele buis die ook direct op 230 V kan werken. Dit is dan de eierleggende wolmelkzeef.

Welke slotwoorden/aanbevelingen wilt u aan de lezers en klanten van Reichelt geven?

U kunt op ons product vertrouwen. Ook al bent u tot nu toe teleurgesteld over de compatibiliteit van andere zogenaamde universele buizen. Bereken het zelf: 24 W LED in plaats van 58 W tl-buis en dat zonder hoofdpijn. Dat is gewoon logisch.

Met 10 uur en 300 dagen/jaar werking aan 0,25€/kWh is de investering gemakkelijk terugverdiend in één jaar. En dan verdien je veel geld. Is er een betere investering?

Fluorescentiebuizen van LED’s CHANGE THE WORLD kunnen hier gevonden worden.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *