Winterveiligheid in het verkeer: zo kunt u uw auto optimaal voorbereiden op het koude seizoen
Sneeuw, glad ijs, bliksemijs – met de komst van de winter veranderen niet alleen het landschap en de temperaturen, maar ook de eisen die aan uw voertuig worden gesteld. Om de koude maanden veilig door te komen en onaangename verrassingen te voorkomen, is het raadzaam om de auto goed voor te bereiden op winterse omstandigheden. Van de banden tot de accu van de auto: er zijn talloze aspecten waarmee u rekening moet houden om niet alleen uw eigen veiligheid, maar ook de levensduur van uw voertuig te garanderen. In deze gids vindt u praktische tips en aanbevelingen over hoe u uw auto optimaal winterklaar kunt maken. Van de juiste banden tot antivries tot kleine hulpjes – met de volgende tips rijd je veilig en ontspannen in het koude seizoen.
Remmen
Als u uw banden in een werkplaats verwisselt, kunt u het beste ook de remmen laten controleren. Lichte roest komt meestal na verloop van tijd los tijdens het rijden en remmen, maar als er groeven of iets dergelijks op de normaal gladde remschijven worden aangetroffen, moeten deze worden vervangen. Voldoende remvloeistof is ook belangrijk. Als er niet meer genoeg van is, duidt dit meestal op versleten remblokken.
Antivries voor radiateur
Het koelwater moet zeker vóór de eerste vorst gecontroleerd worden of er voldoende antivries in zit. Zodra de temperatuur daalt, neemt de kans op bevriezing van het koelwater toe als er niet voldoende antivriesbescherming is. De ergste gevolgen hiervan kunnen een vernield koelsysteem of zelfs motorschade zijn.
Het koelwater kun je eenvoudig controleren met een antivriestester, maar je kunt ook bij het tankstation of de werkplaats een meetapparaat aanvragen. De meting moet een waarde van minimaal -25°C aangeven.
Water afvegen
Antivries is niet alleen belangrijk in koelwater, maar ook in ruitensproeiervloeistof. Hiermee voorkom je dat leidingen, pomp of sproeikoppen dichtvriezen. Waswater is bij elk tankstation te koop als kant-en-klaar mengsel of als concentraat. Zorg er bij het verdunnen van het concentraat voor dat u de juiste mengverhouding creëert. Anders kunnen de reinigingsprestaties afnemen. Naast antivries kunnen reinigingstabs worden toegevoegd als additief aan antivries voor een betere reiniging.
Koplampen + verlichting
Goed zicht is essentieel voor een veilige reis, vooral als het sneeuwt. Je kunt het beste voor iedere rit controleren of je koplampen en remlichten sneeuw- en ijsvrij zijn. Het is ook raadzaam om de koplampinstellingen te controleren. Als de instelling niet juist is, kunt u tegenliggers verblinden of uw weg niet goed verlichten. In beide gevallen kan dit gevaarlijk zijn.
Veiligheid op de weg hangt in grote mate af van goede verlichting. Een defecte koplamp verhoogt het risico op een ongeval aanzienlijk en moet daarom onmiddellijk worden vervangen om te voorkomen dat ook de tweede koplamp het begeeft. Voor noodgevallen is het raadzaam om altijd een reservelampje in de auto mee te nemen. In verschillende Europese landen, waaronder Slovenië, Kroatië, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Spanje en Tsjechië, is dit al verplicht. Frankrijk en Slowakije raden ook aan om zo’n doosje mee te nemen. U kunt vervangende autolampen vinden in de reichelt online shop.
Auto-accu
De accu van de auto is verantwoordelijk voor een van de meest klassieke en veel voorkomende winterpech. Als uw auto niet meer wil starten, komt dat meestal doordat de accu zwak of oud is. Vooral auto’s die vooral voor korte ritten worden gebruikt, zijn hier gevoelig voor. Met een accutester kunt u testen of uw accu aan vervanging toe is. Geeft deze een waarde van 12,6 V of lager aan, dan duidt dit op een beschadigde accu.
Kleine en grote hulpmiddelen
Naast de zojuist genoemde voorbereidingen zijn er een aantal kleine en grote tools waarmee je in de koude maanden voorbereid bent op iedere uitdaging:
- Sneeuwkettingen: maken veilig reizen mogelijk in bijzonder besneeuwde gebieden
- IJskrabber: essentieel voor het verwijderen van ijs van autoruiten
- Afdekfolie: voorkomt krassen en beschermt het rubber van de ruitenwissers als het er ‘s nachts onder wordt geklemd
- Deurontwaseming: Als de deuren ernstig bevroren zijn, is een deurontwaseming soms de enige manier om in de auto te komen. Het is daarom raadzaam om deze niet in de auto te bewaren
Als de wegen glad zijn of er hevige sneeuwval is, neemt de kans op ongelukken toe. Daarom is het raadzaam om de volgende helpers in uw auto te hebben, zodat u uzelf of anderen kunt helpen in een noodsituatie:
- Sleepkabel
- Startkabels
- Veiligheids- en waarschuwingsvest
- Stevige, warme schoenen als u kantoorschoenen of iets dergelijks draagt
- Als u nog geen handschoenen heeft ingepakt, zult u dankbaar zijn voor een noodpaar in de auto
Vergeet niet de verplichte uitrusting mee te nemen in je auto in Nederland op elk moment van het jaar:
Met deze tips als leidraad kunt u uzelf en uw auto het beste voorbereiden op de koude maanden. De juiste banden, voldoende antivries en regelmatige controle van de verlichting kunnen het verschil maken tussen ontspannen rijden en onaangename verrassingen op besneeuwde wegen. Hulpmiddelen zoals startkabels en sleepkabels maken de winteruitrusting compleet en helpen bij onvoorziene situaties.
Afbeeldingen: Adobe Stock